L’unité de recharge mobile, développée à Cracovie, est déjà utilisée par les conducteurs de voitures électriques dans 17 pays européens. Grâce aux innovations utilisées dans le GC Habu, les utilisateurs n’ont plus à se soucier de la façon de recharger leurs batteries pendant la conduite.
Le chargeur mobile Habu est le premier appareil de ce type à offrir une indépendance totale aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Grâce à l’intégration de tous les composants dans les connecteurs, la « brique » encombrante n’est plus nécessaire. Le raccordement à une prise haute tension permet de recharger le véhicule d’une puissance de 11 kW à domicile sans avoir à installer de chargeur mural (wallbox). Le chargeur peut également être emporté en déplacement et utilisé pendant une nuit ou un arrêt, l’énergie chargée étant facturée via une application spéciale.
Un chargeur de voiture avec une application made in Pologne
En plus de l’estimation précise des coûts de l’électricité consommée dans la devise souhaitée, l’application permet le contrôle et la gestion à distance des processus de recharge individuels. L’utilisateur peut régler librement la puissance et le temps de charge et adapter la quantité d’énergie à l’itinéraire prévu pour le modèle de véhicule concerné. Un outil d’agrégation de statistiques permet d’analyser les données de coût et de performance de facturation sur une période sélectionnée (par exemple mensuellement).
Le chargeur a été développé du début à la fin dans le département R&D de Green Cell à Cracovie. L’objectif était de créer un appareil non seulement efficace et maniable, mais aussi ergonomique et convivial. La première a eu lieu en février 2023.
Habu a reçu le Red Dot Award de Green Cell
« Dès le début du travail sur Habu, nous souhaitions créer une expérience utilisateur unique et multicouche lors de l’utilisation de l’appareil. En plus de déplacer les composants de la brique vers les connecteurs – ce qui élimine le besoin de se pencher pendant l’utilisation – nous avons prêté attention à une utilisation intuitive en plaçant l’écran et le bouton de commande universel dans la poignée », explique Piotr Hojda, consultant en conception chez le département recherche et développement de Green Cell. Des fonctionnalités spéciales ont été développées pour les véhicules Tesla qui permettent aux utilisateurs d’ouvrir le couvercle du port de charge et d’arrêter la charge à l’extérieur du véhicule. Les dimensions compactes et le faible poids ont permis de ranger l’appareil dans un sac pratique qui se glisse également sous le capot.
Le jury du Red Dot Design Award a reconnu la force d’innovation, la fonctionnalité et l’ergonomie de Habu et a décerné à l’appareil l’un des prix les plus prestigieux dans le domaine du design industriel en 2023.
Utilisation de sources d’énergie renouvelables
Green Cell travaille actuellement sur un écosystème de solutions permettant une utilisation optimale des énergies renouvelables pour alimenter les appareils du quotidien, y compris les véhicules. Le département de recherche et développement de l’entreprise développe, entre autres, des solutions logicielles qui intègrent les véhicules électriques dans les réseaux domestiques.
Images : Green Cell