Plus vous vous éloignez de votre routeur et plus la réception Wi-fi perd de sa puissance. Il suffit parfois de deux murs entre le routeur et l’ordinateur pour que la vitesse d’Internet diminue à vue d’œil. Des armoires en acier, un boîtier pour PC et des systèmes de chauffage au sol peuvent également ralentir fortement les signaux WLAN. Résultat : les vidéos sont saccadées, la transmission de données devient difficile, voire totalement impossible. Ceci est particulièrement gênant lorsque l’on ne dispose d’aucune réception ou d’une mauvaise réception dans la cave et le jardin. La bonne nouvelle : la portée du routeur peut souvent être optimisée grâce à des antennes externes ou plus longues.
Condition préalable pour changer d’antenne : une prise SMA
Un changement d’antenne ne peut être réalisé que sur des routeurs dont les antennes peuvent se dévisser. Les Fritzbox conçues par AVM sont donc laissées pour compte. Dans ce cas, un répéteur ou un réseau Powerline peuvent apporter une solution, puisqu’ils permettent d’amplifier le signal ou de le répartir sur le réseau électrique du logement.
Toutefois, si votre routeur dispose d’une prise SMA standard, vous pouvez remplacer l’antenne existante par un modèle plus performant. Ceci est possible moyennant des tarifs situés autour de 5 euros.
La valeur en dB est déterminante pour la puissance. La plupart des antennes en série affichent plus de 3 à 5 dBi. Une antenne 10 dB permet d’amplifier la portée théorique d’un réseau Wi-fi de 300 à 800 mètres.
Types d’antennes
Vous pouvez faire votre choix parmi deux types d’antennes :
- les antennes omnidirectionnelles transmettent les signaux dans toutes les directions. Elles sont disponibles sous forme de longues antennes à tige pour une connexion directe au routeur et sous forme de variantes extérieures, par exemple à installer au plafond.
- Les antennes à faisceaux hertziens (antennes directionnelles) transmettent les signaux dans une direction précise et les reçoivent également à partir de cette même direction. Il est logique d’utiliser ce type d’antenne lorsque le routeur est installé dans une partie du bâtiment et que vous avez besoin d’un meilleur signal dans l’autre partie.
Installer une nouvelle antenne
Le montage d’une nouvelle antenne est en principe un véritable jeu d’enfant. Il suffit de dévisser l’antenne à tige du fabricant du boîtier du routeur, puis de visser la vis de nouvelle antenne, et le tour est joué !
En cas d’utilisation d’antennes externes, vous devez également installer un câble d’antenne. Point important : Le câble ne doit en aucun cas dépasser une longueur de trois mètres. Plus le câble est long et plus le signal est faible.
De même, La puissance de transmission maximale des appareils WLAN ne doit pas dépasser une puissance de rayonnement effective de 20 dBm ou de 100 mW, conformément aux dispositions applicables.
Pour information : En matière de technologie sans fil, de même que pour des composants WLAN, différentes valeurs de mesure sont utilisées pour la puissance de sortie. Le principe est généralement le suivant : plus la valeur est élevée et plus la puissance de transmission augmente.
- Décibel (dB) : fait référence à la puissance totale, par exemple celle d’un routeur.
- Décibel par rapport au milliwatt (dBm) : fait référence à la puissance de sortie absolue par rapport à un milliwatt. Les composants WLAN disponibles dans le commerce fonctionnent à une puissance de transmission allant de 50 à 100 mW. Ceci équivaut à 17-20 dBm.
Gain d’antenne (dBi) : désigne le gain de puissance d’une antenne.