Centrale électrique sur balcon en hiver : 5 conseils pour améliorer les performances

Les centrales électriques de balcon ont connu un véritable essor ces dernières années, car elles permettent à tous de réaliser des économies d’électricité de manière relativement simple et économique. Pourtant, plusieurs idées reçues perdurent, notamment en ce qui concerne leur utilisation en hiver. Beaucoup pensent ainsi que la neige rend les panneaux solaires inutilisables et […]
Enseigner la technologie de manière ludique et pratique

Le monde du travail et de la vie quotidienne sont influencés par la numérisation. Cela devrait donc se refléter dans l’éducation d’aujourd’hui afin qu’elle puisse suivre le rythme d’une société de plus en plus complexe et axée sur la technologie. Les élèves qui apprennent à combiner savoir-faire technique et capacité à résoudre des problèmes de […]
Qu’apporte le Raspberry Pi 5 par rapport à son prédécesseur ?

Comment les passionnés de technologie peuvent-ils transformer rapidement de nouvelles idées créatives en applications pratiques sans mettre leur budget à rude épreuve pour l’achat du matériel et des logiciels nécessaires ? Le Raspberry Pi, que des millions d’utilisateurs utilisent déjà depuis des années, permet précisément cela. La plateforme informatique Raspberry Pi 5 a été présentée […]
Des applications 5G pionnières pour les entreprises

La connexion entre l’homme et la machine ne cesse de croître dans tous les domaines, que ce soit dans les foyers ou dans l’industrie. Cependant et surtout dans l’industrie, les réseaux câblés se heurtent souvent à leurs limites. Il faut en effet un réseau capable de supporter une énorme quantité de données, qui doit également […]
Les derniers développements dans le domaine de la sécurité domestique

D’après une enquête représentative réalisée par reichelt elektronik à l’automne 2024, la maison intelligente s’est imposée dans les foyers européens. Les appareils intelligents ne sont plus une curiosité dans les foyers français. Un peu plus de la moitié des ménages français (56 %) se sont en effet équipés de ces outils pour les aider dans […]
Découvrez l’avenir avec Shelly : vers plus de confort dans la maison intelligente

Automatisez votre maison de manière rentable en utilisant le WiFi et en intégrant facilement votre domotique dans le système existant, grâce à la large gamme de produits domotiques Shelly. Désormais, il est possible de se connecter à votre assistant vocal préféré ou à des plateformes domotiques telles que Google Home via l’application Shelly Smart Control […]
Gestion optimale de l’énergie solaire avec des systèmes intelligents

Les installations solaires permettent non seulement d’utiliser une énergie propre et renouvelable, mais aussi de réaliser des économies et de réduire la dépendance envers les fournisseurs d’électricité. Mais pour exploiter pleinement ce potentiel, il faut contrôler et gérer ces installations de manière appropriée. Les systèmes intelligents de gestion de l’énergie, qui permettent aux consommateurs de […]
Prêt à prendre la route cet hiver ? Préparez votre voiture pour la saison froide.

Neige, verglas, pluie verglaçante : L’arrivée de l’hiver implique non seulement un changement des paysages et des températures, mais aussi un changement des exigences vis-à-vis de votre véhicule. Afin de passer les mois d’hiver en toute sécurité et d’éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de préparer minutieusement votre voiture aux conditions hivernales. De la […]
Paulmann ProRail3 : Éclairage professionnel dans les locaux commerciaux, simple et efficace

Le système de rail triphasé ProRail3 de Paulmann est l’outil idéal pour un éclairage flexible et personnalisé. Chaque phase peut être équipée d’une puissance allant jusqu’à 3 500 W, ce qui garantit un éclairage puissant. Avec une seule sortie de courant, il permet un éclairage clair, même dans les pièces à l’agencement complexe. Le système […]
Gardez votre maison au chaud en hiver pour réduire les coûts de chauffage.

Coûts de chauffage en hausse et pas de relâchement en vue. Que pouvez-vous faire pour rendre votre maison résistante à l’hiver et économiser sur les coûts de chauffage ? Dans ce guide, vous apprendrez comment utiliser des moyens simples pour assurer une plus grande efficacité énergétique dans votre maison ou votre appartement. Considérations préliminaires Il […]