46% des petites entreprises françaises sont avancées dans la numérisation de leurs processus selon une étude reichelt elektronik

7 000 euros par an. C’est la somme que les décideurs IT travaillant dans les petites entreprises estiment qu’il faudrait dépenser pour investir dans la numérisation de leur système ou dans des équipements permettant la numérisation
La peur du blackout : 51 % des Français disent avoir déjà pris plusieurs mesures pour économiser l’énergie

Avec l’hiver qui approche, la consommation d’énergie en France ne va cesser d’augmenter. Or, les hausses des prix de l’énergie ainsi que la crainte du manque d’énergie planent sur le pays si bien que 71% des Français s’attendent à des coupures de courant cet hiver selon une étude représentative menée par OnePoll et reichelt elektronik
Près de la moitié des entreprises industrielles françaises (47%) travaillent déjà avec des cobots selon une étude reichelt elektronik

Conséquence de l’énorme développement de la robotique, les cobots ne sont plus une rareté dans les entreprises françaises. Désormais abordables et attrayants, 95 % des entreprises industrielles françaises reconnaissent que l’utilisation de robots accroît leur compétitivité et 71% des petites et moyennes entreprises possèdent déjà des robots selon une étude menée par OnePoll pour reichelt […]
Les cartes de développement dépassent progressivement les PC industriels : Près de deux tiers (65%) des entreprises les ont adoptées dans l’industrie

À l’origine conçues pour une utilisation privée, les cartes de développement séduisent les industriels français avec une popularité qui ne fait que croître. Aujourd’hui, une grande majorité d’entre eux (65%) s’en est équipée selon la dernière enquête menée par OnePoll pour reichelt elektronik, l’un des plus grands distributeurs en ligne d’électronique en Europe. Les cartes […]
Crise énergétique : 88% des entreprises françaises s’attendent à voir leurs coûts énergétiques augmenter au cours des trois prochaines années

Wie lange werden die Gasreserven der Bundesrepublik noch halten, und steuert Deutschland dann auf eine Energiekrise zu? Energiesparen in Unternehmen: Fragen wie diese bereiten Unternehmen derzeit große Sorgen. reichelt elektronik hat mehr als 1000 Unternehmen in Europa – darunter 500 in Deutschland – gefragt, welchen Einfluss die derzeitige Situation in der Energieversorgung auf ihre Wirtschaftlichkeit […]
82% des entreprises françaises sont fortement impactées par la pénurie de matériaux selon une enquête reichelt elektronik

La situation s’est dégradée ces derniers six mois selon les entreprises françaisesPlus de la moitié (51%) d’entre elles considèrent la pénurie de ressources comme un risque important, contre 35% en juin 2021 Paris, le 17 février 2022 – En quelques mois, la situation s’est dégradée pour les entreprises françaises sur le plan logistique. La dernière […]
Industrie : Près de la moitié des entreprises industrielles françaises qui utilisent l’IA dans leur production n’ont pas encore de stratégie associée

Les décideurs français estiment qu’il faudrait attendre plus de 6 ans pour que l’usage de l’IA soit généralisé dans le secteur de la production industrielle, selon une nouvelle étude reichelt elektronik Paris, le 17 novembre 2021 – Présentée comme une solution miracle pour les industriels, l’IA a de nombreux atouts à leur offrir notamment en […]
Durabilité des appareils électriques : 89% des Français y prêtent attention et sont prêts à dépenser +7% pour des produits neufs durables

Près de la moitié des Français ne savent pas qu’ils peuvent retourner leurs petits appareils électroniques à leurs détaillants en magasins (38%) ou sur Internet (45%) selon une étude Reichelt elektronik Paris, le 15 septembre 2021 – La durabilité est désormais un critère d’achat pour la majorité de la population cristallisée par la mise en […]
35 jours d’arrêt de production en moyenne : la conséquence alarmante des retards sur la chaîne logistique pour les entreprises françaises

reichelt elektronik a mené une enquête pour déterminer les conséquences des pénuries de ressources et des goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement. Paris, le 16.06.2021 – Marquée par la crise pandémique, l’année 2020 a amené son lot de complications pour les chaînes d’approvisionnement des entreprises. Depuis janvier 2020, les entreprises ont noté un temps d’arrêt […]
55% des Français souhaitent faire l’acquisition d’une voiture électrique mais leur coût reste un frein pour 2/3 d’entre eux

Trotz heftiger Kritik an Batterieeinsatz bei Elektroautos, belegt Umfrage von reichelt elektronik, dass das E-Auto an Fahrt aufnimmt Die Anzahl neu zugelassener Elektroautos in Deutschland steigt und führt zu einer kontroversen Diskussion: Für die einen sind E-Autos ein nicht ausgereifter Trend. Für die anderen verkörpern Elektroautos einen notwendigen Schritt, um die CO2-Bilanz zu senken. Bei […]