Kits de mise à jour JOY-IT pour un ordinateur plus puissant

Donnez une nouvelle vie à votre PC vieillissant ou utilisez-le comme base pour construire une configuration personnelle complète. Votre ordinateur a pris de l’âge et les PC tout faits ne correspondent pas à vos besoins individuels ? Vous recherchez une solution économique et respectueuse de l’environnement qui vous évite la réinstallation et la configuration fastidieuses […]
ChatGPT – des applications concrètes pour les entreprises

Dans la première partie de cette série, nous avons abordé la question de l’utilisation potentielle de ChatGPT dans l’industrie, et des éléments à prendre en compte. Il est temps de passer à la pratique, car nus voulons savoir dans quelle mesure il fonctionne dans la pratique. Nous avons examiné trois domaines d’application spécifiques. Rédaction : […]
ChatGPT : prêt pour l’industrie ?

ChatGPT, l’outil d’intelligence artificielle (IA) de l’entreprise OpenAI, exerce une immense fascination à l’échelle mondiale. Presque chaque jour, les médias font état de ses fonctions étonnantes, mais aussi d’erreurs et de faiblesses. Nous nous posons donc la question suivante : ChatGPT est-il adapté à une utilisation dans l’industrie ? Qu’est-ce que ChatGPT ? En bref, […]
Armoire de commande numérique et construction de contrôle numérique

De la conception à la planification d’un projet jusqu’aux procédures d’optimisation et de normalisation : à l’ère de l’Industrie 4.0, le métier de concepteur électrique nécessite une grande variété de compétences et d’outils. Qu’il s’agisse de la planification ou de la production numérique jusqu’à la documentation et la maintenance, le quotidien des professionnels de l’électricité […]
Bricoler soi même une télécommande à infrarouge

Un amplificateur à lampe est un appareil audio qui se situe dans le haut de gamme de prix. Malgré un prix élevé, il est souvent impossible de le commander à distance, mais heureusement il existe des télécommandes, comme par exemple télécommande à infrarouge, pour à peu près tout. C’est pourquoi dans le project suivant on […]
Trouver plus rapidement les erreurs dans son propre circuit audio avec le générateur de fonctions DDS

Tous ceux qui bricolent des montages de circuits audio dans leur propre atelier de loisirs connaissent le problème : comment alimenter le circuit en signaux ? Et comment trouver les erreurs ? On trouve dans le commerce différents générateurs de fonctions. Mais ces produits sont chers. Dans ce How-To, nous vous montrons comment construire votre […]
Comment configurer une boîte aux lettres intelligente pour ne plus oublier le courrier ?

Assistants vocaux, machines à laver intelligentes, volets roulants électriques : même si notre maison est devenue de plus en plus intelligente, la boîte aux lettres présente toujours un potentiel d’amélioration. Pour ne plus rater la réception de votre courrier, vous pouvez également rendre votre boîte aux lettres intelligente en quelques gestes. Ce tutoriels vous explique […]
Pourquoi la sauvegarde des données est-elle aussi importante pour les PME et les indépendants ?

Dans un monde numérisé, les données sont la base de décisions commerciales de grande portée et prometteuses. Mais les entreprises ne peuvent tirer parti de ces avantages que si elles peuvent compter sur une sauvegarde durable de leurs données. Si la perte de données importantes, telles que des photos ou autres, est généralement ennuyeuse pour […]
Éteint n’est pas toujours éteint : Economiser de l’électricité avec le système de télécommande à quatre canaux

Les appareils électroniques fonctionnent à l’électricité. Même lorsqu’ils sont éteints, de l’énergie circule à travers les câbles et à partir du réseau électrique. Il peut ainsi arriver qu’un poste de travail consomme jusqu’à 100 watts sans qu’un appareil ne fonctionne réellement. Les systèmes de télécommande 433 MHz courants ne donnent que partiellement les résultats escomptés. […]
Concentration accrue, moins de maux de dos : ergonomie au travail

Troubles musculaires, respiratoires ou psychiques : ce sont de possibles conséquences associées à une mauvaise ergonomie au travail à long terme. Un lieu de travail ergonomique permet de prévenir plutôt que de guérir. Ce tutoriel explique comment aménager votre bureau selon les principes de l’ergonomie. Votre corps et avec lui vos performances au travail – […]