Horloge Nixie avec connexion WiFi

Les affichages à tubes Nixie sont surtout connus pour les appareils de mesure et les machines à calculer électroniques des années 1960 et 1970. Ce tutoriel montre comment utiliser ces tubes culte pour construire une montre avec affichage de la température intégré. Le projet Convient à : des bricoleurs électroniques engagés ayant des connaissances d’Arduino […]
Transmission Ethernet via câble coaxial : une connexion internet dans chaque pièce

Hôtels, maisons de retraite, écoles ou grande maison individuelle : si vous souhaitez avoir accès à internet dans un bâtiment avec de nombreuses pièces réparties sur une large surface, il vous faudra une grande quantité de câblage. L’Ethernet sur coaxial permet d’utiliser les câbles d’antenne comme des lignes de transmissions de données. Le projet Convient à : […]
JOAN – réserver de salles et faire les plannings

Les réunions font partie intégrante de notre vie professionnelle, non seulement virtuellement, mais aussi en personne au bureau. L’espace pour cela est souvent limité et très demandé. Il n’est pas rare que des “batailles spatiales”, des perturbations et d’autres obstacles à la productivité se produisent. Afin de planifier efficacement et de concevoir l’occupation des salles […]
Testez et mesurez vos circuits numériques avec le logiciel LabVIEW et l’analyseur logique portable USB et le générateur de modèles numériques de chez Digilent

Comme l’espace des laboratoires se réduit et que les équipes de développement sont de plus en plus dispersées, les entreprises optent pour des instruments tout-en-un pour compléter les laboratoires traditionnels. Cela crée un besoin de stations de test et de mesure mobiles qui peuvent soutenir tout type de développement. Les dispositifs de test et de […]
Automatisation à la maison III – L’éclairage atmosphérique du lit

Dans la première partie de la série, vous avez posé les bases pour pouvoir réaliser vous-même une domotique. La deuxième partie sert d’introduction à un cadre possible pour intégrer vos propres capteurs et actionneurs dans cette automatisation avec un effort relativement gérable. Pour la troisième et, pour l’instant, dernière partie de cette série, vous construisez […]
Automatisation à la maison II – Programmer vos propres appareils avec ESPHome

Die Qual der Wahl – welche Firmware für die eigenen Nodes? IoT-Geräte sind seit nun schon einigen Jahren in aller Munde. In der DIY-Szene angekommen sind sie aber spätestens mit dem Aufkommen der ESP8266, des ESP32 und der guten Integration in das Arduino-Ökosystem. Nun kann man mit einfachsten Mitteln seine Geräte internettauglich machen. Mittlerweile gibt […]
Sentiment rétro: le boîtier GPI de Retroflag

Retroflag a retravaillé avec les dernières technologies ce qui a été probablement la console de jeu portable la plus connue à une certaine époque. Dans ce tutoriel, nous vous guiderons pas à pas dans la construction d’une console de jeu rétro, en commençant par l’assemblage et en terminant par l’installation des jeux. Set GPI Le […]
Automatisation à la maison I – Comment démarrer avec le logiciel Home Assistant

Une autre norme de maison intelligente ? Les dernières années ont été très mouvementées pour la domotique. Tout le monde parle de l’IdO et de nombreux fabricants proposent des solutions à ce sujet. Après l’enthousiasme initial, cependant, la désillusion suit généralement : il existe un nombre infini de normes et de solutions, beaucoup est géré […]
Afficher des textes, des images et des vidéos personnels sur des matrices LED avec le Raspberry Pi

Les matrices LED offrent des possibilités très particulières pour afficher des photos, des lettres des stickers, des images et même des vidéos. Ils attirent l’attention dans le salon à la maison, mais aussi dans les magasins, sur les espaces publicitaires ou dans les foires commerciales. Pour une liberté de conception encore plus grande, plusieurs panneaux […]
Boîte à clés IdO en auto-construction

“L’instrument de mesure est dans le tiroir (verrouillé) de mon collègue, mais il est malade aujourd’hui – donc nous n’y avons pas accès ” ou “Je vous apporterai demain la clé de la deuxième pièce de votre location de vacances” sont deux phrases qui ont lancé le projet présenté ici. Dans notre quotidien, les clés […]