La série Arduino Portenta est synonyme de hautes performances dans l’IoT industriel. Avec des cartes électroniques faciles à programmer et hautement performantes, Arduino Portenta rend l’Industrie 4.0 possible en entreprise, peu importe la taille de l’entreprise ou la complexité du projet. Apprenez-en plus sur la gamme polyvalente Portenta d’Arduino Pro dans ce guide.
Gamme polyvalente d’Arduino Pro
À ce jour, la série Arduino Portenta est la plus complète et la plus polyvalente de la gamme de produits Arduino Pro. Elle comprend de puissantes cartes électroniques et commandes de développement ainsi que des shields (boucliers). Arduino permet ainsi à de nombreuses entreprises de mettre en œuvre leurs projets IoT facilement et en toute sécurité. Que ce soit un agriculteur souhaitant contrôler intelligemment ses serres, une entreprise de taille moyenne pour surveiller ses machines avec des capteurs intelligents ou une grande entreprise qui planifie un projet d’IA, tout le monde bénéficie de la série Portenta modulaire et configurable individuellement.Les produits peuvent être utilisés dans des machines industrielles professionnelles, des robots et des équipements de laboratoire. Avec leur haute densité de calcul, ils sont particulièrement conçus pour être utilisés dans des projets IoT exigeants, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’apprentissage automatique, l’IA ou la vision par ordinateur.
Pour un démarrage facile, le système d’exploitation Linux est préinstallé sur les cartes électroniques telles que la Portenta X8 ou la Portenta H7. Étant donné que les produits sont compatibles avec les écosystèmes Arduino et Linux, les utilisateurs peuvent choisir le bon environnement de développement pour chaque projet. De plus, les produits répondent aux normes industrielles de sécurité matérielle. Les mises à jour et la gestion de la flotte sont effectuées via une connexion sécurisée sans fil.
Portenta X8 et Portenta H7 – lorsque des performances maximales sont requises
Le Portenta X8 et le Portenta H7 méritent une mention spéciale : avec son énorme puissance de calcul et ses deux microprocesseurs, le Portenta X8 est un talent multitâche : le SOM (System on Module) exécute des applications en temps réel et peut exécuter des processus hautes performances sur des cœurs Linux à le même temps. La carte est donc idéale pour les machines de production de pointe, les appareils de laboratoire ou pour contrôler des robots.Portenta H7 concerne également l’exécution simultanée de plusieurs tâches complexes. La carte gère l’exécution de code de haut niveau ou de tâches d’IA tout en exécutant des applications en temps réel. Dans les projets qui ne nécessitent pas de communication sans fil, les développeurs peuvent également passer au Portenta H7 Lite. Il n’a pas d’entrée vidéo et des fonctionnalités de sécurité allégées, mais offre une puissance de calcul complète à un prix raisonnable. La version connectée Portenta H7 Lite offre un bon compromis entre fonctions réduites et connectivité complète.
Matériel de développement sophistiqué pour les projets d’IA
Un ajout précieux aux cartes Portenta X8 et H7 est le support Arduino Portenta Max. Avec ce support, les cartes deviennent une plate-forme IoT industrielle – soit pour une utilisation directe dans des applications d’IA exigeantes, l’automatisation des bâtiments et la robotique, soit en tant que prototype.Le Portenta Breakout Board est également une aide précieuse au développement. Il donne accès au connecteur 80 broches haute densité Portenta, ce qui facilite non seulement le prototypage, mais également la mesure ou le contrôle des signaux.
Arduino propose une variété de capteurs pouvant être utilisés pour des projets d’IA. Dans la famille Portenta, le Portenta Vision Shield se démarque. Il élargit la série avec la fonction de vision artificielle pour la reconnaissance d’image professionnelle et dispose également d’une reconnaissance audio. Il existe une version avec LAN ainsi qu’une pour LoRa.
IdO industriel pour la fabrication et l’agriculture
D’autre part, si vous recherchez une introduction particulièrement facile à la commande intelligente des machines et des systèmes, la commande de machine Portenta est le bon choix. Il est particulièrement bien adapté à la mise à niveau de systèmes existants avec des fonctionnalités intelligentes, car il est facile à installer mais offre toujours la possibilité de contrôler des scénarios complexes de différentes machines.Si le contrôle doit être effectué à l’extérieur ou dans des endroits plus éloignés, le contrôleur Arduino Edge Control est un bon choix. Cela permet aux utilisateurs de collecter des données à partir de capteurs en temps réel. L’évaluation et le contrôle ont lieu directement sur place. Cette solution est donc particulièrement adaptée en agriculture pour automatiser des serres ou suivre l’irrigation des champs. Pour protéger le contrôleur des intempéries et de la poussière, nous recommandons également le kit de boîtier Edge Control avec une protection certifiée IP40.
Avantages pour les utilisateurs PRO
La série Portenta d’Arduino Pro propose non seulement divers matériels pour mettre en œuvre des projets IoT complexes, mais garantit également une expérience utilisateur transparente avec ses environnements de développement conviviaux, le cloud Arduino IoT et une grande communauté de développeurs actifs. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur ce qui est vraiment important : réussir la mise en œuvre de leur projet.
La série Arduino Portenta n’est qu’une des nombreuses familles de produits d’Arduino Pro. Dans ce guide, vous trouverez un aperçu de l’ensemble de la gamme de produits, des environnements de développement et bien plus encore.
Images : Adobe Stock