Avec sa série Arduino Pro, la société a développé une offre pour les entreprises de tous secteurs et de toutes tailles souhaitant concevoir des processus de manière intelligente et efficace, surveiller des machines ou étendre des systèmes avec des fonctions intelligentes.
La série Pro offre une grande variété de produits : des puissantes cartes Portenta X8 et Portenta H7 aux unités de contrôle compactes, capteurs et blindages, ainsi que les cartes pour connecter les machines existantes au réseau. Ce guide vous donne un aperçu rapide de la série Arduino Pro. Nous vous expliquons les propriétés des produits et quels avantages Arduino Pro vous apporte pour la mise en œuvre de vos projets IoT.
L’écosystème Arduino
La particularité d’Arduino est qu’il ne s’agit pas seulement d’une série de produits, mais qu’ils sont complétés par une large gamme d’outils logiciels, un cloud et d’autres offres de services. Il s’agit d’accompagner les entreprises dans leurs projets IoT : de la conception de produits au déploiement d’applications dans l’Arduino IoT Cloud.
Aperçu d’Arduino Pro
Arduino Pro propose plusieurs séries de produits – en fonction de l’application et de l’objectif. Les cartes de développement puissantes rencontrent une multitude de capteurs, de blindages et de modules de connectivité complémentaires.
Arduino Portenta
Au cœur d’Arduino Pro se trouve la série Portenta. Il comprend une gamme de cartes de qualité industrielle pour les projets IoT exigeants, tels que l’exécution d’algorithmes d’IA ou l’apprentissage automatique. Dans un format compact, ils offrent une densité de calcul particulièrement élevée et sont donc adaptés aux tâches complexes. Puisqu’ils sont compatibles avec l’écosystème Arduino et Linux, les utilisateurs ont la possibilité de choisir l’environnement de développement qui convient à leur projet. Les produits répondent également aux normes de l’industrie en matière de sécurité matérielle et fournissent des mises à jour sécurisées en direct.Le Portenta X8 et le Portenta H7 méritent une mention spéciale : avec son énorme puissance de calcul et ses deux microprocesseurs, le Portenta X8 est un talent multitâche : le SOM (System on Module) exécute des applications en temps réel et peut exécuter des processus hautes performances sur des cœurs Linux à le même temps. La carte est donc idéale pour les machines de production de pointe, les appareils de laboratoire ou pour contrôler des robots. Portenta H7 concerne également l’exécution simultanée de plusieurs tâches complexes. La carte gère l’exécution de code de haut niveau ou de tâches d’IA tout en exécutant des applications en temps réel.
Vous trouverez un aperçu de tous les produits dans la boutique en ligne reichelt.
Arduino Nicla
L’Arduino Nicla est la plus petite carte de développement Arduino adaptée à un usage industriel. La série de produits a du sens lorsque les infrastructures existantes doivent être étendues pour inclure des fonctions d’intelligence artificielle ou d’apprentissage automatique. Les capteurs compacts et économes en énergie Nicla Sense Me, Nicla Vision ou Nicla Voice sont parfaitement adaptés à cela.
Arduino Opta
Pour ce Micro PLC Arduino Opta, Arduino a collaboré avec Finder, un fabricant d’appareils bien connu pour l’automatisation industrielle et du bâtiment. Le contrôleur offre une fonctionnalité IoT pour le contrôle en temps réel, la surveillance des processus ou la maintenance prédictive. Avec trois variantes différentes des normes de connexion, c’est un compagnon idéal dans l’usine intelligente.
Arduino EdgeControl
Comme son nom l’indique, Arduino Edge Control concerne le contrôle à distance. Par exemple, les données des capteurs peuvent être lues, les machines peuvent être surveillées ou les actionneurs peuvent être contrôlés. Cette carte peut rendre de grands services aux utilisateurs, notamment en agriculture, par exemple pour surveiller et contrôler l’humidité dans les serres.Arduino MKR
Arduino MKR consiste à ajouter des capacités de connectivité aux machines et équipements existants. Les cartes économiques offrent des communications sans fil sécurisées et fiables et d’autres fonctionnalités pour transformer n’importe quelle usine en une usine intelligente. Vous pouvez choisir entre WiFi, WAN, bande étroite ou Bluetooth Low Energy, entre autres.
Arduino Nano
La série Nano est intéressante pour les entreprises qui conçoivent et fabriquent des produits intelligents. Il est très compact, puissant et dispose de capteurs intégrés et d’une connexion Bluetooth. Les produits Arduino Nano sont les plus petites cartes pouvant être utilisées pour les tâches d’IA. Par conséquent, ils sont bien adaptés aux appareils portables, aux drones ou même à une utilisation dans des véhicules autonomes.
Passerelle Arduino LoRa
Les passerelles Arduino Wisgate Edge sont conçues pour une connectivité longue distance. Ils offrent une connectivité sécurisée et fiable avec une faible consommation d’énergie. Il peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Environnement de développement
Cette richesse de produits montre déjà la variété des projets réalisables. Pour que les entreprises puissent également réussir dans la programmation et la mise en service, les ingénieurs peuvent s’appuyer sur plusieurs outils de développement. Selon la complexité des tâches, les développeurs disposent de différents outils et plateformes. Chacun des environnements de développement présentés est open source et gratuit. Cela rend la barrière à l’entrée particulièrement faible.
Arduino IDE est l’éditeur Web bien connu et déjà largement utilisé d’Arduino. Cela rend la tâche particulièrement facile pour les débutants, car lors de la programmation, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si le matériel sur lequel vous travaillez dispose d’une puissance de calcul suffisante. Avec une interface simple et bien connue, des librairies pré-installées sur les cartes et quelques fonctions de génération automatique de code, les premiers projets sont rapidement et avec succès mis en place.
La grande communauté de développeurs professionnels et amateurs d’Arduino est également payante ici. Toute personne à la recherche de modèles pour des tâches ou des fonctionnalités spécifiques peut rapidement trouver ce qu’elle recherche dans la communauté. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez facilement trouver de l’aide dans les forums et sur les plateformes en ligne.
Pour les développeurs qui gèrent des projets plus exigeants et complexes, l’utilisation d’Arduino IDE 2.0 vaut la peine. L’environnement de développement a la même apparence que l’IDE Arduino, mais avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’un débogueur efficace ou un nouveau gestionnaire de carte et gestionnaire de bibliothèque. La plate-forme est également ouverte aux plugins et tableaux tiers.
Arduino CLI est un puissant interpréteur de ligne de commande. Il contient un compilateur qui peut être utilisé pour gérer à la fois les cartes et les bibliothèques de fonctions ou pour exécuter des commandes telles que l’allumage et l’extinction.
Arduino PLC IDE est un système de contrôle pour l’Industrie 4.0. Il est spécialisé dans l’automatisation de la production et du bâtiment et est donc principalement conçu pour être utilisé avec Portenta Machine Control et Arduino Opta. Il garantit également une programmation conforme à la norme CEI 61131-3 dans l’environnement Arduino.
Nuage IdO Arduino
Si vous souhaitez surveiller des machines ou contrôler des processus à distance, vous avez besoin d’une solution cloud. L’Arduino Cloud donne aux utilisateurs la possibilité de connecter facilement et en toute sécurité des applications via le cloud. Toutes les communications sont cryptées à l’aide du protocole SSL. En savoir plus sur le Cloud Arduino dans ce guide.
Avantages pour les utilisateurs PRO
Les entreprises sont aujourd’hui soumises à une forte pression pour innover. Elles doivent développer rapidement de nouveaux produits innovants, améliorer leurs services ou repenser leur modèle commercial pour rester pertinentes et compétitives. C’est pourquoi ils s’appuient sur des solutions qui les aident rapidement et facilement dans leurs projets de numérisation. Vous avez besoin de flexibilité dans l’exécution et de fiabilité dans la mise en œuvre.
La série Arduino Pro offre aux entreprises une multitude d’options pour trouver une solution individuelle à leurs besoins. Qu’il s’agisse d’une carte haute performance pour les applications d’IA en temps réel ou d’un module LoRaWAN compact, d’un nouveau design ou d’une mise à niveau de systèmes existants : Arduino Pro peut être adapté aux besoins individuels des entreprises et offre une évolutivité et une flexibilité maximales. Par exemple, l’intégration peut se faire via l’Arduino IoT Cloud ou des services tiers. Le code est facilement porté sur les produits Arduino Pro. Vous pouvez facilement étendre un projet ou ajouter de nouvelles fonctions.
La chose la plus importante est la suivante : L’intégration s’effectue via des outils simples et conviviaux. La génération automatique de code rend la programmation accessible même aux ingénieurs sans connaissances particulières en codage. Les ingénieurs peuvent utiliser la version Pro ou Linux pour les projets exigeants. Et en cas de problème ou de question, un support client mondial est proposé via des partenaires d’intégration Pro.
Créer de nouvelles innovations avec l’IoT
Les capacités de l’IoT ouvrent de nouvelles opportunités aux entreprises pour créer de la valeur. Les entreprises qui ont déjà créé des produits électroniques sans fonctions intelligentes peuvent les étendre avec la connectivité et donc une variété de nouveaux services. Il est même possible que certaines entreprises basculent leur modèle économique d’un modèle d’achat vers un modèle d’abonnement. Cela leur ouvre de nouveaux marchés et de nouvelles sources de revenus.
Voici comment les entreprises peuvent tirer parti de la technologie IoT d’Arduino Pro. Ils peuvent augmenter leur efficacité, travailler de manière plus productive, trouver des solutions flexibles et ainsi augmenter leur propre force d’innovation.
Images : Arduino, Adobe Stock