C’est le cauchemar de nombreux utilisateurs de smartphone : c’est le début d’après-midi et vous êtes en extérieur sans aucune prise à proximité pour recharger votre portable. C’est le moment de dégainer une batterie portable. Elle recharge la batterie de votre smartphone même en déplacement. 
Les batteries portables s’utilisent pour tous les appareils qui sont équipés d’un port USB, donc les ordinateurs portables.
Données clés des batteries portables
La principale caractéristique d’une batterie est sa capacité. Elle est indiquée en milliampère-heure (mAh). En règle générale, elle est comprise entre 2 000 mAh et 20 000 mAh, voire plus. Évidemment, plus sa capacité est élevée, plus elle peut stocker de l’énergie.
Il existe une grande différence entre une batterie portable de moins de 100 grammes et une batterie portable de plus de 500 grammes. De même, sa taille peut aller de la taille d’un tube de rouge à lèvres à celle d’un petit livre de poche. Une batterie qui passe par exemple dans la poche d’un pantalon a une capacité maximale de 5 000 mAh en règle générale.
Outre la capacité, la taille et le poids, le nombre et le type de raccordements ainsi que le courant de charge jouent eux aussi un rôle déterminant. Toutes les batteries sont équipées d’un port USB, certaines d’entre elles en ont même deux voire trois. Et beaucoup d’entre elles disposent même d’une prise ronde pour pouvoir y raccorder un ordinateur portable. Plusieurs batteries portables disposent en outre d’un câble de charge micro-USB intégré à leur boîtier qui se raccorde directement aux périphériques utilisant ce type de câble. Du courant de charge dépend notamment la rapidité de rechargement du périphérique à plat. Par exemple, une batterie portable de 1 000 mA est beaucoup plus lente qu’une batterie portable de 2 000 mA.
Autre facteur important : un indicateur de l’état de charge de la batterie portable. Lorsque l’on n’utilise pas régulièrement une batterie externe, on peut vite oublier de la recharger. Beaucoup de batteries portables sont équipées d’un affichage à trois voire quatre LED, et certaines disposent même d’un affichage numérique. Mais d’autres aussi ne disposent que d’une simple diode pour indiquer la marche/l’arrêt de la batterie.
Quelle est la capacité de la batterie de mon téléphone ?
Il convient maintenant de déterminer la capacité du téléphone mobile. Vous la trouverez à la section des caractéristiques techniques du mode d’emploi. Mais il existe aussi des références générales :
la capacité d’une batterie de smartphone varie entre 1 000 et 2 000 mAh.
Les phablets, ces smartphones dotés d’un très grand écran de 6 pouces, présentent une capacité de 3 000 mAh.
Les tablettes, les iPad par exemple, ont en général une capacité de 10 000 mAh, voire plus pour certains modèles.
On peut par exemple recharger deux fois un smartphone de 2 000 mAh avec une batterie portable d’une capacité de 5 000 mAh. Pas plus en général. Il convient de retirer systématiquement 20 % à la valeur indiquée par le fabricant car la capacité de départ de la batterie s’amenuise à cause des pertes de puissance liées aux cycles de charge, par exemple.
Tout dépend de l’utilisation
L’offre de batteries portables est très vaste. C’est pourquoi nous vous conseillons de tenir compte d’un dernier aspect lors de votre achat. À quoi vous servira précisément cette batterie ? Une petite batterie externe de 5 000 mAh est amplement suffisante pour recharger un smartphone. Pour recharger plusieurs appareils, dont un iPad, par exemple, mieux vaut opter pour une batterie d’au moins 15 000 mAh avec deux ports USB. Une personne qui doit prendre la mer plusieurs jours ou veut aussi pouvoir recharger son ordinateur portable choisira plutôt une batterie de 20 000 mAh avec les raccordements correspondants.