On n’échappe plus au numérique. Sur nos smartphones, tablettes, appareils photo numériques ou lecteurs MP3 : ces cartes mémoire qui ne font souvent pas plus que la taille d’un ongle nous offrent suffisamment de place pour nos données. Découvrez ici les différents types de cartes mémoire ainsi que les éléments à prendre en considération avant d’en acheter une.
La carte mémoire dépend d’abord du périphérique sur lequel vous souhaitez l’utiliser. Les téléphones mobiles, par exemple, ne présentent en général qu’une seule fente pour une carte standard. Les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau peuvent quant à eux être équipés d’un lecteur multicarte. Sinon, on peut utiliser un lecteur externe pourvu de différentes fentes.
Vérifiez impérativement la capacité maximale prise en charge par l’appareil. Car, même si un appareil accepte un certain type de cartes, il peut être limité à une capacité maximale, de 32 gigaoctets par exemple. Vous trouverez ces indications dans la fiche technique ou sur l’emballage de l’appareil.
Les principaux types de cartes mémoire
- Secure Digital : la carte SD se décline aujourd’hui en trois versions. La version originale (jusqu’à 2 Go) est aujourd’hui complétée par la Secure Digital High Capacity Card (SDHC, jusqu’à 64 Go) et la Secure Digital Extended Capacity Card (SDXC, jusqu’à 512 Go actuellement, jusqu’à 2 To à l’avenir). Les cartes SD et SDHC sont également disponibles dans des versions plus petites : mini et micro.
- Compact Flash : ce format est principalement utilisé par les appareils photo numériques. On trouve le type I et le type II, qui se distinguent surtout au niveau de leur épaisseur (3 et 5 mm). La taille des cartes CF peut atteindre 256 Go.
Vous trouverez de plus amples informations sur les cartes mémoire sur reicheltpedia.
Cartes mémoire Wi-Fi
Certains fabricants du secteur de la photographie proposent des cartes mémoire avec fonction Wi-Fi intégrée. Elles établissent automatiquement une liaison sans fil avec l’ordinateur de bureau ou l’ordinateur portable. Elles permettent donc de transférer les photos de la carte sur l’ordinateur sans retirer la carte de l’appareil pour l’insérer dans un lecteur ou une fente.
Le scandale des cartes mémoire propriétaires
Les fabricants d’appareils ont toujours tenté par le passé de stimuler le marché des accessoires en utilisant leurs propres formats de cartes mémoire, les fameuses cartes “propriétaires”. Sony avait déjà fait des remous avec son propre format de carte mémoire et a récidivé en 2012 : la console de jeu portable PS Vita utilise une carte mémoire Vita spéciale. Son prix est exorbitant, au grand dam de la communauté des joueurs.
Des cartes mémoire de musée
Bien sûr, l’évolution rapide des technologies numériques a sonné le glas de certains types de cartes mémoire. Par exemple, pratiquement plus aucun appareil photo numérique n’utilise aujourd’hui de carte xD-Picture, alors que la carte MMC (Multi Media Card) a été presque totalement supplantée par son successeur, la carte SD.