Malgré l’avènement de la communication sans fil, le câble de raccordement est un incontournable pour les réseaux domestiques privés, les réseaux de bureaux ou même pour les usages industriels. Attention toutefois, il existe des différences dans les câbles de raccordement.
[themen_sprungmarken]Par exemple, si les conducteurs internes, au lieu d’être en cuivre, sont composés d’un matériau de qualité inférieure, cela affectera la qualité du signal et la longueur de transmission maximale du câble. Si le câble réseau n’est pas correctement blindé, des câbles supplémentaires acheminés en parallèle affectent la qualité du signal. En principe, on classe les câbles de raccordement en niveaux de performance en fonction de leur catégorie. Mais tous ne conviennent pas à tous les champs d’application.
Critères de choix et niveaux de performance
La solidité, la performance et la fiabilité sont des caractéristiques essentielles. Outre le choix d’un modèle adapté à votre projet, il faut également considérer des critères tels que le blindage, la longueur du câble et la fiabilité. Pensez aussi aux connectiques et au type de contact avant de procéder à votre achat.
En principe, la longueur du câble se limite à 100 mètres. Mais le coefficient d’amortissement joue également un rôle important : plus celui-ci est élevé, plus la longueur maximale est réduite en raison de la perte de tension. Plus l’amortissement est faible, plus la vitesse et la qualité de transmission du câble sont élevées. D’autre part, le blindage élimine en grande partie les facteurs d’interférence.
Câbles non blindés
Si vous choisissez un câble à paire torsadée non blindée (U/UTP), celui-ci ne devrait pas dépasser dix mètres – la qualité de la transmission dépendant ici principalement de la longueur. La souplesse de ces câbles recouverts de plastique permet une pose plus flexible. Attention, tenez-les toujours à une certaine distance des câbles d’alimentation.
Câbles blindés
Dans le cas de câbles de raccordement à blindage simple (S/UTP), des tresses de cuivre situées sous la gaine en plastique protègent contre les interférences. Une autre alternative pour les câbles blindés simples sont les câbles à paire torsadée écrantée (F/UTP), qui protègent les paires de fils. Néanmoins, les modèles les plus recommandés sont les câbles à double blindage (S/STP ou S/FTP). Ici chacune des paires est blindée, et les fils sont également protégés par une tresse en cuivre.
Petite introduction aux câbles réseaux
Il existe plusieurs catégories : câbles de raccordement, câbles de pose, et câbles croisés. Tandis que le câble de raccordement (dans sa version la plus courante, câble à paires torsadée) relie l’ordinateur à un hub, un commutateur ou un routeur et sert de base à la construction d’un réseau, les câbles croisés connectent deux PC sans routeur ou commutateur intermédiaire.
On utilise des câbles plus épairs pour la construction d’une infrastructure de réseau à long terme.
Niveaux de performance et champs d’application
Une fois que vous avez choisi le bon type de câble, il faut faire attention à son niveau de performance. Ce dernier est classé par catégories (Cat.) de 1 à 7. Il convient de noter que les catégories supérieures couvrent automatiquement les paramètres de performance de toutes les catégories qui les précèdent. Des critères d’exigence spécifiques ont été définis pour chaque catégorie individuelle.
Alors que les câbles des Cat. 1 à 4 sont relativement peu utilisés aujourd’hui, les modèles des Cat. 5 et 6, ainsi que 7 occasionnellement, sont beaucoup plus courants.
Cat. 1 et Cat. 2
Les câbles de catégorie 1 ont été conçus à l’origine pour des fréquences de fonctionnement allant jusqu’à 100 MHz. Elles conviennent à la transmission de la voix pure en téléphonie. Les câbles de catégorie 2, prévus pour des fréquences de fonctionnement allant jusqu’à 1,5 MHz, étaient eux utilisés dans le câblage domestique pour les accès à débit primaire RNIS.
Cat. 3 et Cat. 4
Dans le cas des câbles de catégories 3 et 4, les fréquences s’élèvent déjà à 16 MHz et 20 MHz, mais si ces câbles LAN se trouvent encore dans de nombreuses installations anciennes, on peut les remplacer par des modèles Cat. 5, 6 et 7.
Cat. 5
Les câbles de catégorie 5 sont parfaits pour le câblage réseau structuré des ordinateurs et pour le câblage Ethernet rapide ou gigabit. Il n’est donc guère surprenant de trouver ces modèles, conçus pour des fréquences de fonctionnement de 100 MHz, dans la plupart des installations. Ils permettent une vitesse de transmission allant jusqu’à 1000 Mbit/s. Cela correspond à la vitesse de transmission maximum de périphériques réseau les plus courants de la maison, tels que les smart TV ou imprimantes réseau.
Cat. 6, Cat 7 et Cat. 8
Les câbles standards de la catégorie 6 sont conçus pour des fréquences allant jusqu’à 250MHz. Les modèles de catégorie 6a sont même évalués à 500 MHz. Cependant, la vitesse de transmission la plus élevée possible diminue proportionnellement en fonction de la longueur du câble, ceux-ci étant limités à 100 mètres.
Les commutateurs intermédiaires peuvent augmenter la portée d’environ 50 mètres. D’autre part, les exigences en matière de suppression du bruit et autres interférences acoustiques augmentent. Préférez ces câbles pour toutes les transmissions vocales et de données, ainsi que pour les réseaux ATM et multimédias.
Les câbles de catégorie 6 et de catégorie 7 servent à la transmission de données jusqu’à 10 Gbit/s. Si vous voulez être prévoyant avec vos nouvelles installations et penser à la voracité des futurs périphériques réseau en matière de données, alors vous pouvez vous fier à de tels modèles. Enfin, les câbles Cat. 8 sont encore plus rapides, avec des fréquences allant de 1600 à 2000 MHz, permettant d’atteindre la vitesse théorique de 40 Gbit/s.Une fois encore, des variables telles que le blindage ou la distance avec les autres câbles sont à prendre en compte afin de limiter les interférences mutuelles. Les câbles des plus hautes catégories sont coûteux. Mais ils s’avèrent utiles dans le cas d’installations complexes au sein de la maison ou si vous voulez éviter d’avoir à remplacer des câbles plus tard. En règle générale, les connecteurs RJ45 servent de fiches de raccordement, à l’exception des câbles Cat. 7a qui nécessitent un connecteur GG45.