Quiconque souhaite installer des câbles électriques ou travailler avec des composants électroniques requiert un certain nombre d’instruments de mesure. Qu’il s’agisse de se raccorder à l’alimentation secteur ou d’alimenter des installations grâce à la tension réseau, la sécurité prime ! Mais il y a d’autres raisons qui justifient d’utiliser des instruments de mesure. Cette vue d’ensemble révèle quel appareil est adapté aux différentes utilisations.
Duspol, gage d’une mesure de la tension en toute sécurité
Grâce à ce modèle Duspol, il est d’une part possible de déterminer sur quel pôle d’une installation la phase se trouve.
D’autre part, on peut savoir à l’aide d’un instrument de mesure de la tension à 2 pôles si un circuit électrique est hors tension. Afin de vérifier, par exemple, l’absence de tension sur une prise de courant, des sondes de test sont placées sur les deux contacts de la prise.Les témoins lumineux s’allument lorsqu’ils détectent une tension. Attention : Les testeurs de phase présents dans de nombreux foyers sous la forme de petits tournevis munis d’une poignée transparente sont souvent peu fiables.
Une tension peut en effet être présente même si la lampe au néon indique le contraire. La cause de ces messages d’erreur est par exemple due à une absence de conductivité électrique du support ou des chaussures. La lampe au néon est alors peu, voire pas du tout allumée.
Certes, on peut toucher à la main un objet mis à la terre, à l’image d’un tuyau de chauffage. Mais il est uniquement possible d’obtenir des résultats de mesure fiables à l’aide d’un instrument de mesure de la tension ou d’un multimètre.
Un testeur de continuité destiné au contrôle de connexions
Un testeur de continuité, comme le modèle Metravolt 12D+L, est très utile pour détecter des courts-circuits et tester le bon fonctionnement de connexions telles que des câbles.Ces appareils indiquent par un signal sonore lorsqu’il existe une connexion électrique entre les contacts.
Un multimètre pour des mesures plus variées
Les multimètres réunissent divers instruments de mesure en un seul dispositif.
Les fonctions types comprennent un voltmètre permettant de mesurer la tension, un ampèremètre pour l’intensité du courant et un ohmmètre pour la résistance.
Ils sont souvent utilisés comme testeurs de continuité. De plus, ils peuvent être employés pour effectuer des mesures liées à la construction de circuits. Pour résumer : les multimètres sont des instruments idéaux lorsqu’il s’agit de travaux associés au système électrique domestique.
Dans le commerce, le choix est considérable. Lors de l’achat, il est donc important de tenir compte de critères tels que le domaine d’application (système électrique domestique, automobile, modélisme), la précision de mesure, la plage automatique, la catégorie CAT et les points, mais également la résolution de l’écran intégré.
Un oscilloscope pour représenter l’évolution temporelle des tensions électriques
Un oscilloscope mesure la tension avec autant de précision qu’un multimètre. Les oscilloscopes permettent de représenter sous forme de graphiques différentes tensions électriques dans une fenêtre temporelle ajustable.
Ils génèrent à l’écran des graphiques d’évolution en deux dimensions, qui représentent le temps sur l’axe horizontal et la tension correspondante sur l’axe vertical. Autre avantage de l’oscilloscope : les multimètres sont uniquement étalonnés pour des tensions alternatives sinusoïdales.
Si la tension présente une autre forme, ces appareils indiquent des valeurs erronées. Seul un oscilloscope est capable de détecter la forme de la tension et de mesurer correctement les valeurs !
Il constitue donc l’outil le plus important des électrotechniciens qui souhaitent par exemple surveiller le bon fonctionnement de certaines pièces. L’utilisation est plus complexe qu’un multimètre et exige des compétences techniques.