Les solutions de stockage compactes font désormais partie intégrante de notre quotidien. Téléphones mobiles, tablettes ou appareils photo numériques… Autant d’appareils qui comportent un emplacement pour carte SD. Mais que faut-il vraiment savoir sur ces cartes ?
Alors que les volumes de données ne cessent d’augmenter, la taille des cartes mémoire diminue de plus en plus, tout comme leur prix. Les cartes micro SD (micro Secure Digital) font la taille d’un ongle, mais permettent de stocker d’énormes quantités de photos, vidéos, musiques et autres documents. Ces cartes au format micro sont disponibles dans diverses capacités de stockage et classes de vitesses.
Origines et usages des cartes micro SD
Les cartes micro SD, à l’instar des premières cartes SD, ont été développées par SanDisk, un fabricant de solutions de stockage. Dans un premier temps, elles avaient été baptisées TransFlash.
En 2005, la SD Card Association, une organisation internationale qui définit des standards en matière de cartes mémoire, a décidé de renommer ce support de stockage « micro SD ». Une carte micro SD mesure 11 millimètres sur 15. En raison de sa taille minuscule, elle constitue une extension de mémoire idéale pour les appareils mobiles, tels que smartphones ou tablettes. À titre d’exemple, les cartes SanDisk Ultra® microSDHC™ 16 Go et SanDisk Ultra® microSDHC™ 32 Go sont parfaites pour enregistrer et conserver des photos et vidéos souvenirs.
Le nombre figurant dans le nom indique la capacité de stockage de la carte. Dans cet exemple, 16 Go ou 32 Go. Les cartes micro SD peuvent également être utilisées dans les appareils photo numériques, les systèmes de navigation ou les lecteurs MP3. Il suffit d’un adaptateur pour insérer des cartes micro SD dans un logement prévu pour une carte SD.
Remarque : toutes les cartes micro SD présentées ici sont livrées avec un adaptateur.
Types de cartes micro SD disponibles
Il existe trois types de cartes micro SD sur le marché, qui se différencient par leur capacité de mémoire et leur système de fichiers. Leur désignation dépend d’ailleurs de leur capacité.
Les cartes micro SD ont une capacité de 2 Go et sont formatées selon le système FAT16.
Les cartes micro SDHC (Secure Digital High Capacity) ont une capacité allant de 4 à 32 Go et sont formatées selon le système FAT32.
Les cartes micro SDXC (Secure Digital Extended Capacity) offrent une capacité comprise entre 48 Go et 2 To. Elles utilisent le système exFAT. Les cartes SanDisk Ultra® microSDXC™ Ultra 64 Go et SanDisk® Ultra™ microSDXC™ 128 Go figurent dans cette catégorie. Avec une telle capacité de mémoire, elles donnent toute latitude pour enregistrer et stocker des photos haute résolution ou des vidéos Full HD.
Différentes classes de vitesses
Les cartes micro SD sont disponibles dans plusieurs classes de vitesses, subdivisées en « Speed Class » 2, 4, 6 ou 10. Plus le chiffre est élevé, plus la vitesse de transfert des données est importante. Cette valeur indique en effet le taux de transfert minimal des données en Mo par seconde(Mo/s). Par conséquent, une carte de classe 4 fonctionne avec un taux de transfert d’au moins 4 Mo/s. Pour les cartes SDHC et SDXC, il existe la norme UHS Speed Class (Ultra High Speed). Avec la variante UHS-I, les données sont transférées à une vitesse minimale de 10 Mo/s, alors qu’UHS-II affiche une vitesse d’au moins 30 Mo/s.
Remarque : la carte mémoire et le périphérique doivent tous les deux être compatibles avec cette spécification.
Si vous souhaitez jouer les pros et enregistrer des vidéos en Full HD et 4K Ultra HD, puis bénéficier d’une vitesse de transfert extrêmement élevée, il vous faut une carte SanDisk® Extreme PRO® microSDHC™ 32 Go UHS-I. Pour encore plus d’espace mémoire, essayez la SanDisk® Extreme PRO® microSDHC™ 128 Go UHS-I.
Outre les valeurs Speed Class et UHS Speed Class, la Video Speed Class (ou classe de vitesse vidéo) vous donne une autre indication de vitesse. Elle regroupe les niveaux V6, V10, V30, V60 et V90 et permet le transfert des données contenues dans les fichiers vidéo à une vitesse minimale de 90 Mo/s. Avec une classe de vitesse vidéo correspondant à V30, une carte mémoire comme la SanDisk® Extreme® microSDHC™ convient parfaitement à l’enregistrement de scènes à 360° et de vidéos en réalité virtuelle.
Parfois, les cartes micro SD font mention d’un facteur de vitesse, qui fournit des renseignements sur leur vitesse de lecture maximale. Cette valeur précise à quelle vitesse une carte micro SD lit des données par rapport à un lecteur CD. Ce chiffre est combiné au facteur x, à savoir la vitesse de lecture simple d’un lecteur CD (150 K/s). Un facteur de 1800x équivaut donc à une vitesse de lecture d’environ 270 Mo/s.
Conseils pour l’achat d’une carte micro SD
Avant de faire l’acquisition d’une carte micro SD, il convient de vérifier avec quel type de carte le périphérique est compatible. En effet, tous les appareils ne prennent pas en charge l’ensemble des capacités et des formats. Pour éviter de se tromper, il peut s’avérer utile de jeter un œil au manuel d’utilisation. Il faut aussi réfléchir à l’utilisation prévue de la carte.
Pour prendre des photos, les cartes portant la dénomination C10, U1 ou V10 sont amplement suffisantes. En revanche, pour tourner des vidéos en Full HD ou 4K, une carte avec une vitesse U3 ou V30 semble un bien meilleur choix. N’optez pour une carte UHS que si votre périphérique prend en charge cette spécification.
16 Go, 32 Go ou 128 Go ? On ne saurait avoir trop d’espace mémoire. Choisissez donc la capacité de stockage maximale dans la limite de vos moyens.
Images : Adobe Stock