Il est vrai que l’Allemagne a jusqu’à présent été en mesure de remplir ses installations de stockage de gaz plus qu’initialement prévu. Mais l’approvisionnement énergétique pour l’hiver est loin d’être assuré. Les experts voient un certain nombre de facteurs qui pourraient mettre le réseau électrique allemand à genoux. Qu’il s’agisse du mauvais temps, ce qui signifie que trop peu d’énergie solaire ou éolienne peut être produite, des centrales électriques au gaz qui ne sont pas suffisamment alimentées en carburant ou d’un chauffage excessif avec l’électricité. Et s’il y a de réelles coupures de courant en hiver ? Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment vous préparer au mieux en cas de panne d’électricité.
Mieux vaut prévenir que guérir : que faut-il avoir en stock à la maison en cas de panne d’électricité
Une panne d’électricité locale ou dans le pire des cas régionale voire nationale peut avoir de nombreuses causes et se produire plus rapidement que souhaité. Cela peut être dû à un fusible défectueux ou à un défaut du système de distribution, ou à l’effondrement de tout le réseau électrique, par exemple en raison d’une catastrophe environnementale ou d’une surcharge permanente. Dans ce contexte, il est conseillé de se préparer aux catatropshes. Les autorités parlent d’avoir des vivres pour plusieurs jours pour toutes les personnes vivant dans la maison, ainsi que divers ustensiles qui devraient se trouver dans la maison en cas de panne de courant de plus longue durée.Les blessures sont fréquentes à la suite de pannes de courant, qu’elles y soient directement ou indirectement liées. Pour que vous puissiez au moins traiter les blessures mineures, vous devez vous assurer d’avoir une trousse de premiers soins dans la maison. La SNG 3001155 de SÖHNGEN® est principalement destinée aux entreprises, mais peut également être utilisé par les ménages. L’avantage de cette trousse est qu’elle se conserve 20 ans dans son emballage d’origine. Vous êtes donc parfaitement équipé pour les urgences à long terme.
En cas de black-out total, il ne peut être exclu que le réseau téléphonique tombe également en panne. Même en cas de coupure de courant prolongée, les téléphones portables ne sont pas équipés d’un temps de charge infini de la batterie. Il peut toujours être utile d’avoir deux talkies-walkies supplémentaires dans la maison. Les STABO 20700 ont une portée maximale de dix kilomètres. Cela vous permet de communiquer sur de longues distances et d’entrer en contact avec le monde extérieur. Cependant, vous devez vous assurer que les radios ont une batterie chargée. Par conséquent, vérifiez régulièrement le niveau de la batterie des appareils. Pour pouvoir bien préparer vos rations d’urgence, il faut aussi savoir cuisiner. De nos jours, peu de ménages sont équipés d’un poêle à bois ou d’un poêle et d’un four combinés, donc à part un barbecue, manger sur un feu ouvert n’est souvent pas une option. Unréchaud à gaz peut donc être utile. Le CFH 52402 est réglable en continu et ne consomme que peu de gaz. Une cartouche de gaz butane alimente le réchaud pendant deux heures. Cela vous permet de préparer plusieurs repas.Pour plus de sécurité, vous devez également avoir suffisamment de piles dans la maison pour alimenter des appareils tels que des lampes de poche ou des radios. Le GP AL44 PACK d’Alkaline se compose d’un total de 44 piles – 32 mignonnes (AA) et 12 micro piles (AAA).
Éclairer votre environnement même en cas de panne d’électricité
Les lampes de poche LED particulièrement puissantes telles que la LED TL 1500 conviennent comme source lumineuse universelle en cas de panne de courant. Avec une autonomie allant jusqu’à quatre heures à 100 % de luminosité et jusqu’à 15 heures en mode économie d’énergie, vous ne serez ainsi pas aussi facilement assis dans le noir. Vous avez même le choix de l’intensité lumineuse : la mise au point peut être réglée en continu d’un point éclairé avec précision à une distance focale de deux terrains de football.Mais même si vous n’avez pas de piles à portée de main, vous n’êtes pas obligé de rester dans le noir. Avec le VARTA Dynamo Light LED17680 Bli alimenté par dynamo, vous pouvez vous fier entièrement à la mécanique en matière d’éclairage. Une dynamo à manivelle maintient cette lampe de poche LED allumée et vous ne dépendez plus de piles. Une minute de tours de manivelle fournit 30 minutes de lumière. Surtout en combinaison avec le LED TL 1500, vous pouvez surmonter une panne de courant tout en économisant les ressources sur une plus longue période.
Cependant, vous avez souvent besoin de vos deux mains pour travailler dans le noir, que ce soit pour remplacer des fusibles grillés ou pour cuisiner. Si vous ne voulez pas dépendre de quelqu’un qui tient la lampe de poche dans un tel cas, une lampe frontale est recommandée. Vous trouverez un large choix dans la boutique en ligne reichelt.
Au cas où cela prendrait plus de temps : comment rester connecté au monde extérieur
En cas de black-out national notamment, il est indispensable que le maximum de fréquences radio reste libre pour les services de secours. Cela peut également affecter la réception FM et AM. Afin d’être au courant des derniers développements, il est conseillé d’avoir une radio numérique avec DAB+ dans la maison. La radio de camping RXN TRA560DAB n’a pas seulement une batterie intégrée que vous pouvez utiliser via USB, une manivelle ou l’énergie solaire. De plus, il est également possible de faire fonctionner la radio avec quatre micro-piles (AAA). Ainsi, vous êtes toujours au courant de l’actualité. Comme déjà mentionné, il existe également des appareils domestiques qui fonctionnent avec une batterie et dont la fonctionnalité peut être essentielle dans certains cas. Dans de tels cas, une banque d’alimentation, qui est auparavant chargée via le secteur, est souvent utilisée pendant les vacances en camping. Cependant, étant donné qu’une panne de courant ou une panne de courant de longue durée est généralement imprévue, il est possible que votre propre batterie externe ne soit pas chargée. Avec le XORA, vous êtes indépendant de l’électricité. La banque d’alimentation USB d’une capacité de 20 000 mAh dispose d’un panneau solaire intégré qui charge la banque d’alimentation lorsqu’il y a suffisamment de lumière. Le niveau de charge actuel est affiché via cinq LEDs. La banque d’alimentation est étanche aux éclaboussures et offre également une sécurité maximale grâce à une protection contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits.Les centrales électriques comme la RIVER mini d’EcoFlow ressemblent à de petites centrales électriques. Avec une capacité de 210 Wh et une onde sinusoïdale pure de 300 W, vous pouvez alimenter jusqu’à cinq appareils simultanément. Grâce au module solaire intégré, vous êtes également indépendant du réseau électrique avec le Power generator (battery).
Assurez la sécurité avec un kit de survie
De nos jours, de nombreux appareils électroménagers fonctionnent à l’électricité. Parfois – dans les cas particulièrement difficiles d’une panne de courant – il peut également être nécessaire d’avoir quelques outils à portée de main dans un kit de survie. Le SIN 207769 est l’ensemble pour tous les cas. Cela comprend, entre autres, une lampe de poche et un stylo tactique avec un stylo à bille et une pointe en tungstène pour briser le verre. L’allume-feu intégré peut également aider à allumer le réchaud à gaz CFH 52402.Si vous avez un poêle à la maison, vous pouvez y allumer un feu en hiver pour éviter qu’il ne gèle pendant une panne d’électricité. Dans de tels cas, il est utile d’avoir une hache universelle comme la FISKARS X10-S à portée de main et de pouvoir couper du bois.
Conclusion
Qu’il s’agisse d’une panne de courant qui n’affecte qu’un seul ménage ou d’une panne d’électricité générale : chaque ménage doit prévoir des dispositions pour les urgences et avoir les outils les plus importants à portée de main en cas d’urgence. Avec le bon équipement et les rations d’urgence appropriées, vous pouvez tenir des jours sans épuiser vos réserves.
Images: Adobe Stock