5G definiert die Vernetzung und Effizienz im Unternehmen neu

Des applications 5G pionnières pour les entreprises

La connexion entre l’homme et la machine ne cesse de croître dans tous les domaines, que ce soit dans les foyers ou dans l’industrie. Cependant et surtout dans l’industrie, les réseaux câblés se heurtent souvent à leurs limites. Il faut en effet un réseau capable de supporter une énorme quantité de données, qui doit également être rapide, efficace et sûr. La technologie 5G entre dans la course pour devenir le nouveau standard de communication. Elle peut apporter des solutions dans divers domaines de la chaîne de valeur ajoutée. La communication d’entreprise et son efficacité sont ainsi élevées à un niveau supérieur.

Réseau de campus – un réseau exclusif et sûr

Le réseau de campus est un réseau de téléphonie mobile privé. Grâce à sa limitation locale, il est spécialement adapté aux sites d’entreprises, aux sites de production, aux universités ou aux immeubles de bureaux.

Jusqu’à présent, les réseaux de campus reposent en grande partie sur une transmission de données WLAN, ce qui suffit pour les applications de base. Toutefois, si le nombre de machines et d’applications en réseau augmente, la puissance du WLAN devient insuffisante. C’est notamment le cas dans le cadre de l’industrie 4.0, de l’IoT ou du Edge Computing, pour lesquels la puissance du WLAN n’est plus suffisante. La solution à ce problème est d’équiper le réseau de campus d’une technologie 5G. En effet, celui-ci offre une bande passante extrêmement élevée, des temps de latence courts et surtout une fiabilité répondant aux exigences les plus élevées. Par ailleurs, la consommation d’énergie est relativement faible. De plus, la sécurité des données est optimale. Les données sensibles ne quittent jamais le réseau du campus. Il n’est pas possible d’accéder au réseau du campus depuis le réseau public.

Les entreprises peuvent configurer et adapter ce système à leurs besoins. En outre, le stockage et le traitement des données peuvent même être effectués directement sur place.

Usines intelligentes et automatisation

Un réseau de campus offre aux entreprises une base puissante pour passer à l’étape suivante en matière d’automatisation et d’augmentation de l’efficacité. En effet, la technologie permet une mise en réseau transparente des machines, des robots et des capteurs en temps réel via l’Internet des objets (IoT). De grandes quantités de données peuvent ainsi être traitées rapidement et efficacement, permettant d’obtenir des informations plus approfondies et des commandes plus précises dans le processus de production.

La 5G soutient également l’utilisation accrue de véhicules autonomes et de drones, ce qui permet d’accélérer les processus d’automatisation et d’améliorer l’efficacité des opérations. L’efficacité énergétique en profite également : les systèmes de commande de l’éclairage, du chauffage et d’autres consommateurs peuvent être gérés de manière intelligente. Cela permet de réduire la consommation de ressources et d’adopter une démarche plus durable.

La 5G soutient également la maintenance prédictive

L’application centrale Virtual-Table-Inspection (VTI) permet d’effectuer des inspections visuellement et à distance. Les spécialistes et les clients peuvent ainsi accéder, où qu’ils se trouvent, à des images détaillées en direct et prendre des décisions de maintenance ensemble. La 5G soutient également la maintenance prédictive. Grâce à la transmission continue des données des capteurs, l’état des machines peut être surveillé en temps réel. L’usure peut ainsi être détectée à un stade précoce et les pannes non planifiées peuvent être évitées. Les méthodes d’examen spécialisées, comme la boroscopie, peuvent également être mieux mises en œuvre. Les données d’image à haute résolution peuvent être directement analysées et transmises à des experts pour évaluation.

Une longueur d’avance

Avoir une longueur d’avance en termes de flexibilité et d’efficacité est possible grâce à la technologie 5G. Qu’il s’agisse du traitement des données sur place avec l’Edge Computing ou de l’accès en temps réel aux applications basées sur le cloud, la 5G offre des améliorations considérables en termes de vitesse, de capacité et de latence. Le travail à distance devient ainsi beaucoup plus efficace. Les collaborateurs qui ne sont pas au bureau peuvent ainsi accéder sans délai à des ressources importantes.

En outre, la 5G offre de nouvelles possibilités pour les applications en direct dans le domaine de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR). Qu’il s’agisse de formations, de simulations ou de présentations interactives de produits, les solutions AR et VR peuvent être utilisées en haute qualité et pratiquement sans latence.

La 5G prépare l’avenir

La 5G élève le niveau de numérisation de chaque entreprise. Cette technologie ne va pas seulement s’imposer comme une nouvelle norme dans les années à venir, mais elle va aussi modifier de manière significative la façon dont les processus industriels sont conçus. Elle va également modifier de manière significative la façon dont les processus industriels sont conçus. Les entreprises qui investissent tôt dans la 5G s’assurent donc un avantage concurrentiel décisif. Elles bénéficient d’une infrastructure plus rapide et plus efficace, qui leur permet de rester innovantes et de réagir avec souplesse aux exigences changeantes du marché. Elles peuvent ainsi jeter les bases d’une réussite durable.

Images : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *