La bonne couleur de lumière et la bonne combinaison de luminaires sont des éléments décisifs ! Grâce aux LED modernes, le réglage des couleurs dans la maison est un jeu d’enfant. Les LED séduisent par leur vaste gamme de couleurs et créent comme par magie une atmosphère chaleureuse et relaxante !
Avec la gestion intelligente de l’éclairage, un bon mélange vous permet d’associer différentes ambiances et d’orchestrer parfaitement l’éclairage des pièces selon les préférences de chacun.
Un éclairage commandé grâce à des LED modernes
Une multitude de possibilités de commande de l’éclairage s’offrent à vous. Vous pouvez vous en servir pour influencer le bien-être à la maison, les performances et la capacité de concentration ou encore le rythme de sommeil.
La bonne couleur de lumière pour plus de concentration et de bien-être
Lorsque la luminosité naturelle est réduite, le « blues hivernal » touche beaucoup d’entre nous. La lumière du jour influence l’interaction d’hormones produites par l’organisme, la mélatonine et la sérotonine ; ainsi, l’équilibre interne peut rapidement vaciller durant les jours sombres. Le blanc neutre et le blanc lumière du jour (4 000 K à 8 000 K) sont donc particulièrement bien adaptés à un bureau, puisque leur teneur élevée en bleu et leur très bon rendu de couleurs ont un effet stimulant et favorisent l’attention.
Par ailleurs, le blanc chaud (2 700 K), avec son caractère agréable et chaleureux, convient parfaitement aux espaces de vie. Pour garder autant de flexibilité que possible, optez pour un modèle réglable dont la luminosité peut être baissée jusqu’à à un blanc particulièrement chaud (2 200 K), comme un modèle OSRAM GLOWdim.
Un rendu fidèle des couleurs
Par ailleurs, l’indice de rendu de couleur (IRC) joue également un rôle majeur lors du choix de LED. L’IRC décrit le niveau de réalisme des couleurs des objets reproduites par la lumière. Dans l’idéal, cette valeur doit être supérieure à 70. OSRAM GLOWdim a un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 et peut également être combiné avec d’autres produits GLOWdim. Le modèle HD95 LED de Müller-Licht prouve également qu’une atmosphère agréable n’est pas incompatible avec une lumière blanche chaude et un excellent rendu des couleurs : sa température de 2 700 K et son IRC de 95 permettent de reproduire des conditions d’éclairage naturelles, que ce soit dans le séjour, la salle de bains ou le bureau.
OSRAM Active & Relax propose un spectre de couleurs encore plus étendu : qu’il s’agisse d’un blanc chaud parfait pour se relaxer ou d’un blanc froid propice à l’activité, il suffit d’un double-clic sur l’interrupteur mural pour créer des ambiances lumineuses individuelles avec une seule lampe. Comme toutes les LED, OSRAM Active & Relax se distingue par sa durée de vie particulièrement longue et ses valeurs d’efficacité énergétique remarquables.
Insufflez des ambiances dans vos pièces
Avec un concept d’éclairage correct, chaque pièce peut être animée d’une atmosphère. Le secret, c’est un mélange réussi d’éclairage de base et de sources lumineuses indirectes.
Créer une bonne base d’éclairage
Si l’on fait abstraction de l’ameublement, chaque espace de vie a besoin d’un éclairage de base suffisamment lumineux :- Dans les petites pièces, un plafonnier ou un lampadaire projetant un faisceau lumineux au plafond suffit.
- Pour les surfaces plus importantes, nous recommandons l’installation de spots de plafond.
De manière générale, il convient d’opter pour un éclairage de base à intensité variable, de sorte que si nécessaire, la luminosité puisse être suffisante pour travailler ou adaptée pour créer une atmosphère chaleureuse.

Accentuer et créer une ambiance animée
L’étape suivante permet de créer des îlots lumineux isolés. Des lampadaires, des lampes de table, des luminaires suspendus ou encore des lampes de lecture sont adaptés à cet usage. Les sources lumineuses indirectes conviennent également lorsque vous disposez d’une télévision murale, puisqu’elles permettent de ménager les yeux tout en accentuant l’écran sans pourtant le surcharger de lumière. Des luminaires muraux ou des bandes de LED sont idéales pour cela.
Une lumière d’ambiance et des bandes de LED sont également parfaites pour rendre les pièces plus esthétiques et pour orienter le regard vers des accessoires plus petits tels que des peintures, des sculptures ou des vitrines.
À titre d’exemple, vous pouvez installer un faux plafond servant d’écran pour les sources lumineuses qui se trouvent au-dessus. De cette manière, la lumière est renvoyée vers le plafond. Le mur agit donc comme une source de lumière qui diffuse une lumière indirecte dans la pièce.
Les bandes de LED, qui peuvent être adaptées à des meubles ou à d’autres fonds et qui créent des accents d’ambiance légers, constituent des atouts notables. Ces bandes autocollantes peuvent être coupées dans le sens de la longueur et peuvent tout aussi bien être appliquées sur des surfaces planes que sur des surfaces incurvées. Leur revêtement spécial les protège également des projections d’eau et de la poussière ; ainsi, rien ne vous empêche de les placer dans une cuisine ou une salle de bains.
Images : Adobe Stock