Indolore, incolore et quasiment indétectable au goût, le monoxyde de carbone est particulièrement sournois car l’inhaler peut avoir des conséquences graves sur la santé, jusqu’à entraîner la mort. Les détecteurs de monoxyde de carbone (ou CO) nous avertissent en cas de fuites de ce gaz très dangereux et nous protègent contre les risques d’intoxication mortelle. Mais pour cela, ils doivent être placés au bon endroit.
Bien que les détecteurs de fumée soient déjà obligatoires dans les pièces fermées, cela ne s’applique pas aux détecteurs de CO. Ces appareils peuvent pourtant éliminer les éventuels risques dans les foyers où un poêle à bois ou une cheminée ouverte sont utilisés, là où les détecteurs de fumée ordinaires ne sont pas suffisants.
Monoxyde de carbone et danger potentiel
Extrêmement toxique, le monoxyde de carbone est le sous-produit d’un processus de combustion incomplet – ceci arrive systématiquement lorsque des combustibles fossiles tels que le gaz, le pétrole, le bois, le charbon de bois ou l’essence sont brûlés.
Les appareils tels que les fours, les systèmes de chauffage, les chauffe-eaux ou les chaudières peuvent donc présenter un risque d’intoxication. En cas de fonctionnement sans défaut, ces appareils laissent entrer suffisamment d’air. Ainsi, les faibles quantités de CO auxquelles vous êtes exposé sont inoffensives. Toutefois, une situation dangereuse peut rapidement survenir si les conduits d’air ou les cheminées ne fonctionnent pas correctement.
Curieusement, c’est plus souvent le cas dans les bâtiments plus récents que dans les bâtiments anciens. En effet, l’étanchéité souvent inadéquate des maisons vieillissantes permet aux gaz toxiques de s’échapper plus facilement à l’air libre, tandis que la bonne isolation des bâtiments neufs l’empêche. Veillez à bien vous informer sur les conditions d’utilisation de vos appareils chauffants ainsi que sur la ventilation de votre habitation.
Symptômes et risques d’intoxication au monoxyde de carbone
Si vous êtes exposé à des concentrations de CO relativement faibles, vous pourriez être sujet à des symptômes tels que des maux de tête, des vertiges ou des vomissements. Cependant, à des doses plus élevées, le monoxyde de carbone peut rapidement entraîner une perte de conscience, un arrêt respiratoire, des lésions cérébrales et, dans le pire des cas, la mort.
L‘emplacement idéal pour les détecteurs de monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone ayant à peu près la même densité que l’air respirable, il se répartit uniformément en bas de la pièce. Contrairement aux détecteurs de gaz, les détecteurs de CO doivent donc être fixés à une hauteur d’environ 1,5 mètres.
Installez les alarmes de monoxyde de carbone à proximité des sources potentielles de danger. Nous recommandons également d’installer au moins une alarme dans la chambre à coucher. Lors de l’installation, et afin d’éviter de fausses alertes, veillez à toujours respecter une distance suffisante par rapport aux appareils d’où le monoxyde de carbone peut s’échapper. Nous recommandons par conséquent de les installer à une distance d’environ un à trois mètres de la source potentielle de danger et à une distance d’environ 30 centimètres du mur le plus proche si fixé au plafond.
Si votre appartement a plusieurs étages, vous devriez investir dans un détecteur de CO à chaque étage.
Que faire en cas d’alarme ?
Si l’alarme est déclenchée, emmenez toutes les personnes présentes à la maison à l’extérieur et appelez les pompiers. Ne regagnez pas l’intérieur tant qu’ils sont en cours d’intervention.
Notez également que l’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone seul ne peut remplacer l’entretien régulier de vos équipements.
Comment choisir le bon produit
Les détecteurs de CO purs ne sonnent l’alarme que pour le monoxyde de carbone. Un détecteur de gaz, quant à lui, est un dispositif qui détecte le gaz naturel et liquide. Ces deux types d’appareils se distinguent par leur type d’alimentation : un détecteur de gaz est alimenté par le secteur, alors que vous pouvez facilement faire fonctionner votre détecteur de monoxyde de carbone avec des piles pendant plusieurs années.
La durée de vie des détecteurs de CO peut varier entre cinq et dix ans selon les modèles. À l’issue de cette période, l’appareil doit alors être remplacé. Les modèles modernes ont une fonction de pré-alarme ou des affichages qui indiquent les concentrations de monoxyde de carbone avant que celles-ci atteignent la limite dangereuse, ce qui vous donne suffisamment de temps pour réagir en situation à risque. Dans ce cas, aucune alarme n’est déclenchée. Si la première valeur seuil est atteinte, une LED se mettra par exemple à clignoter.
Les seuils de danger constituent des exigences minimales : si la concentration de CO est de 50 ppm (0,005%), l’alarme est déclenchée au bout de 60 à 90 minutes ; à 100 ppm, elle s’activera au bout de 10 à 40 minutes ; à 300 ppm, le temps de déclenchement tombe à trois minutes.
Quelques critères à prendre en compte lors de l’achat d’un détecteur de CO
- Fonctionnalités : affichage, pré-alarme, autotest, mémoire des valeurs maximales
- Durée de vie du capteur : de 5 à 10 ans
- Type, nombre et durée de vie des piles requises
- Avis, satisfaction des clients
Détecteurs de monoxyde de carbone et hybrides
Le détecteur de CO KIDDE X10-D2 dispose d’un capteur longue durée, offrant jusqu’à 10 ans de fonctionnement. Equipé d’un écran d’affichage et d’une fonction mémoire, l’appareil vous avertit dès qu’une concentration de CO de 30 ppm ou plus est atteinte. La mémorisation de valeur garantit que la fuite de gaz est indiquée de manière fiable même après une longue période d’absence. Grâce à la batterie lithium intégrée, il n’y a plus à se soucier de changer les piles.
Pour une longévité plus importante, nous recommandons le modèle EI208D. Des voyants indiquent le fonctionnement, l’alarme et les défauts éventuels. Il est également capable d’effectuer un contrôle automatique et peut être programmé via l’écran LCD. L’affichage continuera de fonctionner lorsque la durée de vie de l’appareil touchera à sa fin. Le EI208D est également équipé d’un capteur électrochimique et est calibré en monoxyde de carbone véritable. Si vous le souhaitez, l’alarme peut être supprimée ou mise en sourdine manuellement.
En plus des détecteurs de CO purs, il existe dans le commerce des détecteurs hybrides capables de détecter à la fois le monoxyde de carbone, le gaz naturel et le gaz liquide. Par exemple, le modèle KN SAS-GD100 détecte de manière fiable les accumulations de gaz liquide, naturel et de charbon sur une période de dix ans.
Une alarme visible et sonore est déclenchée immédiatement dès que la concentration dans l’air augmente. Le détecteur fonctionne avec une Europlug CEE 7/16 et une tension de 230 V.