Selon le Digital Office Index 2018 de l’association numérique Bitkom, un employé sur deux en Allemagne utilise déjà un ordinateur. La société d’études de marché Statista estime que le nombre d’emplois impliquant des ordinateurs atteindra 37,5 millions d’ici 2020. Cela donne une idée du nombre de clics de souris et de frappes effectuées chaque jour.
Les mauvaises postures quotidiennes au travail peuvent entraîner des douleurs physiques
On estime qu’un quart des personnes qui travaillent principalement sur ordinateur souffrent de douleurs aux épaules, au cou et aux poignets. Un travail monotone sur l’ordinateur pendant plusieurs heures provoque souvent des douleurs dans ces zones précises. La cause en est une mauvaise posture permanente et une surcharge du poignet et du bras.
Les plaintes fréquentes, communément appelées bras de souris ou bras de tennis, peuvent devenir des maladies graves et, par conséquent, laisser derrière elles des dommages permanents.Le bras de la souris, également connu sous le nom de RSI (Repetitive Strain Injuries), décrit les douleurs dans la zone allant de la main sur le bras et l’épaule jusqu’au cou, qui est causée par une mauvaise posture du bras.D’autres blessures causées par cette mauvaise posture au bureau et les tensions répétées sont également connues sous le nom de tendinites et de syndrome du canal carpien.
Un espace de travail ergonomique prévient la douleur
Les douleurs au niveau du cou, des épaules, des bras et des poignets peuvent être évitées grâce à une disposition ergonomique appropriée du poste de travail. Un poste de travail ergonomique est une conception du poste de travail qui permet aux personnes d’effectuer leur travail sans risque d’inconfort physique. Différents facteurs jouent un rôle dans la conception d’un poste de travail ergonomique. Pour le bureau, par exemple, il y a des hauteurs et des dimensions minimales. Une chaise de bureau adaptée au dossier et la hauteur correcte de l’écran peuvent éviter les mauvaises postures.
La souris et le clavier sont les principaux outils de travail informatique. C’est pourquoi il est d’autant plus important de choisir un équipement qui soit doux pour l’utilisateur. Une souris ergonomique avec un clavier adapté permet d’éviter les mauvaises postures du poignet et du bras, de sorte que les épaules et le cou sont soulagés en même temps. La forme ergonomique de la souris permet à la main de reposer dans une position naturelle pour éviter tout mauvais positionnement. Cela aide également à prévenir d’autres douleurs au niveau des bras, des épaules et de la nuque.
Un clavier ergonomique est conçu selon le même principe. La société ContourDesign s’est spécialisée dans la conception de claviers et souris ergonomiques et va même plus loin.

The Contour RollerMouse – Une souris ergonomique avec une approche complètement nouvelle
Fondée en 1995 aux Etats-Unis, ContourDesign propose aujourd’hui des claviers et des souris évolutifs qui permettent de travailler en toute sécurité sur ordinateur et de prévenir les risques de douleurs ou de blessures physiques.Le fabricant tient compte des différences physiques entre les personnes, de leur comportement et de leurs habitudes dans la conception de ses produits. L’ergonomie ne consiste pas en une solution unique, mais en une combinaison d’appareils bons et efficaces, de variété, de flexibilité et de bonnes habitudes. Avec la RollerMouse, développée par des experts en ergonomie, Contour Design suit exactement cette approche. Contrairement aux souris conventionnelles, qui sont placées sur le côté du clavier, la RollerMouse trouve sa place au milieu directement devant elle.
La famille de produits RollerMouse révolutionne non seulement le travail à l’ordinateur grâce à son design exceptionnel, qui a remporté le Red Dot Design Award, mais elle aide également l’utilisateur à maintenir une position de travail saine et minimise l’espace de travail pour réduire la tension sur les tendons et les articulations. Les plaintes causées par un chargement incorrect et une surcharge des membres supérieurs pendant le travail à l’ordinateur appartiennent désormais au passé.
Comment la RollerMouse s’intègre dans la vie professionnelle quotidienne
Le positionnement central de la Contour RollerMouse minimise la surface de travail et la synergie dans le flux de travail du clavier et de la souris peut être utilisée de manière optimale. La RollerMouse se distingue également des modèles de souris conventionnels en termes d’apparence, de forme et de fonctionnalité, ce qui en fait une souris qui attire l’attention sur n’importe quel bureau. Pour contrôler le pointeur de la souris, il dispose d’un arceau de sécurité qui peut être actionné avec la main droite ou gauche de manière détendue. Ceci permet à l’utilisateur de changer facilement de main entre les deux ou simplement d’utiliser la RollerMouse avec les deux mains pour éviter une contrainte unilatérale. Le pointeur de la souris peut être déplacé avec précision sur l’écran en tournant et en déplaçant latéralement la barre à rouleaux du bout des doigts. Appuyer dessus déclenche un clic gauche.
Cinq touches préprogrammées, avec les fonctions habituelles de la souris telles que le clic droit et le clic gauche, le double clic ainsi que le copier-coller, rendent le travail encore plus facile. Les touches sont positionnées de manière à être facilement accessibles des deux mains et à offrir à l’utilisateur un confort maximal. Les petits mouvements simples à l’avant du corps peuvent prévenir efficacement les tensions sur le cou, les épaules, les coudes et les poignets et augmenter la concentration et la précision au travail.
Cette variante ergonomique de la souris convient aussi bien au travail de bureau “normal” qu’à l’utilisation créative. Sa finition de haute qualité se reflète dans les matériaux utilisés, sa longévité et l’adhérence élevée de la barre à roue. Les options supplémentaires de réglage de la vitesse du curseur et de la sensibilité au clic soulignent la facilité d’utilisation et répondent aux exigences les plus élevées.
Le clavier Balance Keyboard comme complément approprié à la RollerMouse
Le clavier Contour Balance Keyboard est un complément idéal à la RollerMouse avec ses nombreuses possibilités de réglage en hauteur et en inclinaison. Sa taille s’adapte parfaitement à la RollerMouse et peut facilement être adaptée aux besoins individuels de l’utilisateur. Dans le réglage par défaut, le clavier a une inclinaison négative, ce qui signifie que du point de vue de l’utilisateur, il tombe légèrement en arrière.De plus, cela soulage le poignet et favorise une position de travail saine lors de la frappe. L’inclinaison du clavier peut être réglée à tout moment en ajustant les pieds du clavier. Malgré sa taille compacte, le clavier Balance Keyboard couvre tous les domaines d’application, y compris les raccourcis clavier et les touches multimédia ainsi qu’un clavier numérique.
Prévenir les plaintes et minimiser les temps d’arrêt
Dans l’ensemble des mesures et incitations que les entreprises peuvent mettre en place pour attirer et retenir de bons employés, l’équipement et donc l’ergonomie sur le lieu de travail jouent un rôle majeur. Les employeurs constatent que les lieux de travail ergonomiques ont un effet positif important sur la santé et donc sur la productivité et la satisfaction de leurs employés.
En introduisant des pratiques de travail saines, les entreprises peuvent économiser des coûts importants à long terme pour les temps d’arrêt et augmenter le facteur de bien-être de leurs employés.
Images : Contour