Le monde numérique d’aujourd’hui offre d’innombrables possibilités d’enrichir les loisirs traditionnels grâce à la technologie moderne et de leur faire passer la vitesse supérieure. Qu’il s’agisse de cuisine, de jardinage ou d’activités créatives, les outils intelligents peuvent aider à développer de nouvelles compétences, à simplifier les processus et à stimuler la créativité. Voici quelques suggestions sur la manière dont de nombreux loisirs peuvent être améliorés électroniquement.
Plaisir accru dans le jardin
Le jardinage est l’un des loisirs les plus populaires, mais le succès de tout ce travail et de tous ces efforts peut aussi dépendre fortement de la météo. Si vous souhaitez vous assurer que vos plantes reçoivent toujours suffisamment d’eau, nous vous recommandons d’utiliser un programmateur d’arrosage intelligent comme le Contrôleur d’irrigation intelligent Hombli 2. Il permet non seulement de contrôler l’approvisionnement en eau à partir d’un smartphone, mais aussi de planifier les arrosages. Il suffit d’installer Water Control entre un robinet et votre arroseur ou tuyau d’arrosage (aucun outil n’est nécessaire) et de le connecter à l’application mobile Nedis SmartLife via Bluetooth.Les lampes solaires constituent une solution écologique pour l’éclairage du jardin. Grâce à des cellules solaires de haute qualité, elles stockent l’énergie solaire dans des accumulateurs pendant la journée et éclairent les chemins ou le jardin dans l’obscurité sans coûts énergétiques supplémentaires. Les possibilités d’utilisation sont multiples : guirlandes lumineuses et lampes de table pour une ambianceagréable, puissants projecteurs pour l’éclairage à grande échelle de chemins et d’endroits sombres.


La tendance est au bricolage
Qu’il s’agisse de bricolage ou de surcyclage, le “faire soi-même est toujours très tendance. De petits ou de grands moyens peuvent aider à passer la vitesse supérieue, comme l’appareil de découpe et de gravure pour les loisirs créatifs CAMEO 5 WS. Il permet de travailler des matériaux fins et flexibles. Le plotter de découpe est un véritable multitalent avec lequel la créativité ne connaît pas de limites, car il peut non seulement découper, mais aussi être complété par de nombreux outils, comme un outil de gaufrage, un porte-stylo universel ou un stylo transfert à chaud. Grâce à deux têtes d’outils, il est en outre possible de réaliser deux étapes de travail directement l’une après l’autre. Le logiciel de conception performant Silhouette Studio qui l’accompagne est gratuit en version de base, doté de nombreuses fonctions et facile à utiliser.Dans le domaine du bricolage, les imprimantes 3D ouvrent de nouveaux horizons pour les projets créatifs. L’imprimante 3D Creality K2 Plus CFS Combo, un modèle haut de gamme pour les bricoleurs aguerris, se distingue par son excellente qualité d’impression et sa capacité à traiter des matériaux tels que le PLA, l’ABS et le TPU. Grâce à la technologie Continuous Filament System (CFS), il est possible d’imprimer avec différents matériaux et couleurs en un seul passage. Ce système permet aux utilisateurs de créer efficacement des objets multicolores et multimatériaux sans avoir à changer de filament manuellement. La fonction de rechargement automatique du filament minimise les interruptions, ce qui est particulièrement avantageux pour les longs travaux d’impression. Ainsi, la Creality K2 Plus élargit les possibilités créatives et simplifie les processus de prototypage. Il est possible d’intégrer différents matériaux et couleurs de manière transparente. Ces fonctionnalités font de l’imprimante un outil précieux pour les designers, les artistes et les ingénieurs qui souhaitent créer des objets complexes et détaillés.
Pour les familles qui souhaitent réaliser des projets de bricolage ensemble, la TOYBOX ALPHA 2, adaptée aux enfants, est idéale. Elle est sûre et facile à utiliser, et idéale à des fins éducatives et pour s’initier à l’impression 3D. Les enfants peuvent l’utiliser pour créer leurs propres jouets et projets. Une application conviviale donne accès à une bibliothèque croissante de jouets imprimables, favorisant ainsi la créativité et l’éducation technique tout en offrant une expérience divertissante et éducative.


Redécouvrir le gaming
Pour faire passer l’expérience de jeu à un niveau supérieur, il suffit parfois de petites optimisations de son propre équipement. La souris LOGITECH G502H, spécialement conçue pour le jeu, est équipée d’un capteur optique de pointe qui garantit l’un des taux de traitement de la fréquence d’image les plus rapides à ce jour sur toute la plage DPI, de 100 à 25 600 DPI, sans aucun lissage. En outre, il est possible d’attribuer des commandes et des macros à 11 touches au total pour un contrôle individuel.Une mise à niveau du clavier peut également améliorer l’expérience de jeu. Le Cherry G80-3000N s’appuie sur le modèle des années 80 et offre la même sensation de frappe appréciée, mais dans un boîtier plus fin et plus ergonomique. Il est également équipé d’un éclairage RGB de plus de 16 millions de couleurs et de diverses fonctionnalités telles que le Full-N-Key-Rollover, qui permet d’appuyer simultanément sur autant de touches que nécessaire.
La console de jeu ZOTAC Zones offre la meilleure expérience de jeu en déplacement. Équipée d’un processeur AMD Ryzen 7 8840U et d’une carte graphique AMD Radeon 780, elle permet de profiter de tous ses jeux préférés avec une qualité optimale, même hors de chez soi. L’écran AMOLED de 7 pouces aide en outre à s’immerger totalement dans le monde du jeu.


Cuisiner comme un pro
Avis aux amateurs de pizzas : avec le four à pizza et le gril de Nedis, il est possible de préparer en quelques minutes une pizza digne d’un restaurant italien. Les omelettes, quiches ou tartes flambées sont également réussies en un tour de main. Le four est équipé d’un thermostat réglable qui permet d’atteindre des températures allant jusqu’à 230 °C. De plus, un témoin de fonctionnement indique lorsque la température optimale est atteinte. Pour plus de confort, l’appareil peut s’ouvrir et être utilisé comme gril de table, ce qui est idéal pour les soirées d’été dans le jardin.Le Fromaggio permet de fabriquer de délicieux fromages. Qu’il s’agisse de feta, de gorgonzola ou de gouda, les processus automatisés et l’utilisation intuitive permettent de laisser libre cours à la créativité. En effet, les recettes peuvent être adaptées de manière flexible via l’application mobile. Il est ainsi possible de produire du fromage de manière individuelle, en fonction de ses propres goûts, de ses préférences alimentaires et de son budget. Elle donne également accès à une multitude de recettes de la communauté Fromaggio.
Brûler soi-même sa bière en fin de journée ? C’est facile dans sa propre cuisine avec la MiniBrew Craft Gen 3. Cette machine à bière tout-en-un trouve sa place dans n’importe quelle cuisine et révolutionne le processus de brassage avec la première fermentation automatisée du secteur. Grâce à une technologie de pointe, le cycle de température est automatiquement adapté à chaque recette spécifique, ce qui permet de réaliser des fermentations à haute ou à basse température. En l’espace de 10 à 25 jours, selon la recette, la bière maison est prête et peut être stockée ou tirée directement dans le Smart Keg. Pour en savoir plus sur le système de brassage MiniBrew, consultez cet article de magazine : MiniBrew : la révolution du brassage à domicile.


De l’efficacité à la créativité : la technologie redéfinit les loisirs
En conclusion, l’intégration de la technologie moderne dans nos loisirs augmente le facteur plaisir.Elle contribue également largement à développer et à perfectionner nos compétences.Les outils technologiques présentés ne facilitent pas seulement la pratique des loisirs en question. Ils ouvrent également de toutes nouvelles possibilités de créativité et d’individualité.
Les images : Adobe Stock, fabricant