De quel variateur LED ai-je besoin et à quoi dois-je faire attention lors de l’achat ? De l’extérieur, un variateur LED n’est en réalité qu’un variateur normal. L’intérieur et la technologie sont complètement différents et conçus pour être utilisés avec des LED. Il existe différents types de variateurs LED. Afin d’obtenir un bon résultat de gradation, la lampe et le variateur LED doivent bien fonctionner ensemble. Vous trouverez ci-dessous les points clés à prendre en compte lors de l’achat d’un variateur LED.
Les lampes LED sont-elles dimmables ? Quel type de driver dimmable ?

Tout d’abord, il est important de vérifier si vos lampes LED sont dimmables. Car si les lampes LED ne sont pas dimmables, vous ne pouvez pas les varier. Pas même avec un variateur LED spécial. De plus, une grande partie de la gradation est due au driver dimmable de la lampe LED. Si une ampoule LED est dimmable, vous retrouverez souvent le logo ci-dessous sur l’emballage. Si rien n’est mentionné sur la gradation, vous pouvez supposer que les ampoules LED ne sont pas dimmables.
Le driver est un petit composant qui garantit que la lampe LED est dimmable. La qualité du driver détermine l’intensité de la variation. Si le driver est de mauvaise qualité, l’ampoule LED ne peut pas être atténuée autant qu’une ampoule avec un driver dimmable de haute qualité. Le driver détermine également si cela doit être effectué en utilisant une méthode de bord d’attaque ou de bord de fuite.
De quelle technologie de gradation ai-je besoin ? Bord d’attaque ou bord de fuite ?
Comme décrit ci-dessus, certaines lampes fonctionnent avec le bord d’attaque (RL) ou le bord de fuite (RC). Sans entrer dans les détails techniques, cela signifie principalement qu’il existe deux techniques de gradation différentes. Si un luminaire fonctionne avec un variateur avec le bord d’attaque, il ne peut pas être correctement atténué avec un variateur avec un bord de fuite et vice versa. L’expérience montre que plus de 90 % des lampes LED du marché fonctionnent mieux avec un variateur avec un bord de fuite.Choisissez donc toujours la même technologie de gradation pour la lampe LED ou le driver LED. Vous ne savez pas avec quelle technologie de gradation fonctionne votre lampe LED à intensité variable ou votre driver LED à intensité variable ? Choisissez alors un variateur LED universel, comme l’ECO-DIM.01 ou l’ECO-DIM.03. Ceux-ci fonctionnent avec les ampoules LED RL et RC.
Gradateur de bord d’attaque/gradateur de bord d’attaque :
Comment reconnaissez-vous ces techniques ?
Contrôle de phase – RL – bord d’attaque, courant ascendant – TRIAC – magnétique
Coupure de phase – RC – bord de fuite, courant descendant – TRONIC – électronique

Les symboles de la technologie de gradation sont souvent indiqués sur le variateur LED.
Quelle quantité de puissance LED puis-je y connecter ?
Après avoir choisi la technologie de gradation, il est conseillé de vérifier la puissance pouvant être connectée au variateur. Ceci est souvent indiqué sur le variateur. En cas de doute, demandez au fabricant s’il s’agit de la puissance LED ou de la puissance halogène, car elle peut être différente. La puissance des LED est souvent inférieure à la puissance des halogènes que vous pouvez connecter au même variateur. EcoDim indique toujours la puissance des LED sur les variateurs. Il s’agit par exemple d’une puissance LED de 0 à 150 W. La puissance halogène que vous pouvez connecter au même variateur est plus élevée, par exemple 0 – 300 W.Conseil d’alimentation LED 1 : Il est recommandé de ne pas connecter différentes charges au variateur LED (par exemple halogène et LED mixtes). Vous obtiendrez le meilleur résultat de gradation si toutes les lampes d’un variateur ont la même puissance et proviennent du même fabricant.
Conseil d’alimentation LED 2 : Additionnez la puissance des LED connectées pour connaître la quantité de puissance dont vous avez besoin du variateur. Prévoyez toujours une petite marge pour le PowerFactor (consommation supplémentaire). La plupart des variateurs EcoDim ont déjà une très grande puissance LED de 0 à 150 W. Avez-vous maintenant besoin d’encore plus de puissance ? Choisissez alors l’ECO-DIM.03 0-500 W, pour un grand nombre de lampes ou des besoins de hautes puissances.
Quelles sont les possibilités de réglage du variateur ?
Les options de réglage sont importantes afin d’obtenir la capacité de gradation optimale d’un appareil particulier. Comme déjà mentionné, le driver dimmable est également très important pour la gradation. Si le variateur LED dispose d’options de réglage pour les limites inférieures et supérieures de gradation, vous pouvez toujours obtenir le meilleur résultat possible en matière de gradation de la lampe LED. Cela concerne le pilote dimmable, qui est situé dans le pied de la lampe ou connecté à l’extérieur. Avec les variateurs LED EcoDim, vous disposez toujours d’un réglage MIN et dans la plupart des cas également d’un réglage MAX automatique. Vous pouvez ensuite utiliser un tournevis pour régler l’intensité lumineuse minimale et régler manuellement le flux lumineux et la stabilité de la lumière. Si vous diminuez trop la valeur, le voyant commencera à clignoter. Vous savez alors qu’il faut augmenter encore un peu la valeur jusqu’à ce que la lampe s’allume à nouveau de manière stable. De cette façon, vous obtenez toujours la meilleure intensité variable de chaque lampe LED.
Le variateur peut-il être utilisé dans un circuit bidirectionnel ?
Si vous souhaitez commuter un groupe de lampes des deux côtés, vous pouvez le faire avec un circuit inverseur. Votre variateur doit être adapté à cela. Presque tous les variateurs encastrables EcoDim (à l’exception du variateur LED duo ECO-DIM.05) sont adaptés à la commutation alternée. Les fils de commutation des variateurs LED EcoDim sont représentés par le symbole sinusoïdal (onde traversée par une flèche). Ce sont les points de connexion des deux fils de liaison noirs.
Le variateur est-il adapté à ma gamme d’interrupteurs ?
Si vous disposez déjà d’un programme de commutation ou si vous préférez une marque spécifique, le variateur doit s’intégrer dans le programme de commutation existant. EcoDim a développé différents accessoires fournis en standard avec les variateurs. Cela signifie que les variateurs intégrés conviennent à tous les programmes d’interrupteurs de marque A connus.

Dois-je envisager une «maison intelligente» dès maintenant ou dans le futur ?
Y a-t-il des pièces qui devraient être contrôlées via une application pour maison intelligente, maintenant ou à l’avenir ? Peut-être souhaitez-vous utiliser une application Philips Hue, HOMEY, FIBARO, Trust, AduroSmart ou une autre application pour maison intelligente, maintenant ou plus tard ? Celui-ci vous permet de contrôler votre éclairage aussi bien vocalement (avec Google Home ou Amazon Alexa) que via votre téléphone. EcoDim tient compte du fait que les variateurs intelligents peuvent également être actionnés manuellement. Grâce à la commande intelligente, vous pouvez tamiser et allumer votre lumière facilement depuis votre fauteuil ou en déplacement. Si vous souhaitez contrôler certaines pièces « intelligemment », vous pouvez désormais opter pour un variateur intelligent. EcoDIM propose des modèles dotés de la technologie ZigBee, Zwave ou W-Lan. Tous les variateurs peuvent fonctionner de manière conventionnelle, mais sont préparés pour une utilisation future dans votre domotique.

Images : EcoDim