Il existe un nombre incroyable de filaments constitués de matériaux différents pour l’impression 3D. Voici quelques conseils pour choisir celui qui conviendra le mieux à vos créations.
La liste des matériaux utilisés comme filament pour l’impression 3D est longue et comprend souvent des abréviations extrêmement compliquées. La plupart de ces matériaux ne sont utilisés que dans des domaines très spécialisés et ne peuvent être utilisés par les imprimantes du commerce ordinaire. Pour une utilisation générale, il existe deux matériaux principaux : le PLA et l’ABS.
[themen_sprungmarken]Quel est le meilleur matériau ?
Pour l’utilisation personnelle d’une imprimante 3D, le matériau le plus courant est l’acide polylactique, PLA en abrégé. Ce plastique est constitué de molécules d’acide lactique et, étant donné son innocuité pour la santé, il est entre autre utilisé pour les vêtements de sport ou encore les pailles à boire. L’acide polylactique provient de ressources renouvelables telles que la canne à sucre ou l’amidon. Sous l’effet de la chaleur, celui-ci devient rapidement mou, ce qui représente un avantage dans le cas de l’impression 3D. Cela signifie cependant aussi que les gobelets en plastique PLA ne sont adaptés qu’aux boissons froides.
En revanche, l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) résiste bien mieux à la chaleur. Ce type de filament est très prisé pour l’impression 3D et permet la création d’objets bien plus solides. Cependant, l’ABS brûle plus vite que le PLA. Et lors de l’impression, l’ABS dégage une forte odeur de plastique brûlé, ce qui est moins le cas du PLA.
Concernant le choix du filament, il faut avant tout se référer à l’imprimante 3D. En effet, certains modèles d’imprimantes ne sont compatibles qu’avec l’ABS ou le PLA. Mais si l’imprimante peut traiter les deux, alors le PLA est davantage recommandé. Il est certes moins solide, mais aussi plus facile à traiter, dégage moins d’odeur et est moins nocif pour l’environnement. Le PLA peut être jeté dans un centre de tri tel quel, alors que l’ABS doit d’abord être fondu et retraité. Toutefois, si vos objets doivent supporter une température supérieure à 50 °C, choisissez plutôt l’ABS, qui supporte même des températures de 85 à 100 °C.
Le CPLA apporte de la couleur à l’impression 3D
Jusqu’ici, il était possible d’imprimer en 3D et en couleur mais cela uniquement en utilisant un filament de couleur. Ce qui veut dire qu’il n’était possible d’imprimer des objets qu’en une seule couleur. Pour des objets multicolores, le procédé était plus compliqué. Mais voilà qu’arrivent sur le marché le filament « Color PLA » (CPLA), compatible la nouvelle imprimante 3D « da Vinci Color » de XYZprinting. La particularité du CPLA est qu’il absorbe les gouttes d’encre et peut donc imprimer en plusieurs couleurs. Lors de l’impression 3D, l’imprimante da Vinci Color à jets d’encre colore l’objet imprimé couche par couche. De plus, le filament CPLA est plus solide que le PLA classique.
Bois, liège, métal ou pierre : de nouveaux matériaux pour l’impression 3D
Jusqu’ici, toute impression avec des matériaux autres que le plastique était réservée à l’impression 3D industrielle, comme les pièces en métal fabriquées à l’aide de rayons laser. Mais avec l’arrivée d’un nouveau type de filament, de nouveaux matériaux font leur entrée dans le monde de l’impression 3D personnelle. Les filaments spéciaux de FormFutura disposent de propriétés jusque là inconnues dans le domaine de l’impression 3D. Le filament FlexiFil retrouve sa forme initiale après avoir été tordu, le filament HDglass permet l’impression d’objets transparents mais extrêmement solides. Le Flexifil est constitué de fil TPE, le HDglass de PETG. Avant de les acheter, vous devez donc vérifier si votre imprimante 3D est compatible avec ces matériaux.
Une large gamme de filaments PLA permet l’arrivée de nouveaux matériaux dans le monde de l’impression 3D. StoneFil est gravimétrique et est rempli à 50 % de pierre en poudre, MetalFil est constitué à 80 % de cuivre ou de bronze. EasyWood contient du bois, EasyCork en revanche contient 30 % de liège. Ces filaments ont l’apparence, la texture et l’odeur des matériaux qui les composent. Ainsi, une foule de possibilités créatives s’offrent à vous dans le domaine de l’impression 3D. Grâce à leur base en PLA, ces filaments sont compatibles avec la plupart des imprimantes 3D.
Quelle épaisseur de filament choisir ?
Dans la plupart des cas, les filaments PLA et ABS sont disponibles en deux épaisseurs : 1,75 mm ou 3 mm, même si ce dernier fait en réalité 2,85 mm de diamètre. Cela a des raisons historiques car, à la base, le diamètre du fil plus épais était vraiment de 3 mm. Mais pour un meilleur traitement du fil, on a réduit son diamètre et conservé sa dénomination d’origine par souci de simplicité.
Concernant le choix de l’épaisseur du filament, vérifiez tout d’abord lequel est compatible avec votre imprimante 3D. Beaucoup ne fonctionnent qu’avec les plus épais. Pour celles qui peuvent travailler les deux épaisseurs, nous vous conseillons le filament de 1,75 mm de diamètre. Alors qu’autrefois, celui-ci était difficile à trouver, il s’impose désormais de plus en plus comme la norme. Même son prix est presque le même que la version plus épaisse si on le calcule par rapport au poids. En raison de sa plus grande flexibilité, le filament plus mince est plus facile à traiter par l’imprimante 3D.