Une image encore plus nette avec la 4K ! La nouvelle norme de qualité d’image multiplie par quatre le nombre de pixels à l’écran par rapport à la norme HD. Découvrez ici nos conseils d’achat.
Il y a quelques années, nous découvrions avec plaisir les premiers films et émissions de télévision en haute définition. Depuis, la HD et ses 1 920 x 1 080 pixels est devenue la norme et pratiquement tous les foyers sont équipés d’un écran plat haute définition. Mais comme tout va très vite en matière de technologie aujourd’hui : son successeur est déjà là, et il offre une qualité d’image nettement meilleure que la HDTV.
La 4K s’impose avec 8 millions de pixels
La nouvelle norme est connue sous différentes désignations : 4K, Ultra HD et UHDTV. Le terme 4K est très parlant : en effet, la nouvelle norme multiplie par quatre le nombre de pixels à l’écran.
Au lieu des 2 millions de pixels de la Full HD, elle propose 8 millions de pixels, soit une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Une véritable avancéeen matière de qualité d’image, à l’instar du passage de la télévision “normale” (SD) à la Full HD.
Pas assez de contenus en 4K
Ccomme lors de l’introduction de la HD, beaucoup de téléviseurs sont d’ores et déjà équipés de cette nouvelle technologie. Mais pratiquement aucun contenu n’est encore produit dans cette ultra-haute résolution.
Si les grandes chaînes de télévision ont manifesté leur intérêt pour cette nouvelle technologie, elles n’ont encore donné aucune date précise quant à la diffusion de leurs programmes en 4K. Quelques sociétés de streaming, comme Netflix et Amazon, commencent à proposer des séries et des films en 4K.
Les premiers films en 4K sur disque Blu-ray doivent être commercialisés cette année. Attention toutefois à ne pas s’y méprendre avec label “4K Mastered”. Les Blu-ray porteurs de ce label ne proposent pas une résolution 4K intégrale et ont été requalifiés en Full HD.
Une image de meilleure qualité grâce à la nouvelle norme
Les propriétaires de téléviseurs 4K bénéficient malgré tout d’une meilleure qualité d’image. Ces appareils convertissent les images en Ultra HD, qu’il s’agissent de programmes télévisés ou de disques Blu-ray. Cette conversion proposée par les téléviseurs 4K est certes de qualité, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles. L’image convertie est plus nette et plus propre, mais pas plus détaillée.
Si vous souhaitez acheter un téléviseur 4K, commencez par vous munir d’un mètre-ruban. Ces appareils sont souvent d’une taille similaire : la plupart des fabricants propose des modèles dont la diagonale commence à 43 pouces. Un écran de cette taille peut prendre beaucoup de place dans une petite pièce.
La distance entre le fauteuil et la télévision est moindre dans le cas d’un appareil 4K par rapport à un appareil HD. On peut s’approcher jusqu’à environ deux mètres d’un écran Ultra HD, contre quatre mètres pour un écran HD.
Caractéristiques techniques à prendre en considération
Très important lorsque vous achetez un téléviseur 4K : il doit être équipé d’un port HDMI 2.0. L’HDMI 2.0 permet de transmettre l’énorme flux de données des contenus en 4K. Plus tard, le port HDMI 2.0 vous permettra d’y raccorder des périphériques externes compatibles 4K, comme un boîtier décodeur, un lecteur multimédia et un lecteur Blu-ray. Autre élément important : le téléviseur doit prendre en charge la protection anticopie HDCP 2.2 utilisée sur les contenus 4K. Pour recevoir les émissions en 4K des sociétés de streaming, votre téléviseur doit également prendre en charge la norme vidéo H.265.