Back To School – MINT-Starter-Paket jetzt sichern!

Robotique, codage & Cie : Quand la technologie devient concrète en classe

Que ce soit à l’école ou à l’université, les disciplines techniques ne deviennent vraiment intéressantes que lorsqu’elles peuvent être appliquées dans la pratique. Pendant longtemps, cela n’était possible qu’au prix de grands efforts dans les matières STEM (sciences, technologies, informatique et mathématiques). Aujourd’hui, c’est différent ! Depuis qu’une offre variée de robots d’apprentissage, par exemple, est disponible pour les élèves, les apprentis et les étudiants afin d’acquérir une expérience pratique.

Attention fans de Transformers : Apprenez à programmer avec Optimus Prime !

Pour ceux qui veulent plus que de la théorie, les mini-robots sont une excellente option. Élèves et étudiants peuvent mettre en pratique ce qu’ils ont appris et réaliser des projets technologiques créatifs. Ils peuvent également être d’une grande utilité en classe ou en salle de séminaire. Ils conviennent par exemple au travail de groupe et permettent de transmettre clairement les bases de la robotique.

  • Le Robosen HR30 Elite Optimus Prime ne ravira pas seulement les fans de Transformers : le mini-robot hautement développé et interactif offre une introduction idéale à la robotique et à la programmation vocale. Équipé de 27 servomoteurs de haute précision alimentés par 60 puces électroniques, il peut être programmé à la fois par la voix et par l’application. Les quatre principaux modes de programmation sont le logiciel vocal, manuel, basé sur des blocs et la technologie 3D. Un point fort : la figurine de collection haut de gamme a été développée sur la base de l’original de la série G1 et est doublée en VO par l’acteur en original Peter Cullen.

  • L’Arduino TinkerKit Braccio peut également être assemblé par vous-même. Le bras robotique offre un large éventail de domaines d’application : il peut entre autres saisir et déplacer des objets et exécuter des mouvements programmés. Il peut être utilisé pour créer des œuvres d’art simples, construire de petites structures ou résoudre des énigmes. Cela permet même aux débutants d’apprendre facilement les bases de la mécanique, de la cinématique et des commandes. Le TinkerKit Braccio est contrôlé via une carte Arduino. Avec l’IDE Arduino, l’environnement de programmation gratuit et open source pour les cartes Arduino, une variété de fonctions faciles à utiliser peuvent être utilisées pour faciliter la programmation des Arduinos.

La catégorie Robotique de la boutique en ligne reichelt propose une gamme variée de kits de robots, de kits de construction et de composants destinés à être utilisés dans l’enseignement et les projets MINT.

Dès la rentrée scolaire, des aides techniques pour l’apprentissage au quotidien

L’intégration transparente des aides techniques dans la vie quotidienne peut faire la différence dans la rapidité et l’efficacité de l’apprentissage de nouveaux contenus. Avec une bonne organisation et des gadgets techniques utiles, même le matériel le plus complexe devient plus facile à comprendre et l’apprentissage plus amusant.

  • Pour des croquis et des dessins précis : la tablette graphique WACOM CTL-672-N se glisse dans n’importe quel sac à dos, mais offre beaucoup d’espace pour la créativité. Réactif et sensible à la pression, le stylet vous permet de dessiner, d’esquisser ou de modifier avec précision et exactitude. En même temps, il transmet la sensation familière du stylo sur le papier. Autre avantage : la tablette graphique est compatible Mac et PC.

  • Avec le DYMO® LetraTag® 200B, plus rien ne s’oppose à un début organisé de vos études ou de votre formation. Un grand nombre de types d’étiquettes peuvent être imprimés directement depuis un smartphone ou un ordinateur portable via Bluetooth®, ce qui facilite l’organisation de livrets ou de dossiers.

  • Le SNAP ARTISAN est un outil multifonction pour les amateurs ou les bricoleurs et combine trois appareils en un : l’imprimante 3D de haute précision imprime avec une précision et une qualité élevées, l’accessoire de routeur CNC coupe des matériaux tendres et moyennement durs et le module laser grave le bois. , plastique et papier épais. Avec le boîtier de protection fourni, il est parfait pour les projets de travail à l’école et dans l’atelier de loisirs.

  • La tablette est parfaitement protégée avec la coque iPad GC CASE-I10KS. La housse en mousse absorbant les chocs peut être transformée en béquille pratique en la pliant simplement.

Prêt pour l’avenir

Que vous soyez un futur ingénieur, un mécanicien industriel, un développeur de produits, un architecte logiciel ou un mécanicien d’usine, quiconque décide d’étudier ou de se former dans le domaine STEM a de grands projets. Il est d’autant plus important qu’il existe des aides techniques qui peuvent faciliter la vie quotidienne et maintenir l’enthousiasme des gens pour la technologie.

Images : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *