Petit, abordable, polyvalent : ce sont ces caractéristiques qui ont permis au Raspberry Pi de séduire la communauté des développeurs il y a quelques années. La concurrence s’est donc mise au travail et une multitude de nano‑ordinateurs similaires ont fait leur apparition depuis la mise sur le marché du Raspberry Pi. Dans cet article, nous passons au crible le nouveau Banana Pi M2 Berry. Représente-t-il une véritable alternative au Raspberry Pi ? Lisez la suite de cet article pour le découvrir !
Les nano‑ordinateurs font la joie des mordus d’électronique. Qu’il s’agisse d’installer des technologies de maison connectée ou d’expérimenter dans le domaine de la robotique, le Raspberry Pi s’est imposé par le passé en tant que base idéale pour les projets électroniques personnalisés. Même les débutants peuvent le mettre en service en quelques étapes. Et grâce à ses multiples options, il est également adapté aux projets plus complexes.
Le Banana Pi est un nouveau nano‑ordinateur similaire, développé par la société Sinovoip. Avec sa version Banana Pi M2 Berry, le fabricant chinois fait des jaloux parmi ses concurrents et ravit les techniciens.
Une conception identique au Raspberry Pi
Le Banana Pi M2 Berry affiche les mêmes dimensions que le Raspberry Pi 3 et ses connecteurs sont disposés à l’identique. En tant que premier modèle de la série Banana Pi, il est entièrement compatible avec les accessoires du Raspberry Pi. Il permet ainsi d’utiliser l’offre très riche de cartes d’extension et de boîtiers destinés au Raspberry Pi.
Le Banana Pi M2 Berry est équipé d’une unité centrale ARM Cortex-A7 quadricœur 32 bits sur SoC de type Allwinner V40. Son processeur graphique est un Dual Core Mali 400 MP2 à 500 MHz. Avec une mémoire DDR3 SD à 733 MHz d’1 Go, il fait jeu égal avec le Raspberry Pi 3 en termes de performance. Toutefois, il ne dispose pas d’une prise en charge 64 bits.
Son point fort : la connectivité
Le point fort du Banana Pi M2 Berry réside dans sa connectivité Internet. Outre des fonctions Wi-Fi et Bluetooth 4.0 préinstallées, il comporte également un port 10/100/1 000 Mbits/Ethernet, couvrant ainsi toutes les normes réseau les plus courantes. En ce qui concerne l’interface LAN Gigabit, Sinovoip prend même une longueur d’avance, car le Raspberry Pi n’offre que 100 Mbit/s.
Un port SATA pour un débit de données plus élevé
Autre différence notable entre le Banana Pi M2 Berry et le Raspberry Pi : la présence d’une interface SATA sur le nouveau modèle Banana Pi, ce qui permet de connecter un disque dur, un disque SSD ou un lecteur optique sur le port SATA. De cette façon, ce nouvel ordinateur à carte unique convient aussi pour les projets recueillant ou nécessitant des volumes de données importants.
De plus, le modèle chinois comporte un connecteur 5 volts pour raccorder un disque dur de 2,5 pouces. Toutefois, à force de « tuning », son alimentation électrique risque de ne pas suffire. Si vous désirez installer un disque dur supplémentaire, prévoyez également un bloc d’alimentation en plus.
Plusieurs interfaces
Parmi les emplacements prévus sur la carte mère du Banana Pi M2 Berry figurent un port GPIO à 40 broches (compatible avec Raspberry, UART, I2C, SPI, PWM, I2S), l’interface intégrée pour caméra CSI, l’interface DSI pour écran et un connecteur USB OTG. Une carte mémoire micro SD peut également être prise en charge.
Pour l’audio et la vidéo, un raccordement HDMI et une prise jack de 3,5 millimètres garantissent la connexion d’un casque ou d’un micro. Toutefois, contrairement au Raspberry Pi, le Banana Pi M2 Berry ne dispose d’aucune sortie vidéo composite. Comme la sortie HDMI compatible Full HD peut être utilisée pour les vidéotransmissions, cette absence ne pose pas réellement de problème. Par ailleurs, le Banana Pi M2 Berry prend en charge en mode natif les vidéos en résolution 1080p. De cette façon, vous n’avez pas (ou quasiment pas) à refreiner votre créativité dans le cadre de vos projets personnels.
Autre aspect pratique du Banana Pi, il possède deux boutons (un bouton de réinitialisation et un bouton à usage libre) ; c’est un de plus que le Raspberry Pi.
Une véritable alternative avec de nombreuses possibilités
Le Banana Pi M2 Berry a tout pour convaincre les fans inconditionnels du Raspberry Pi. Avec son port Gigabit Ethernet et sa possibilité d’extension par disque dur, il offre exactement les fonctions que certains développeurs attendaient depuis longtemps.
Son atout majeur reste la transition très facile depuis un Raspberry Pi. D’une part, les composants ou instructions du Raspberry Pi peuvent être réutilisés sans gros efforts. D’autre part, les logiciels ne nécessitent aucune phase de réflexion et de reconfiguration fastidieuse, car outre les systèmes d’exploitation Debian Linux, Ubuntu Linux et Android, Raspbian est également pris en charge.