Il existe autant de sortes de pinces que de métiers de l’artisanat. Cet outil est par exemple utilisé pour saisir ou couper. Il s’agit d’une tradition millénaire dont on ne peut plus se passer aujourd’hui. De nombreux types de pinces ont été créés pour répondre à de multiples besoins. Elles se distinguent toutes dans leur structure par trois caractéristiques : Les mâchoires, l’articulation et la poignée. Ce guide doit vous aider à choisir le bon outil dans toutes les situations. La boutique en ligne reichelt vous propose également la pince qu’il vous faut.
Saisir ou couper ? Les mâchoires de la pince décident
En principe, on distingue trois catégories principales de pinces : les pinces de préhension, les pinces coupantes et les pinces combinées. Une pince combinée comme la KN 03 06 180 peut être utilisée aussi bien pour saisir que pour couper. Les mâchoires de ces pinces sont constituées de différentes surfaces pour le serrage et pour la coupe. Cela permet de les utiliser dans un large éventail de tâches.
Toutes les surfaces de préhension ne se ressemblent pas
Les pinces de préhension se distinguent principalement les unes des autres par leur surface de préhension. Selon l’utilisation prévue ou le matériau à traiter, la surface est lisse, dentée ou à denture croisée. Si vous voulez éviter que votre pince ne déforme la pièce à usiner à cause de la surface, optez pour une surface lisse. Les clous ou les fils métalliques peuvent être mieux saisis avec une surface à dents (croisées). En fonction de l’espace ou de la tâche à effectuer – plier, saisir ou tenir – vous devez choisir la surface de préhension correspondante. La forme la plus connue est la pince plate. Elle est généralement utilisée pour saisir ou maintenir des pièces. Contrairement à la pince à bec effilé, dont les surfaces de préhension sont arrondies sur les côtés extérieurs, la pince plate nécessite généralement plus de place. Si vous devez travailler dans un espace particulièrement restreint, optez plutôt pour une pince à bec éffilé. Grâce à ses mâchoires effilées, elle est parfaitement adaptée à la saisie de pièces fines ou de fils métalliques.La pince ronde, quant à elle, est principalement utilisée pour plier des bandes de tôle ou des fils afin d’obtenir, par exemple, un raccord de câble parfait en un tour de main. Ses mâchoires sont entièrement rondes et se rejoignent encore plus étroitement que celles de la pince à bec plat.
Attention à l’angle – les différences entre les pinces coupantes
Avant de décider vers quelle pince vous allez vous tourner pour couper des pièces, vous devez vérifier la meilleure façon d’atteindre le matériau : en travers, en biais ou dans le sens de la longueur des poignées. Si deux matériaux superposés doivent être coupés à ras l’un de l’autre, il vaut la peine d’utiliser une pince coupante. La pince la plus connue de ce type est sans doute la pince coupante. En revanche, les pinces avec un tranchant dans le sens de la longueur sont encore plus connues. Elles sont fabriquées en différentes longueurs, en fonction du matériau et du domaine d’application. Le représentant classique de ce groupe de pinces est la pince coupante diagonale. Elle dispose d’un tranchant sur le bord des mâchoires.
Les pinces coupantes centrales et les pinces coupantes obliques sont en revanche plutôt inconnues. La pince coupante centrale est parfaitement adaptée pour couper des matériaux avec un angle de coin optimal, de sorte que l’effort reste minime. Une pince à coupe oblique est utilisée lorsque le matériau ne peut être coupé ni par l’avant ni par le côté. Contrairement aux autres coupeurs, elle est toutefois la moins utilisée.
Les pinces à articulation coulissante, quant à elles, s’adaptent parfaitement aux différentes tailles de la pièce à traiter. Le meilleur exemple est une pince à pompe à eau comme la Knipex Alligator. L’ajustement peut se faire soit à l’aide d’un boulon à ressort, soit en déverrouillant le mécanisme d’arrêt en ouvrant largement les branches. Ainsi, vous pouvez travailler avec l’Alligator sur des pièces ayant une ouverture de clé allant jusqu’à 46 mm.
L’articulation : le pivot d’une pince
Le type d’articulation détermine la charge pour laquelle votre pince est conçue. Ici aussi, il existe une articulation optimisée pour chaque domaine d’utilisation. Vous pouvez choisir entre quatre types différents : articulation posée, insérée, traversante ou coulissante.
Ce sont surtout les pinces et les pinces coupantes latérales de force qui disposent d’articulations posées. Dans ce cas, les deux parties de la pince sont superposées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une élaboration. L’avantage d’une articulation rapportée est que les branches peuvent être conçues de manière particulièrement robuste. En revanche, dans le cas d’une articulation posée, les moitiés de la pince sont exclues de telle sorte que les moitiés peuvent être placées l’une dans l’autre. Cela permet de garantir que la partie extérieure est moins fissurée que dans le cas d’une articulation posée.Pour un effort maximal, il est préférable d’utiliser des pinces avec une articulation traversante. Elles sont particulièrement résistantes. Sur les pinces de ce type, comme les coupe-boulons, une branche est fendue. La deuxième branche est introduite à travers celle-ci et des axes d’articulation assurent un guidage sûr de la pince.
Les pinces à articulation coulissante, quant à elles, s’adaptent parfaitement aux différentes tailles de la pièce à traiter. Le meilleur exemple est une pince à pompe à eau comme la Knipex Alligator. L’ajustement peut se faire soit à l’aide d’un boulon à ressort, soit en déverrouillant le mécanisme d’arrêt en ouvrant largement les branches. Ainsi, vous pouvez travailler avec l’Alligator sur des pièces ayant une ouverture de clé allant jusqu’à 46 mm.
C’est la poignée qui fait la différence
La forme d’une poignée de pince doit contribuer à l’exécution optimale du travail. Pour cela, elle peut être droite, incurvée ou bombée. Si vous devez souvent changer de main lors de l’utilisation de votre pince, comme c’est le cas avec une pince coupante, la poignée droite est la plus adaptée à vos besoins. Les pinces à pompe à eau ou les coupe-boulons ont souvent une poignée incurvée. Comme la main est ainsi soutenue à la fois par l’avant et par l’arrière, il n’est pas nécessaire d’exercer une grande force lors du travail.Les pinces à poignée bombée conviennent en revanche mieux aux tâches de précision comme dans la mécanique de précision ou l’électronique. Le Couteau latéral électronique Sans Bevel peut être citée comme exemple de pince de ce type. Les poignées de précision bombées permettent de travailler avec précision sur des fils adjacents d’un diamètre allant jusqu’à 0,2 mm.
Selon le domaine de travail, il est également intéressant de jeter un coup d’œil sur le revêtement d’une poignée : les gaines multicomposants sont recommandées, notamment pour les forces importantes. Elles ménagent la main et protègent contre la formation d’ampoules et de points de pression. Si une poignée sûre est nécessaire, un simple revêtement en plastique peut également suffire. Celui-ci protège déjà des fortes variations de température lors du travail avec le métal. Si vous devez pouvoir glisser facilement le long de la poignée, optez de préférence pour une pince sans revêtement. Si vous souhaitez effectuer des travaux électroniques, vous devez veiller à ce que votre pince soit certifiée VDE, comme par exemple la norme KN 03 06 180, afin de vous assurer que la poignée de la pince est suffisamment isolée et que vous êtes protégé contre les chocs électriques.
Il y a des pinces comme du sable sur la mer. Afin que vous puissiez à l’avenir choisir la bonne pince pour votre domaine d’activité, suivez ces conseils ou le guide du fabricant de pinces Knipex. Vous trouverez un grand choix de pinces – également pour vos exigences – dans la boutique en ligne reichelt.
Image: Adobe Stock