Lorsqu’on achète un appareil photo reflex numérique ou un appareil photo hybride sans miroir, le kit comprend souvent aussi un boîtier pour l’appareil photo et un objectif avec un zoom couvrant la plage entre un grand angle intermédiaire et un téléobjectif léger à intermédiaire. Que pouvez-vous faire avec l’objectif fourni avec l’appareil photo ? Pourquoi s’équiper d’objectifs photographiques complémentaires ? Et quand faut-il acheter un autre objectif ? Vous trouverez les réponses dans ce guide.
Une question de perspective : grand angle, focale normale, téléobjectif
Au moment de choisir un objectif, le premier critère à prendre en compte est la distance focale, c’est-à-dire la plage focale de l’objectif avec zoom. L’angle de vue dépend du format du capteur et de l’image de votre appareil photo, mais aussi de la distance focale.
Il est de 46 degrés environ sur un objectif normal. Il est plus grand sur un grand angle (d’où le nom), et plus petit sur un téléobjectif. Ces règles s’appliquent aussi bien aux objectifs avec zoom qu’aux focales fixes. Un zoom vous évite de changer d’objectif dans sa plage focale, ce qui vous permet de réduire vos équipements photographiques.
Pourquoi existe-il alors des objectifs à focale fixe ? Le facteur supplémentaire du réglage de la distance focale augmente le nombre de compromis au niveau de la conception de l’objectif.
Si vous recherchez une excellente qualité d’image, une forte intensité lumineuse ou une profondeur de champ minime, vous n’échapperez pas à une focale fixe. Quelques exemples (distances focales pour des appareils photo petit format ou plein format) :
- Téléobjectif léger à intermédiaire, 80 à 135 mm, pour les portraits (faible profondeur de champ associée à une grande ouverture pour des images très expressives)
- Objectif grand angle léger à intermédiaire (x45 à x24) pour les prises de vue à l’intérieur. Pour les photographies architecturales, on utilise un objectif grand angle Tilt Shift qui coulisse et s’incline pour corriger les verticales convergentes sur le cliché.
- Objectif normal ou téléobjectif léger pour la reprographie
- Des macro-objectifs pour un grossissement supérieur à 1:1
- Objectifs pour la photographie en lumière naturelle (distances focales avec une forte intensité lumineuse, généralement avec un diaphragme de 1,2 à 1,8)
- Objectifs “fisheye” pour les effets spéciaux et des panoramas jusqu’à 360 degrés
- Téléobjectifs (à miroir) à focale longue pour l’astrophotographie
Un zoom ou une focale fixe pour les nomades ? Une combinaison gagnante
Alors que les défauts géométriques de l’image sautent aux yeux sur les photographies architecturales (les verticales des bâtiments semblent converger, s’arquer, etc.), ils sont pratiquement indécelables sur les portraits et les photographies de paysages.
Si les amateurs de beaux paysages peuvent se permettre de voyager léger s’ils sont équipés d’un objectif avec zoom, ils ne feront toutefois pas l’économie de quelques objectifs complémentaires. Pour capter le panorama d’une longue étendue, il vous faudra un grand angle ; et si vous souhaitez capturer certains détails, vous devrez passer à un téléobjectif x200. Plus la plage du zoom est importante, plus l’objectif est gros, lourd et cher.
Les capteurs plus petits des appareils photo hybrides courants sont logiquement plus légers. Un capteur APS-C convertit un objectif x16 à x35 en objectif x26 à x56, offrant un grand angle aux adeptes de la photographie de paysages qui peuvent aussi s’en servir comme un objectif normal.
Un téléconvertisseur, qui multiplie par deux la distance focale mais divise de moitié l’intensité lumineuse, vous permet d’augmenter facilement l’ouverture à 2,8.
Vous pouvez couvrir la plage restante du téléobjectif avec un téléobjectif à zoom x70 à x200 encore plus pratique, ce qui correspond à une distance focale de 112 à 320 mm au format APS-C.
Pour le transport, un étui à objectif est suffisant. Inutile d’emporter systématiquement un sac photo ou un sac à dos photo. L’objectif fourni avec l’appareil photo est lui aussi très pratique, à l’instar de l’objectif x18 à x55 fourni avec le format APS-C, qui se révèle être particulièrement polyvalent.
Une zone de flou plus esthétique à pleine ouverture et une meilleure qualité d’image : la photographie en plein format
Pour obtenir une zone de flou esthétique (“bokeh”) sur un portrait, les capteurs plus petits, comme l’APS-C, constituent plutôt un inconvénient. Nous vous conseillons de vous équiper d’un appareil photo doté d’un capteur plein format plus grand dont la surface correspond à celle d’une diapositive petit format de l’époque de l’analogique.
Sa qualité d’image est en effet meilleure. Cet appareil photo, associé aux objectifs lumineux adéquats, vous permet de créer de jolies zones de flou, même si son coût peut parfois être nettement supérieur.
Le filtre, l’accessoire de l’objectif
Les filtres optiques, particulièrement utilisés pour la photographie en noir et blanc analogiques, font partie du paysage photographique depuis toujours. À l’ère de la photographie numérique, beaucoup de filtres issus de l’époque analogique ne sont plus utiles, voire contre-productifs.
Le filtre skylight en est un bon exemple. Au temps de la photographie analogique, il servait à bloquer les rayons UV avec sa légère coloration rougeâtre. Dans certaines circonstances, il permettait d’éliminer un surplus bleuté sur la photographie au profit des couleurs plus chaudes.
Si on l’utilise sur l’objectif d’un appareil photo numérique, la balance des blancs intégrée à l’appareil corrige son effet, rendant le filtre obsolète. Idem pour les filtres UV qui, à la différence des filtres skylight, bloquent exclusivement les rayons UV : contrairement aux pellicules analogiques, les capteurs d’image numériques ne réagissent pas aux rayons UV et les objectifs modernes avec leurs six lentilles voire plus bloquent suffisamment les rayons UV.
Pourtant, ils continuent à être utilisés, mais pour une autre raison : pour protéger la lentille avant. Toutefois, nous vous conseillons de ne pas regarder à la dépense si vous souhaitez protéger la lentille avant de votre objectif avec ce genre de filtres, car les filtres d’entrée de gamme peuvent être à l’origine “d’images fantômes” et refléter des sources lumineuses sur le cliché, notamment lorsqu’il fait sombre ou nuit.
Optez par conséquent pour des filtres de bonne qualité pour éviter les images fantômes.
Des couleurs intenses, une moindre réverbération et un fort contraste : le filtre polarisant
Le filtre polarisant est un autre filtre employé aujourd’hui à des fins esthétiques, notamment. Selon son utilisation, ce filtre permet d’éliminer des réverbérations et des reflets indésirables sur les surfaces non métalliques, ou de les mettre en avant, au contraire.
Il sert aussi à accentuer les couleurs et le contraste sur un cliché pour, par exemple, rendre le bleu du ciel aussi intense que celui d’une carte postale sur lequel le blanc des nuages paraît encore plus intense. Si les objectifs des appareils photo analogiques utilisaient auparavant des filtres polarisants linéaires, les appareils photo modernes dotés de fonctions de mesure et de mise au point automatique ont désormais besoin de filtres polarisants circulaires.
Dans ce cas, il faut compter une perte de luminosité de deux degrés d’ouverture selon les circonstances.
Polyvalent ou spécialiste ? Choisir l’objectif en fonction de ses besoins
Les appareils photo hybrides sont généralement fournis avec un zoom polyvalent pour les prises de vue du quotidien et des vacances : portraits et photos de groupe, photos souvenirs d’un paysage et vues d’une ville. Mais ils atteignent rapidement leurs limites entre les mains de photographes amateurs ambitieux ou exigeants.
Si c’est votre cas, évitez d’acheter n’importe quel lot d’appareil photo plus objectif et choisissez un objectif correspondant mieux à vos ambitions : pour la photographie urbaine, optez plutôt pour un grand angle léger de 35 mm ou un objectif standard de 50 mm avec une ouverture de 1,8 à 2,8.
Pour les portraits, choisissez un téléobjectif léger avec une focale de 80 à 100 mm et conservez les mêmes ouvertures. Si vous avez déjà une idée de vos ambitions en matière de photographie, l’achat de l’appareil photo est aussi l’occasion de choisir le bon premier objectif pour démarrer avec le bon équipement.
Crédits photographiques : Fotolia / 70534164 / bluedesign