Qu’il s’agisse de capteurs, d’appareils de mesure ou de machines – le nouveau porte-rotule PRO HOLDER de Bernstein peut être utilisé de manière universelle et configuré individuellement. Sa rotule supporte des objets pesant jusqu’à 140 kilogrammes et convient donc également à un usage industriel.
Ce guide montre pour quelles tâches le porte-rotule à 360 degrés peut être utilisé et quels détails techniques en font l’assistant parfait. Le nouveau porte-rotule PRO HOLDER peut être configuré dans les moindres détails et est disponible dans la boutique en ligne.
Solide et flexible à utiliser : Porte-rotule Bernstein PRO HOLDER
Grâce à sa rotule, le support solide peut être tourné dans n’importe quelle direction et fixé dans n’importe quelle position souhaitée. L’axe de la rotule peut être incliné à 45 degrés et pivoté à 360 degrés. La capacité de charge maximale à la hauteur de la tige filetée est de 45 kilogrammes avec un diamètre de bille de 40 millimètres. Avec un diamètre de bille de 60 millimètres, la charge la plus élevée possible est même de 140 kilogrammes.Tous les équipements peuvent être vissés et alignés via le filetage sur la rotule. En plus des versions de modèle pour le serrage et le vissage, le porte-rotule universel est également disponible avec une fixation magnétique.
Cela permet un travail particulièrement flexible et ergonomique, même sur des pièces lourdes, par exemple pour une utilisation dans le travail industriel du métal et du bois. Cela fait du nouveau PRO HOLDER un outil précieux à usage industriel, mais il convient également à un usage privé.
Le porte-rotule pour tous les cas
Comparé à d’autres systèmes déjà sur le marché, le dispositif de serrage et de maintien flexible PRO HOLDER de Bernstein impressionne par son large éventail d’utilisations possibles. Alors que de nombreux supports disponibles sur le marché sont spécialisés pour une seule méthode de maintien spécifique, il n’y a pratiquement pas de modèles comparables qui ont des supports de rotule aussi universels et rotatifs que le nouveau Bernstein PRO HOLDER.Aussi par rapport aux solutions de montage souvent utilisées mais inadaptées telles que les bras de moniteur convertis, les trépieds de caméra et autres, le robuste PRO HOLDER de Bernstein convainc par sa flexibilité, sa durabilité et sa fiabilité.
Afin de pouvoir supporter de lourdes charges dans n’importe quelle position, le support articulé est équipé d’un filetage externe ou interne. Les vélos, vélos électriques et scooters électriques peuvent également être tenus librement à l’aide du nouveau PRO HOLDER, fixés de manière flexible et réparés de manière pratique – que ce soit en laboratoire, en atelier, en production ou dans la salle de loisirs.



Le porte-rotule lors de son utilisation
Le dispositif de serrage et de maintien mobile PRO HOLDER de Bernstein peut être utilisé de différentes manières. Dans l’électronique industrielle, par exemple, ils fixent des détecteurs d’incendie infrarouges de manière à pouvoir détecter à un stade précoce les incendies sur les convoyeurs ou dans les installations de stockage de batteries.Pour le travail du bois, le PRO HOLDER est utilisé, par exemple, comme support pour une planche à découper. Différents outils de serrage et de maintien peuvent être vissés, ce qui facilite le travail. Cette combinaison convient aux artisans en lutherie ainsi qu’aux modélistes amateurs.
Dans les laboratoires, les universités et les centres de recherche, le porte-rotule universel avec ses multiples possibilités d’utilisation est apprécié depuis des années.
Domaines d’application possibles
Les domaines d’application possibles pour ce dispositif de serrage et de maintien comprennent :
- présenter et réparer
- la fixation et la rotation de vélos, vélos électriques et scooters électriques
- fixer et faire pivoter des caméras, des haut-parleurs et du matériel de sonorisation
- la fixation et la rotation des alarmes incendie, des capteurs et des appareils de mesure
- le fonctionnement des stations d’inspection et d’essai
- la construction d’instruments mobiles, par exemple des violons et des guitares
- le travail du bois bois, par exemple découper des plaques et des boules
- le modélisme, artisanat et bricolage
Qualité Made in Remscheid, Allemagne
Made in Germany a toujours représenté les plus hauts standards de qualité et d’origine des matières premières pour ce spécialiste de la fabrication d’outils ESD et d’étaux à rotule. Avec de nombreuses années de savoir-faire, des produits tels que le nouveau PRO HOLDER sont transformés en outils de haute qualité au siège de l’entreprise à Remscheid en Allemagne.
Configurez le PRO HOLDER individuellement
Le nouveau porte-rotule universel configurable individuellement PRO HOLDER de Bernstein est disponible dans son intégralité dans la boutique en ligne – librement configurable avec tous les accessoires et composants d’extension tels que les vis, les pinces de table et les aimants. Selon l’application, vous trouverez les bonnes pièces dans la gamme complète de différentes extensions, diamètres de billes et entraînements et sorties.
Images : Bernstein