La toux, les difficultés à respirer et les yeux en pleurs sont les symptômes classiques d’une allergie provoquée par le pollen. D’après les statistiques, presque un Français sur trois souffre d’une allergie selon un sondage IFOP dévoilé par l’association Asthme & allergies. Le problème est que les hivers chauds prolongent de façon importante les périodes où il y a du pollen dans l’air : il est parfois présent dès février jusqu’à la fin octobre. Même sans être allergique, il est possible de souffrir de symptômes similaires lorsque l’air est très pollué.
Les filtres à air peuvent aider à se débarrasser de particules polluantes, du moins dans les espaces fermés. Que ce soit dans la voiture ou dans son bureau, grâce à des filtres spéciaux, la qualité de l’air peut être sensiblement améliorée. Découvrez comment les filtres à air fonctionnent et les conseils à suivre avant l’achat.
L’utilisation de filtres à air
Avant d’installer un filtre à air, mesurez la taille de la pièce dans laquelle vous souhaitez le mettre, pour ensuite déterminer la technique de filtrage et la puissance en watt adéquate. La pièce peut être plus grande que la taille indiquée par le filtre mais dans ce cas, celui-ci devra fonctionner plus longtemps et avec plus de puissance afin d’offrir une purification de l’air suffisante.
La règle d’or : calculez le volume d’air de la pièce (longueur x largeur x hauteur). Multipliez cette valeur par 2. La valeur obtenue (en m³) devrait au moins respecter la puissance de ventilation (en m³/h).
Exemple : taille de la pièce 5 x 4 x 2,5 m = 50 m³ x 2 = 100 m³ àle filtre à air devrait au moins avoir une puissance de ventilation de 100 m³/h.
Les filtres à air sont conçus pour fonctionner en continu. Toutefois, il est important de suivre les instructions d‘entretien scrupuleusement et d’entretenir le filtre selon le manuel d’utilisation. Une pollution élevée de l’air peut provoquer des bruits dérangeants dans l’appareil et causer des dommages au moteur.
Une technique de filtrage moderne
L’efficacité d’un filtre à air dépend de sa technique de filtrage. C’est grâce à cela que l’air peut être débarrassé de toute particule de poussière, de pollen et autres.
Un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) aspire des particules jusqu’à 0,3 micromètre. Il permet donc d’éliminer 99,9 % des particules de poussière. Grâce à ses 1000 couches superposées dans le filtre, celui-ci offre une puissance remarquable et capture ainsi la poussière mais également la fumée de cigarette, le pollen, les acariens, les poils d’animaux et les spores.
Les filtres à air électrostatiques sont composés d’un système avec des plaques en métal sous tension agencées de façon parallèle. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’un filtre à proprement parler, la dénomination correcte de l’appareil est « séparateur électrostatique ou séparateur de poussière électrostatique ». L’air aspiré est envoyé sur les plaques métalliques et devient chargé électriquement. Les particules polluantes sont attirées sur les plaques en métal et s’accumulent dans le filtre. Ces filtres sont, entre autres, utilisés dans l’industrie lourde pour nettoyer les machines.
Dans les filtres photocatalytiques, l’air est conduit par des plaques en métal en oxyde de titane (TiO2), comme dans un filtre électrostatique. Dans l’appareil, ces plaques sont exposées à des ultraviolets, ce qui provoque une réaction chimique et libère des radicaux, qui ont un effet oxydant très puissant. Ils réagissent au contact de toutes les matières gazeuses qui ne sont pas entièrement oxydées. Les champignons ainsi que les bactéries sont ainsi également éliminés.
Pour un air pur dans sa voiture
Peu de gens savent à quel point l’air dans leur voiture peut être néfaste. Il suffit d’ouvrir la fenêtre ou la portière pour que la poussière et le pollen s’y engouffrent immédiatement. Les microparticules peuvent également s’accrocher à nos vêtements, qui atterrissent ainsi dans notre voiture. Et les propriétaires d’animaux de compagnie retrouvent en général beaucoup de poils dans leur voiture.
La plupart des filtres à air classiques n’éliminent que les plus grosses particules dans l’air. En revanche, ils ne sont pas capables de se débarrasser de particules plus petites nocives ou des allergènes qui se trouvent déjà dans le véhicule.
Le Philips GoPureSlimline 230 élimine 99 % des gaz nocifs, des dépôts chimiques ainsi que les particules et allergènes jusqu’à 0,3 µm, qui sont souvent responsables de troubles respiratoires récurrents. Grâce à cet appareil, l’ensemble de l’air de votre voiture sera entièrement purifié.
Respirer librement au bureau
L’un des endroits où nous passons le plus de temps est notre lieu de travail ; la plupart d’entre nous y passe de 7 à 9 heures par jour. Une mauvaise qualité de l’air à l’intérieur d’une pièce peut causer des problèmes de santé comme la fatigue mentale, des maux de tête, des étourdissements, des yeux secs, des maux de gorge ainsi que d’autres symptômes proches de la grippe. L’ensemble de ces maux a été qualifié de syndrome du bâtiment malsain (sick-building-syndrom) par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les filtres à air tels que le Rexel permettent d’obtenir un air plus sain sur son lieu de travail grâce à la technologie des ions. Ce filtre, très efficace d’un point de vue énergétique, produit des ions négatifs, ce qui augmente l’approvisionnement en air au cerveau. De cette façon, on se sent plus éveillé et plus énergique. Par ailleurs, les ions négatifs aspirent les polluants dans l’air, ce qui les rend plus lourds. Ils se déposent alors sur les surfaces et peuvent être aisément nettoyés. De plus, cet appareil est très silencieux, on peut le placer directement à côté de soi sur son bureau. Contrairement aux filtres HEPA changeables, le filtre à air Rexel fonctionne avec un filtre à charbon actif, qui absorbe les odeurs indésirables et les polluants.
Pour un air encore plus pur, il est possible d’utiliser un filtre à air avec un filtre à nanoparticules, comme le nanoCLEAN. Avec ses trois couches et cinq techniques de filtrage, le filtre élimine les particules jusqu’à 10 nanomètres. La performance de cet appareil petit et compact dépasse de loin celle du filtre HEPA. L’appareil a été certifié comme étant bénéfique pour les personnes allergiques par l‘ECARF. Par ailleurs, la fonction intégrée de mise en veille automatique le rend très économe d’un point de vue énergétique. Le filtre peut tenir jusqu‘à 800 heures sans perte d’effet.
Illustration : reichelt