Fans de cartes de développement : Attention ! La nouvelle génération de la série ODROID H de Hardkernel est disponible. Les H4, H4+ et H4 Ultra sont polyvalents et offrent toutes les fonctionnalités habituelles et populaires de la série H3, avec des performances nettement supérieures et davantage d’interfaces pour les projets individuels.
Du H3 au Odroid H4 : Comme d’habitude, mais en mieux
La nouvelle série ODROID H4 avec processeur x86 intégré offre plusieurs améliorations par rapport à l’ancienne série H3. Elle se caractérise par des fréquences de base et de boost du processeur plus élevées ainsi que par un iGPU plus puissant. L’interface DRAM a été mise à niveau de la DDR4 à 2 933 MT/s vers la DDR5 à 4 800 MT/s, permettant un traitement des données beaucoup plus rapide. L’architecture du processeur a également évolué : au lieu de Jasper Lake, les nouveaux modèles H4 sont équipés d’Alder Lake N. La série H4 dispose également d’un DisplayPort supplémentaire, qui permet l’utilisation simultanée jusqu’à trois moniteurs. Cela signifie que performances et efficacité ont été sensiblement améliorées.
Les trois modèles en comparaison
La série H4 se compose de trois modèles, allant du modèle de base peu coûteux à la carte haute performance. La variante qui vous convient le mieux dépend avant tout de l’usage prévu :
- L’ODROID H4 est le modèle de base de la série entièrement axé sur la rentabilité. Pour ce faire, le nombre de fonctions supplémentaires a été réduit à l’essentiel sans pour autant réduire les performances. Par exemple, l’ODROID H4 ne dispose d’aucune fonction SATA ni d’un deuxième port Ethernet. Cela en fait une option rentable et économe en énergie. Cela rend la carte idéale pour une utilisation dans les systèmes embarqués, tels que l’automatisation d’usine ou le contrôle de robots.
- L’ODROID H4 + est idéal pour les fonctions de routage et comme périphérique de stockage de masse pour NAS hautes performances – grâce à quatre ports SATA, un deuxième port Ethernet et la double fonction BIOS. Cela peut être utilisé pour démarrer dans le BIOS de sauvegarde, puis restaurer le BIOS en cas de dysfonctionnement dû à une panne de courant ou à un autre défaut.
- L’ODROID H4 Ultra offre les performances les plus élevées grâce à la mise à niveau du chipset Alder Lake N305 : avec 8 cœurs de processeur et une fréquence d’horloge élevée, il dispose de deux fois plus de puissance de calcul que les deux autres modèles, ce qui entraîne cependant également une prix d’achat plus élevé. Le H4 Ultra est conçu pour les applications nécessitant des performances de traitement de données élevées. Des exemples incluent les applications IoT, la formation de modèles ou le développement de jeux.
Particularités de la série Odroid H4
Lors du développement des modèles H4, un certain nombre de décisions ont été prises qui distinguent clairement la série des autres ordinateurs monocarte. D’une part, le processeur INTEL N97 a été installé à la place du processeur INTEL N100. Même si le nom suggère le contraire : dans l’ensemble, le N97 peut se targuer de meilleures performances que le N100. La fréquence turbo supérieure de 200 MHz à 3,60 GHz et la fréquence GPU supérieure de 450 MHz à 1,2 GHz sont les facteurs décisifs dans ce cas.
Le nombre d’options de connexion se démarque également. La nouvelle série H4 est équipée d’un DisplayPort supplémentaire en plus d’une sortie HDMI et DisplayPort, de sorte qu’un total de trois moniteurs 4K peuvent être connectés en même temps. Grâce à un contrôleur prenant en charge quatre ports SATA, divers périphériques de stockage peuvent également être connectés aux modèles H4+ et H4 Ultra.
Une autre particularité de la série H4 est le dissipateur thermique. Parce que le CPU est refroidi passivement via un grand dissipateur thermique. Cependant, si vous souhaitez augmenter les performances au maximum, le format permet de monter un ventilateur à l’intérieur du boîtier. De cette façon, la surchauffe de l’appareil et ses conséquences possibles peuvent être évitées.
Les bons accessoires pour votre carte de développement
La série H4 a également beaucoup à offrir lorsqu’il s’agit de choisir un boîtier – en fonction de l’usage prévu et des caractéristiques. Si vous souhaitez simplement stocker et protéger la carte elle-même, l’ODROID H4 Case1 est un bon choix. Cependant, si vous avez besoin d’espace pour une carte réseau supplémentaire, nous avons tout intérêt à opter pour le Case2 de la même série. La série H4 propose également des options adaptées pour accueillir des disques SATA 2,5″ ou des disques SATA 3,5″. Ce n’est pas tout : si cela ne suffit pas, vous pouvez utiliser le kit ODROID H4 Mini-ITX pour installer votre carte H4 dans un boîtier Mini-ITX standard. Cette option est parfaite pour un PC ou un NAS miniature DIY.
Le choix et la compatibilité sont également assurés en ce qui concerne la mémoire et la carte réseau : par exemple, la mémoire eMMC déjà bien connue, de 8 à 64 Go, convient également à la série H4. Quiconque possède une carte de la série H2 ou H3 peut facilement utiliser ce composant. La carte réseau des séries H2 et H3 est également compatible avec les modèles H4. Il offre des ports Ethernet 2,5 GbE supplémentaires, ouvrant encore plus d’options d’application aux utilisateurs.
Conclusion : la polyvalence est convaincante
La série ODROID H4 a été développée et améliorée en fonction des commentaires et des expériences des utilisateurs. Cela est particulièrement évident au vu du large éventail d’utilisations possibles. En raison de la forte demande pour un modèle économe en énergie qui réduit considérablement la consommation d’énergie en cas d’inactivité, le modèle de base a été adapté et contribue désormais de manière significative aux économies d’énergie. Dans le même temps, la série peut être considérablement étendue, par exemple en connectant des disques durs, des cartes graphiques et des cartes SATA. Il offre un haut niveau de flexibilité pour un large éventail d’exigences.
Images : Adobe Stock