Démarrage rapide des programmes, temps de chargement courts, plus silencieux et moins énergivore : le bon SSD (Solid State Drive) augmente efficacement les performances et surtout la vitesse de votre PC. Mais à quoi d’autre faut-il faire attention parmi le large choix de SSD ? Découvrez comment faire le bon choix et quels critères méritent d’être pris en compte.
De quel matériel dispose mon ordinateur ?
Lorsque vous choisissez un nouveau SSD pour votre ordinateur existant, il est important de vérifier d’abord de quel matériel il est équipé. Cela peut être facilement vérifié en consultant le manuel. Si vous souhaitez installer vous-même le nouveau SSD, vous pouvez regarder par vous-même dans les informations système ou dans les gestionnaire de périphériques, quelles interfaces ou connexions sont prises en charge par la carte mère.
En principe, ce qui suit s’applique aux interfaces :
- SATA est plus ancien, largement utilisé et compatible avec une grande variété de cartes mères et de périphériques. La vitesse de transfert standard est d’environ 600 Mo/s.
- Les interfaces PCIe sont plus rapides et plus efficaces, mais aussi plus coûteuses. Elles conviennent parfaitement aux applications hautes performances, mais il existe tout de même des différences entre les PCIes. Afin d’exploiter tout le potentiel, une version PCIe 4.0 devrait être disponible ainsi qu’un CPU plus récent (Ryzen 3000 – 5000, Intel de 11ème ou 12ème génération). Parce que PCIe 4.0 peut doubler la vitesse de transfert par rapport à PCIe 3.0, jusqu’à 8 Go/s.
En plus de leurs interfaces, les SSD diffèrent également par leurs facteurs de forme. Ils déterminent non seulement la taille physique des SSD, mais sont directement liés à l’interface du SSD et définissent donc également ses performances.
- 2,5″ est le facteur de forme le plus courant et correspond au même format que la plupart des disques durs traditionnels, tels que les disques durs HDD. Il ne prend en charge que l’interface SATA.
- Grâce à sa forme fine, le m.2 est désormais devenu le nouveau standard pour les ordinateurs portables. Les SSD m.2 sont faciles à installer sur la carte mère et peuvent utiliser les interfaces SATA et PCIe.
- mSATA est toujours utilisé dans certains ordinateurs portables et appareils plus anciens et, comme son nom l’indique, utilise uniquement l’interface SATA.
- U.2 est un facteur de forme relativement rare et se retrouve dans les stations de travail, serveurs et entreprises haut de gamme. Il est relativement cher et ne prend en charge que l’interface PCIe
Si vous souhaitez mettre à niveau votre PC, vous devez absolument vérifier quel facteur de forme correspond au système de votre appareil.
Critères de sélection des SSD
Il existe de nombreux critères différents que vous pouvez utiliser lors du choix d’un SSD. Voici quelques-uns des plus importants :
SSD SATA vs SSD NVMe
Lorsqu’on recherche un SSD, on est vite confronté à la question du SATA ou du NVMe. Les deux types de SSD diffèrent, entre autres, par leur prix et leurs interfaces.
- Les SSD SATA sont nettement moins chers et s’intègrent dans la plupart des systèmes car ils utilisent l’interface SATA. Idéal pour les applications telles que la navigation Web, les logiciels bureautiques, la lecture multimédia et les simples jeux.
- Les SSD NVMe sont nettement plus rapides car ils utilisent l’interface PCIe. L’inconvénient est que de nombreux appareils plus anciens ne sont pas compatibles avec ceux-ci et que leur prix est nettement plus élevé que celui des SSD SATA. Les SSD NVMe sont recommandés pour les travaux et 2applications exigeants en performances telles que l’édition multimédia, les grandes bases de données ou les jeux.
Capacité
Les SSD sont disponibles en différentes capacités, les tailles courantes incluent 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To ou 4 To. Pour la plupart des applications, 500 Go suffiront, mais pour les jeux ou autres programmes plus volumineux, cela vaut la peine d’investir dans plus d’espace de stockage.
Vitesse
Le type d’interface joue un rôle important dans la vitesse. Comme mentionné ci-dessus, les interfaces PCIe sont généralement plus rapides que les interfaces SATA. Avec PCIe, plus il y a de voies disponibles (x2 et x4 sont courantes pour les SSD) pour le transfert, plus le taux de transfert est rapide.
| Bande passante maximale | x2 | x4 |
| Bande passante PCIe Gen 3 | 2 Go/s | 4 Go/s |
| Bande passante PCIe Gen 4 | 4 Go/s | 8 Go/s |
| Bande passante PCIe Gen 5 | 8 Go/s | 16 Go/s |
Durée de vie
La valeur TBW indique la quantité de données pouvant être écrites sur le SSD au cours de sa durée de vie. Plus la valeur TBW est élevée, plus la durée de vie du SSD est longue.
Fonctions de sécurité
Si vous appréciez la sécurité, vous devez choisir un SSD doté de fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Certains disques SSD disposent d’un cryptage matériel intégré qui crypte et déchiffre automatiquement les données sans affecter les performances. Un exemple de ceci est le cryptage matériel AES 256 bits.
D’autres disposent de fonctionnalités telles que Secure Erase, qui garantit la suppression complète et sécurisée de toutes les données, ou disposent d’une protection contre les coupures de courant. Cela garantit que toutes les données sont enregistrées dans le cache avant que l’alimentation ne soit interrompue.
Fondamentalement, vous devez vous assurer que le fabricant fournit régulièrement des mises à jour sécurisées du micrologiciel.
Rapport qualité-prix
Les SSD peuvent rapidement devenir coûteux, mais pour la plupart des gens, une option bon marché est tout à fait suffisante. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le SSD principalement comme emplacement de stockage pour vos fichiers personnels, un SSD SATA moins cher est suffisant dans la plupart des cas. Si vous voulez de la vitesse et surtout des performances, cela vaut la peine d’investir un peu plus d’argent.
Hautes performances pour des travaux exigeants

Le SSD Kingston KC3000 NVMe™, 2 To, M.2 PCIe est un véritable stockage hautes performances. Avec PCIe 4.0 et des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 7 000 Mo/s, il optimise tous les flux de travail. Par exemple, il est idéal pour les travaux de conception multimédia, de montage vidéo ou d’applications logicielles telles que le rendu 3D et la création de contenu 4K+. Le dissipateur thermique en aluminium graphène à profil bas ralentit également le chauffage de l’ordinateur.
Puissance maximale pour les joueurs
Le Kingston FURY RENEGADE SSD 2 To, M.2 offre des performances au plus haut niveau. Équipé du dernier contrôleur NVMe Gen 4×4 et de la 3D TLC NAND, le SSD atteint des vitesses allant jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture et 7 000 Mo/s en écriture. Cela garantit une expérience de jeu cohérente et exceptionnelle, qu’il s’agisse du chargement de jeux et d’applications ou du streaming. Disponible dans des capacités allant de 500 Go à 4 To, il offre suffisamment d’espace pour stocker une vaste bibliothèque de tous vos jeux et médias préférés.
Beaucoup de performances pour un petit budget

Vous n’avez pas besoin d’investir beaucoup d’argent pour obtenir un SSD puissant. Le SSD Kingston KC600 512 Go, également disponible en mSATA, est équipé de la dernière technologie 3D TLC NAND et dispose de diverses fonctionnalités de sécurité telles que l’AES 256 bits. Avec le SSD, votre système est considérablement amélioré : un démarrage rapide, des temps de chargement courts et un stockage suffisant pour vos données se traduisent par un rapport qualité-prix attractif pour les petits budgets.
L’avenir des SSD
Les SSD sont désormais devenus la norme en matière de technologie de disque dur et ont largement remplacé les disques durs. Il est peu probable qu’ils soient remplacés de si tôt ; au contraire, des développements majeurs se profilent à l’horizon pour les SSD.
À l’avenir, la technologie 3D NAND permettra d’atteindre des capacités nettement plus élevées avec la même taille physique et la même efficacité énergétique. On peut également supposer que PCIe 4.0 et PCIe 5.0 seront intégrés dans de plus en plus de SSD et deviendront donc les nouveaux standards en matière de transfert de données.
Le facteur le plus important dans un avenir proche sera l’intégration de l’intelligence artificielle. Il a le potentiel de rendre les disques SSD plus intelligents et plus efficaces et de les adapter aux exigences exponentiellement croissantes en matière de technologie de stockage.
Images : Kingston