Les opérations telles que le vissage, le perçage et le soudage disposent bien souvent de contraintes, physiques ou opérationnelles. Notamment lorsque les outils sont liés directement à une station ou à un poste comme pour le soudage, par exemple. L’invention des outils électriques alimentés par batterie a rendu la vie plus facile aux artisans. Ils sont la garantie de plus d’efficacité, de précision, et même un soulagement pour la santé.
Selon IG Metall, syndicat professionnel allemand, les secteurs du bois, de la métallurgie et de la construction sont les plus dangereux pour les professionnels. En effet, on recense dans ces secteurs de nombreuses blessures aux mains et aux bras, notamment. L’électrification des outils contribue à réduire ces risques.
Les outils électriques évitent les soucis de santé
L’électrification des outils offre des solutions pour une variété d’applications, que ce soit pour visser, percer ou souder. Par le passé, les artisans étaient contraints de se tenir debout pendant des heures et ne disposaient que de tournevis manuels. Construire une armoire ou installer une cuisine équipée prenait beaucoup de temps et était extrêmement laborieux.
Aujourd’hui, grâce aux tournevis sans fil, on installe une armoire en quelques minutes. Tous les vis sont disposées de manière homogène et la manipulation est également très facile. La tension sur les poignets est réduite grâce au soutien électrique. Le modèle speedE de Wiha est particulièrement conseillé pour son ergonomie.
Néanmoins, il existe des différences entre les outils électriques. On pense par exemple aux perceuses à percussion sans fil qui remplacent les perceuses bruyantes, et protègent donc les oreilles.
Les perceuses électriques sont également très lourdes et souvent reliées à des sources d’énergie. Avec des perceuses sans fil légères, comme la perceuse Donau 0100, vous épargnez non seulement vos muscles, mais cela évite aussi de trébucher sur les câbles. Elle se glisse facilement dans toutes les boîtes à outils. Elle séduit notamment les ingénieurs en électronique puisqu’elle permet de faire des trous de 0,3 à 3,2 mm.
Les tournevis sans fil réduisent les risques dans le bâtiment
Sur les chantiers ou à la maison, les outils électriques alimentés par batterie facilitent la fluidité du travail. Par rapport à la perceuse, les tournevis sans fil sont beaucoup plus légers, plus flexibles et plus faciles à manipuler. Par exemple, le tournevis sans fil de Batavia permet une plus grande précision, grâce à sa forme de stylo. Avec une batterie et une LED intégrée, il fixe et libère les petites vis automatiquement ou manuellement.
Pour un travail de précision dans le secteur de l’électronique
Les outils électriques tels que la perceuse à main ou le tournevis sans fil peuvent être particulièrement utiles dans le secteur de l’électronique et de la mécanique de précision. Les outils légers sont particulièrement profitables aux développeurs et aux techniciens de maintenance, mais aussi aux artisans amateurs.
Mobilité et flexibilité
Les outils alimentés par batterie permettent d’être plus mobile dans les mouvements et dans la réalisation de projets en général, ce qui est particulièrement nécessaire pour atteindre des zones difficiles d’accès, et évite de se retrouver dans des postures de travail inconfortables.
L’alternative des batteries rechargeables pour une plus grande efficacité
La gestion du temps dans le secteur de l’électronique et de la mécanique de précision est cruciale : il est important que le travail soit fait avec précision et efficacité. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d’une alimentation électrique illimitée : de nombreux outils disposent de plusieurs batteries incluses, ce qui permet travailler pendant qu’une autre batterie est en charge. Ceci accélère les processus de travail et permet aux entreprises d’accepter plus de commandes.
Le modèle de fer à souder de Weller est un bel exemple qui illustre les possibilités d’améliorations en microélectronique : les amateurs et professionnels peuvent désormais retirer leur fer à souder directement sur site, pendant les opérations de terrain ou les visites de service. Il chauffe en moins de 15 secondes et peut souder environ 180 spots par charge de batterie. Grâce à son bouchon de sécurité avec fonction d’arrêt automatique, il protège également contre les accidents du travail.
Ainsi, les outils électriques alimentés par batterie permettent de réduire les différents risques de sécurité et de santé, ils rendent les processus de travail plus efficaces et plus précis.