Pour les campeurs enthousiastes, l’anticipation des prochaines vacances commence par la préparation du camping-car. Vous pouvez le faire à tout moment et créer une ambiance de vacances. Ce qui vaut vraiment la peine, c’est de tester à nouveau l’équipement technique du camping-car. Car qu’il s’agisse d’un système de navigation ou d’une banque d’alimentation pour petits appareils tels que les smartphones, le bon équipement technique facilite la vie en déplacement et est devenu indispensable dans le camping-car.
Dans ce guide, nous vous présentons cinq aides techniques qui vous aideront à faire de vos vacances à quatre roues une expérience réussie.
Gardez toujours vos repères – le système de navigation parfait pour votre camping-car
Dans le passé, vous aviez toujours l’atlas complet avec toutes les cartes dans vos bagages, mais grâce à des systèmes de navigation sophistiqués, il est désormais plus facile d’arriver à destination. Mais tous les camping-cars ne sont pas équipés de série d’un tel système. Heureusement, il existe des appareils de navigation portables avec lesquels vous pouvez facilement équiper votre camping-car.
Si vous optez pour un appareil de navigation mobile, il peut être facilement fixé au pare-brise avec la ventouse. L’avantage d’un appareil mobile est qu’il est facile à emporter avec vous lorsque vous changez de voiture. Il ne vous reste plus qu’à entrer les coordonnées GPS, qui sont souvent fournies par les emplacements.
Un conseil : la plupart des systèmes de navigation par satellite sont conçus pour les voitures, mais il existe rarement des systèmes de navigation par satellite pour les camping-cars. Cependant, comme vous pouvez également très bien vous entendre avec la version pour voitures, ce n’est généralement pas un problème.Si vous souhaitez toujours utiliser un système de navigation spécialement pour les gros véhicules, vous pouvez également en acheter un pour les camions. L’avantage ici est que la largeur, la longueur et la hauteur du véhicule peuvent être réglées dans le menu. Ils sont donc très utiles car ils avertissent des ponts trop bas, des virages trop serrés ou d’autres points dangereux pour les gros véhicules.
Arrivez en toute sécurité avec la bonne dashcam dans le camping-car
Il arrive souvent qu’un véhicule devant vous freine brusquement – la raison n’est généralement pas immédiatement apparente. Réagir rapidement est nécessaire ici. Mais même si vous freinez rapidement, la distance de freinage dans un camping-car est plus longue que dans les voitures classiques en raison du poids élevé. Si un tel accident se produit, auquel vous n’avez pas contribué, l’utilisation d’une dashcam est un avantage.Il est donc conseillé d’acheter une caméra frontale. Cela augmente le sentiment de sécurité. La raison : il y a toujours un témoin fiable à bord, au cas où le copilote ne ferait pas attention et qu’un autre avis serait nécessaire par la suite. De plus, les caméras disposent désormais d’« alertes au conducteur », telles que des avertissements de sortie de voie pour accroître la sensibilisation du conducteur.
Les caméras modernes peuvent être facilement fixées au pare-brise avec une ventouse. Les champs de vision extra larges permettent des enregistrements nets jusqu’à 1440p. Certaines dashcams disposent également de la technologie HDR, qui peut prendre des photos encore meilleures en cas de mauvaise visibilité. La fonction de boucle garantit que le clip le plus ancien est toujours écrasé, laissant de la place pour le nouveau matériel vidéo. Les derniers modèles peuvent bien sûr être commandés par commande vocale.
Remarque importante concernant l’utilisation de dashcams : selon l’arrêt de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) du 15 mai 2018 (numéro de dossier VI ZR 233/17), les enregistrements de dashcams peuvent généralement être utilisés pour poursuivre des infractions graves au code de la route. Cependant, il est strictement interdit de transmettre les vidéos à des tiers ou de les publier sur Internet, par exemple. Nous vous recommandons fortement de vérifier les exigences légales pour l’utilisation des dashcams dans le pays dans lequel vous vous trouvez avant de les utiliser.
Correctement connecté au routeur LTE
Envoi de photos via WhatsApp ou consultation d’e-mails : si vous passez beaucoup de temps sur Internet en vacances, cela peut vite devenir coûteux sans le réseau Wi-Fi domestique. Bien sûr, c’est pratique si vous pouvez vous connecter à un WLAN public. Cependant, tous les emplacements ne proposent pas une connexion Wi-Fi sécurisée qui couvre également l’ensemble du camping. Il est donc plus sûr d’avoir un routeur LTE mobile dans vos bagages. Avec les routeurs LTE compacts et puissants, vous pouvez certainement surfer de manière flexible et sécurisée.Différents terminaux peuvent être connectés au WLAN via le routeur, en utilisant le paquet de données du hotspot. De nombreux routeurs offrent la possibilité de connecter une antenne externe pour trouver la meilleure position de signal. Équipé de LED d’état de puissance du signal, la gestion du réseau est facile.
Chargé et sécurisé – câbles de charge et banques d’alimentation
Pour que le téléphone mobile et tous les autres gadgets électroniques fonctionnent correctement, il est fortement conseillé d’emporter suffisamment de câbles de charge pour éviter les pannes indésirables. Il est préférable d’obtenir un câble de charge supplémentaire, qui peut alors rester dans le camping-car en standard et ne pas être oublié.Si vous voulez également être du bon côté, nous vous recommandons d’acheter une banque d’alimentation. Ces appareils petits et compacts sont des compagnons fiables pour avoir un regain d’énergie supplémentaire. Les banques d’alimentation diffèrent dans leurs capacités. Par exemple, de nombreux appareils peuvent désormais être utilisés pour charger plusieurs appareils finaux en même temps. Le moyen le plus sûr consiste à utiliser des banques d’alimentation, qui peuvent être chargées tout en alimentant un appareil mobile. Cela garantit que la batterie ne tombe jamais complètement en panne.
Branchez-le correctement : prises
Batteries de vélos électriques, aspirateurs à main, appareils de cuisine – tout a besoin d’électricité. Et il y a une tendance vers de plus en plus d’appareils qui doivent être alimentés en électricité. Normalement, seules les prises 12 V sont alimentées par la batterie. Si vous avez besoin de prises 230 V – et c’est de plus en plus le cas – vous devez fournir l’électricité de l’extérieur. Cela signifie que le camping-car doit être raccordé à l’électricité sur l’emplacement. Mais tous les emplacements ne disposent pas d’une connexion électrique supplémentaire à l’extérieur. Cela vaut la peine d’avoir un onduleur avec vous au cas où.Ces compagnons compacts et pratiques se branchent facilement sur une prise normale du camping-car. L’onduleur convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif pur de 230 volts. Selon le modèle d’onduleur, il alimente les appareils nécessitant une puissance de 100 à 1000 W avec une tension de 230 V. Nous vous recommandons d’acheter un onduleur avec un circuit de protection intégré qui empêche les dommages dus à une surcharge, une surchauffe et une sur ou sous-tension.
- Prises :
- Prise standard : BST 29
- Prise USB : BST 67339500
- Onduleur :
Les camping-car sont des merveilles fonctionnelles. Car même si le vacancier vit dans le plus petit des espaces, avec le bon équipement il ne doit pas se passer de tout confort. Chaque campeur fait son propre choix de ce qui est important pour lui pour son équipement. Dans ce guide, nous avons présenté quelques solutions techniques qui ne devraient manquer dans aucun camping-car pour pouvoir vraiment profiter de vos vacances.
Image : AdobeStock