Lors d’une construction ou d’une rénovation, il est déterminant d’adapter l’installation électrique aux exigences et aux habitudes de chacun. Pour éviter une surcharge des réseaux électriques par l’utilisation simultanée d’équipements électriques à forte consommation, ou de multiplier les prises, il est nécessaire de se poser au préalable un certain nombre de questions élémentaires.
Celles-ci sont la base pour les architectes, les maîtres d’œuvre ou les électriciens, de manière à pouvoir installer les infrastructures électriques dans les règles de l’art :
- Dans quelle pièce sont utilisés les différents équipements électriques ?
- Où doivent se trouver les sources de lumière (qu’elles soient installées de façon permanente ou branchées sur des prises de courant) ?
- Où aurai-je besoin d’une télévision, d’un ordinateur ou d’une prise de téléphone ?
- Où doivent se situer les interrupteurs ou les modules de commande des fonctionnalités de maison intelligente ?
- Où vont être rechargés les appareils mobiles, et par conséquent, où doivent être prévues des prises spéciales avec des emplacements USB?
- A-t-on besoin d’un pressostat basse pression devant être utilisé avec une hotte aspirante ?
- De quelle manière l’éclairage extérieur est-il commandé ?
À partir de là est déterminé :
- le nombre de réseaux électriques
- le nombre de prises de courant
- le nombre de raccordements d’éclairages
- le nombre de raccordements de téléviseurs et d’appareils de télécommunication
- les installations électriques nécessaires aux fonctionnalités de maison intelligente, comme un système audio dans plusieurs pièces, une commande électrique des volets ou une alarme.
Le plan au sol permet de programmer les installations électriques
La programmation est effectuée à partir d’un plan existant et le plus exact possible du bâtiment ou de la surface au sol de la maison ou de l’appartement – soit à partir de l’original, soit à partir d’un ordinateur en utilisant un logiciel destiné à travailler avec des plans des surfaces au sol.
Doivent y figurer les informations concernant les portes et leur sens d’ouverture, les fenêtres, les escaliers, les marches et les cheminées.
De plus, il est idéal d’indiquer sur le plan l’emplacement des principaux équipements, de la façon dont ils doivent être disposés dans les pièces par la suite. Lorsque ces informations sont visibles, il est alors possible d’indiquer précisément, pour chaque pièce, les différents raccordements nécessaires.
Les symboles à connaître pour vos installations électriques
Exemple de programmation pour la cuisine
La première pièce à être programmée est généralement la cuisine. En raison des délais de livraison, il est important de s’y prendre particulièrement à l’avance.
Les éléments des plans de travail ou l’espace pour cuisiner, par exemple pour une cuisine s’ouvrant sur le salon, nécessitent l’anticipation des exigences particulières en matière d’éclairage, de raccordement des fours, du four à micro-ondes, de la hotte aspirante, ou du congélateur et du réfrigérateur.
La programmation électrique est souvent déjà effectuée lors de la commande auprès d’un fabricant de cuisines, à l’aide d’un plan à l’échelle, de manière à garantir une bonne installation de la cuisine.
Il ne faut naturellement pas oublier les nombreux appareils électriques d’appoint de la cuisine, tels que le grille-pain, la machine à café, la bouilloire, le mixeur, et bien d’autres encore.
Selon la taille de la cuisine, ce sont donc facilement 6 à 15 prises de courant qui sont nécessaires dans la zone de travail.
Il est possible en plus, en fonction des besoins, de rajouter au plan de la cuisine une prise de téléphone ou une radio intégrée.
Exemple de programmation pour la chambre à coucher et la chambre des enfants
Au niveau de la chambre, on pense d’abord à l’éclairage tout autour du lit. Les besoins en éclairage sont souvent satisfaits par des lampes posées sur une table de nuit, raccordées au réseau par des prises de courant murales.
Si l’on souhaite économiser de la place, il est également possible de concevoir ces sources de lumière sous la forme d’éclairages muraux.
Mais il ne faut pas oublier d’autres besoins de prises directement à proximité du lit : pour un réveil, le branchement d’un téléphone, ou le branchement d’un câble pour recharger un appareil, par exemple.
Il convient également de prévoir des prises de courant à côté des lits dans la chambre des enfants. Dans cette pièce, il est nécessaire de prévoir les diverses installations particulièrement à l’avance : les enfants grandissent plus vite qu’on ne le croit – et il faut être par conséquent particulièrement souple dans l’anticipation de leurs différents besoins. Un bébé a par exemple besoin d’un éclairage chauffant au-dessus de la table à langer.
Au début de la scolarité, il faut les raccordements correspondant à un bureau et à un ordinateur. Et à l’âge de l’adolescence, il faut pouvoir raccorder au réseau électrique un téléphone, un accès à Internet, une chaîne hi-fi ou une télévision.
Exemple de programmation pour la salle à manger
Dans le salon également, il convient de prévoir ses installations électriques longtemps à l‘avance. Selon une étude réalisée par l’Insee en 2015, 77% des ménages sont équipés en ordinateur, et de manière générale, l’équipement High-Tech s’est largement développé.
Il faut par conséquent être particulièrement souple et généreux dans la mise en place de raccordements électriques destinés à la télévision et au téléphone, et ne pas économiser les prises de courant. Lorsque l’on connaît déjà les endroits où doivent se trouver les équipements, il est possible de prévoir de façon adaptée des branchements de haut-parleurs, pour éviter des fils de haut-parleurs non-fixés, de même que de prendre en compte des raccordements pour la télévision, pour Internet, ou pour une antenne.
Exemple de programmation pour la salle de bain
De plus en plus, les salles de bains deviennent des espaces de bien-être. Les besoins en installations électriques ont évolué en conséquence. Auparavant, il n’était pas nécessaire de prévoir beaucoup plus en dehors du plafonnier et d’une prise de courant pour le sèche-cheveux et le rasoir.
Il y a aujourd’hui dans la salle de bain de nombreux appareils et de nombreux besoins en électricité devant être pris en compte au niveau de l’installation électrique : brosses à dent électriques, branchement du sèche-serviettes, radio, sèche-cheveux, bain à remous, ou des toilettes confortables avec fonction de bidet intégrée. Quel que soit l’élément de confort, il ne faut cependant pas oublier qu’en raison du haut degré d’humidité des salles de bain, des exigences particulières sont imposées aux installations, indiquées au niveau des normes DIN VDE 0100-701:200810.
Le bain et la douche doivent ainsi être raccordés à la terre. Les prises de courant ou les interrupteurs ne doivent pas être mis en place dans les volumes de sécurité 0,1 et 2. Les éclairages disposant d’un interrupteur intégré peuvent toutefois constituer une exception, dans la mesure où cela ne réduit pas le niveau de protection des éclairages.
Fonctionnalités de maison intelligente au niveau de la programmation électrique
De nombreuses fonctionnalités, comme la commande électrique des volets, la commande individuelle des différents éclairages et des variateurs, un détecteur de mouvement avec fonction caméra, des installations audio dans plusieurs pièces, une porte communicante, la commande du chauffage au niveau des pièces, ou même des appareils de la cuisine, peuvent déjà facilement être paramétrées de manière centralisée, quel que soit l’endroit où l’on se trouve, à partir d’un smartphone et d’applications de maison intelligente.
Un système de ce type a l’avantage de pouvoir non seulement être mis en place de manière fixe dans une maison ou un appartement, mais aussi de pouvoir être installé de façon souple sous la forme d’un adaptateur intégrable pouvant être emporté lors d’un déménagement.
Au niveau de l’ensemble des solutions de maison intelligente, une utilisation intuitive et facile à partir d’un smartphone, est particulièrement importante.
Il est également avantageux de disposer d’un système ouvert et évolutif– en effet, qui saurait prévoir quelles fonctionnalités électriques feront encore leur entrée dans nos maisons et nos appartements dans les prochaines années ?