Faire un barbecue, la cuisine ou s’asseoir autour du feu le soir en famille ou entre amis, ce ne sont là que quelques exemples de ce qui rend le camping si spécial. Or les réchauds à gaz, les appareils électroniques et les matériaux combustibles sont utilisés presque partout. Afin de pouvoir réagir rapidement et prudemment dans des situations dangereuses, les campeurs doivent être bien préparés. Dans ce tutoriel, vous apprendrez les dispositifs simples à mettre en place pour lutter contre le feu au camping et quels articles vous aideront à voyager sans soucis et en toute sécurité.
Mesures et règles simples pour prévenir un incendie
Mieux vaut prévenir que guérir – cela s’applique au camping ainsi qu’à tout autre séjour en matière de sécurité incendie. Les mesures et règles suivantes vous aideront ainsi à meiux préparer vos vacances :
- Remplacez les anciens appareils et câbles : afin d’éviter la plupart des incendies de câbles et des courts-circuits. Les travaux électriques devraient être réalisés par des entreprises spécialisées et il est important de conserver les factures pour la compagnie d’assurance.
- Stockez correctement le gaz de camping : choisissez un endroit frais, bien aéré et sec, loin des flammes nues ou de matériaux combustibles. Assurez-vous qu’il est stocké dans une position stable, idéalement dans l’emballage d’origine. Vérifiez également que la cartouche n’est pas endommagée.
- Ayez des extincteurs et des couvertures anti-feu à portée de main : Vérifiez également régulièrement leur bon fonctionnement et familiarisez-vous avec leur utilisation.
- Gardez les matériaux inflammables à l’écart des flammes nues : cela commence par le choix du bon emplacement. Il doit être exempt de branches en surplomb, d’herbe sèche ou d’autres matériaux facilement inflammables. De plus, une distance de sécurité par rapport à la tente ou à la caravane doit être maintenue.
- Installez les foyers extérieurs, les grils et les zones de cuisson en toute sécurité : éloignez-vous des arbres et arbustes, clôtures ou d’autres objets combustibles et choisissez la pierre ou le béton comme support. Vous pouvez également utiliser des tapis coupe-feu ou des pare-feu.
- Ne surchauffez pas la graisse et n’éteignez pas les feux de graisse avec de l’eau.
- Éteignez les incendies électriques avec de la poudre ABC et non avec de l’eau.
- Avertissez immédiatement les propriétaires du camping ou les autorités locales si vous constatez un incendie : plus vite l’incendie est signalé, plus vite il peut être éteint.
- Bien assurer le mobil-home et son contenu

Les bons appareils pour identifier les dangers
Les appareils indispensables en matière de protection contre l’incendie ou l’asphyxie sont les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone. Grâce à leur capacité à détecter précocement les menaces et à donner l’alerte, ils jouent un rôle crucial dans la sécurité et peuvent ainsi devenir des sauveteurs.Un détecteur de fumée adapté aux déplacements est le mini détecteur de fumée CAVIUS 2007PUP. Il répond à la norme pour l’installation DIN 14676, ainsi qu’au supplément qualité “Q” (VdS3131) et est donc approprié pour le camping. Installé au milieu du plafond de la caravane ou du camping-car, il détecte et signale le développement de fumée à un stade précoce. Il n’a que la taille d’une balle de golf et dispose d’une batterie 3 V intégrée pour une alimentation électrique à long terme. Bien qu’elle ne puisse pas être changée, la batterie a une durée de vie de dix ans. Le test de fonctionnement de l’alarme est très simple et se réalise en un seul geste avec un gros bouton placé au centre, tout comme la fonction de mise en sourdine de dix minutes. L’affichage LED supplémentaire signale les alarmes, les défauts et la disponibilité opérationnelle.
En plus d’un avertisseur de fumée, un avertisseur de monoxyde de carbone peut être tout aussi important. En effet, un générateur d’électricité, un chauffe-eau électrique ou même un barbecue peuvent être des sources de monoxyde de carbone. Le gaz est produit par la combustion incomplète du carbone et agit comme un poison respiratoire à des concentrations plus élevées. Le mini détecteur de monoxyde de carbone KIDDE X10-D2 utilise un capteur électrochimique pour détecter ce gaz incolore, inodore et insipide à un stade précoce. Tout comme le mini détecteur de fumée, il dispose d’un affichage LED, d’une batterie de 10 ans et d’un bouton de test facile à atteindre.
Éteignez un départ d’incendie rapidement et en toute sécurité
En cas d’accident et d’incendie, les campeurs doivent éteindre rapidement et en toute sécurité le feu qui s’est déclaré. Les bons outils, tels que les extincteurs et les couvertures anti-feu, sont également utiles.L’extincteur GLORIA P1DB se caractérise par sa maniabilité et sa taille compacte et il s’adapte à tous les véhicules. L’extincteur à poudre garantit une disponibilité opérationnelle ultra-rapide, car il peut être facilement utilisé d’une seule main grâce à l’ouverture de la poignée. Il peut également être rechargé après utilisation.
Une couverture ignifuge telle que la GLORIA GLD120 est également indispensable pour les foyers ouverts tels que les feux de camp ou les barbecues. Avec des dimensions de 120 x 120 cm, emballé dans une boîte rigide solide avec une découpe pour la suspendre plus facilement , elle est idéale pour emporter avec vous en vacances.
Sécurité incendie : prévenir et entretenir régulièrement
Afin d’éviter les incendies, les campeurs doivent équiper leur camping-car conformément à la réglementation en matière de protection incendie. Les produits mentionnés couvrent les domaines de danger les plus importants, tels que la détection précoce du monoxyde de carbone et l’extinction efficace des feux incendies. En plus de la protection préventive contre les incendies lors de l’installation de véhicules de loisirs tels que les camping-cars et les caravanes, il est également important de vérifier et d’entretenir régulièrement les appareils électroniques et d’éviter ainsi les dysfonctionnements. Si vous prenez ces aspects à cœur, le risque d’incendie peut être considérablement réduit – les meilleures conditions pour des vacances en camping en toute sécurité.
Vous trouverez des conseils pour l’alimentation électrique pendant les vacances en camping dans notre guide “Les exigences d’alimentation électrique en camping”.
Images : Adobe Stock