Le point faible majeur des maisons et appartements concerne généralement des fenêtres et des portes mal sécurisées. Lors de la plupart des cambriolages, l’arrière des bâtiments constitue le point d’attaque, mais également souvent d’autres fenêtres, portes, entrées et fenêtres de caves. Découvrez dans notre guide comment mieux sécuriser votre maison.
[themen_sprungmarken]La classe de protection contre les effractions est décisive
Des bâtiments bien sécurisés découragent les cambrioleurs en toute efficacité. Ils recherchent en effet de façon ciblée des maisons où ils peuvent entrer sans risque et rapidement. S’ils n’y parviennent pas en quelques minutes, ils abandonnent la plupart du temps.
Ce phénomène est confirmé par les statistiques de la police. Alors, protégez parfaitement vos fenêtres et portes contre les intrusions. La classe de protection contre les cambriolages fournit un indice important, réglementé dans la norme DIN EN 1627.
Ce que vous devez savoir : La norme a fait l’objet d’une révision en 2011, notamment sur le plan des classes de sécurité. Dans le cas de fenêtres et de portes plus anciennes, la classe de protection est encore indiquée “WK” (classe de résistance), face à de nouveaux modèles, elle indique “RC” (Resistance Class).
Protection des fenêtres contre les cambriolages : RC2 pour la sphère privée
La classe de protection RC2 est conçue pour la sphère privée. Comme protection contre les intrusions, les fenêtres de cette classe sont dotées de ferrures à ergots tête de champignon, vitrage anti-effraction et généralement d’une poignée verrouillable. Les cambrioleurs ont besoin d’environ trois minutes pour venir à bout d’une fenêtre.
Les fenêtres de la classe de protection RC2 N sont plus économiques.
Les fabricants renoncent ici au verre de sécurité. Mais, étant donné que les cambrioleurs s’attaquent rarement directement aux vitres dans des zones fortement urbanisées, par crainte du bruit, les fenêtres de ce type offrent dans certains cas une alternative.
Également dans les étages supérieurs, l’installation de ces fenêtres peut être suffisante pour se protéger des intrusions.
Si vous voulez particulièrement bien protéger votre maison contre les effractions, les fenêtres de la classe de résistance RC3 sont conseillées. Cette classe doit résister à une tentative d’effraction avec un deuxième tournevis et un pied-de-biche pendant au moins cinq minutes.
Trois conseils pour une meilleure protection de vos fenêtres
- Les poignées de fenêtre verrouillables sont dans tous les cas fortement recommandées. Une solution encore plus optimale consiste à installer une serrure pour poignée de fenêtre dotée d’une fonction d’alarme intégrée : tandis que la serrure oppose une résistance mécanique, un signal d’alarme élevé retentit simultanément.
- Des systèmes de sécurité anti-basculement peuvent être installés ultérieurement en toute facilité. Ces verrouillages supplémentaires garantissent que les fenêtres et portes-fenêtres soient également parfaitement sécurisées contre les effractions en position inclinée.
- Vous pouvez ainsi renforcer des fenêtres et portes-fenêtres particulièrement vulnérables grâce à une fermeture à crémone. Ce verrou supplémentaire sécurise les fenêtres et les portes grâce à des ancrages supplémentaires fixés dans l’intrados. L’ouverture et la poussée s’en trouvent significativement plus difficiles.
Protection des portes contre les effractions : tout tourne autour du cylindre de fermeture
Des classes de protection identiques à celles des fenêtres s’appliquent aux portes de maisons, et il convient d’opter au minimum pour la classe RC2. Le choix du cylindre de verrouillage ou de la serrure de la porte est au moins aussi important pour la protection contre les effractions.
Il doit être conçu de telle sorte que l’auteur du délit ne puisse avoir accès à la maison grâce à une fausse clé, ni qu’il puisse dégonder ou casser la porte. Le cylindre doit aussi pouvoir résister le plus longtemps possible aux tentatives d’ouverture à la perceuse.
Vous pourrez reconnaître des cylindres particulièrement sécurisés par exemple grâce au label VDS, qui possèdent selon la classe un certain niveau de sécurité contre les intrusions et les effractions.
Deux conseils pour une meilleure protection de vos portes
- Un dispositif de protection entourant étroitement le cylindre de fermeture et solidement vissé de l’intérieur protège à la fois le cylindre profilé et la serrure encastrée contre l’extraction et le perçage.
- Les serrures transversales, également appelées serrures blindées, compliquent fortement la destruction ou le relevage de la porte, car elles protègent simultanément leur système d’ouverture et leurs charnières.