Comment les passionnés de technologie peuvent-ils transformer rapidement de nouvelles idées créatives en applications pratiques sans mettre leur budget à rude épreuve pour l’achat du matériel et des logiciels nécessaires ? Le Raspberry Pi, que des millions d’utilisateurs utilisent déjà depuis des années, permet précisément cela. La plateforme informatique Raspberry Pi 5 a été présentée fin 2023. Elle propose plusieurs nouveautés par rapport à la version précédente, notamment un processeur plus puissant, une mémoire vive plus importante, un GPU amélioré et une horloge interne en temps réel. Ces améliorations ont une nouvelle fois élargi le cercle des utilisateurs de cet ordinateur monocarte polyvalent. Découvrez ici les points forts du Raspberry Pi 5 par rapport au Raspberry Pi 4.
Un ordinateur abordable pour tous
L’objectif initial de la Raspberry Pi Foundation a été largement dépassé. L’association souhaitait rendre l’informatique accessible et abordable pour tous, des grandes entreprises aux bricoleurs et aux programmeurs. La petite plateforme informatique Raspberry Pi, puissante et abordable, offre les fonctionnalités d’un ordinateur à part entière. Elle inclut un processeur, de la mémoire et des ports pour les périphériques. Basée sur l’architecture Arm, elle prend en charge le système d’exploitation Linux.Le Raspberry Pi permet aux écoliers, aux étudiants, aux bricoleurs, aux amateurs, aux makers et aux passionnés de technique d’accéder à Internet et incite les jeunes ou les étudiants en début de cursus à apprendre à programmer et à développer de l’électronique.
Les OEM (Original Equipment Manufacturer) utilisent la plateforme informatique Raspberry Pi comme base pour leurs produits intelligents. Les modèles 3 et 4 du Raspberry Pi sont utilisés dans les entreprises de l’industrie du monde entier. Ils jouissent d’une grande popularité auprès des ingénieurs et des programmeurs. Le Raspberry Pi est en effet apprécié pour ses multiples possibilités d’utilisation, son petit facteur de forme et sa faible consommation d’énergie pour les applications à faible puissance.
Les cartes Pico, idéales pour les applications à faible consommation et en temps réel, associées à la gamme de produits en silicium Raspberry Pi RP2 en pleine expansion, incarnent les valeurs caractéristiques de Raspberry Pi : hautes performances, faible coût et facilité d’utilisation, dans le domaine des microcontrôleurs.
Des accessoires de qualité supérieure vous garantissent des performances optimales avec les produits Raspberry Pi. Des publications sur le Raspberry Pi offrent un soutien et une inspiration aux makers comme aux professionnels. Une documentation technique complète est disponible pour tous les produits Raspberry Pi. En outre, il existe un réseau mondial de revendeurs, de distributeurs et de partenaires de confiance. Une communauté mondiale d’éducateurs, de passionnés et d’ingénieurs soutient également le Raspberry Pi.
Le Raspberry Pi 5 : compact et puissant
Avec la sortie du Raspberry Pi 5, le concept d’ordinateur de poche est devenu encore plus attrayant pour de nombreux utilisateurs. Par rapport à son prédécesseur, le Raspberry Pi 4, l’ordinateur monocarte est proposé avec 2, 4 ou 8 Go de mémoire vive et impressionne par ses nombreuses innovations. Nous recommandons donc aux nouveaux utilisateurs de se décider immédiatement pour ce nouveau modèle. En effet, par rapport au modèle précédent, le Raspberry Pi 5 offre de meilleures performances, tout en consommant moins d’énergie, mais à un coût légèrement supérieur. Cela devrait notamment intéresser les utilisateurs privés.
Comparaison entre le Raspberry Pi 5 et le Raspberry Pi 4
| Raspberry Pi 5B | Raspberry Pi 4B |
|---|---|
| [01] CPU quadricœur ARM Cortex-A76 à 2,4 GHz | CPU quadricœur ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz |
| [02] GPU VideoCore VII | VideGPU VideoCore VI |
| [03] 2x microHDMI (2x 4k @60fps) | 2x microHDMI (1x 4k @60fps oder 2x 4k @30fps) |
| [04] 4 Go ou 8 Go de SDRAM LPDDR4X-4267 | 1, 2, 4 ou 8 Go de LPDDR4 SDRAM |
| [05] 2x USB 3.0 jusqu’à 5 Gb/s | 2x USB 3.0 |
| [06] 2x MIPI (2x DSI/CSI) | 2x MIPI (1x DSI / 1x CSI) |
| [07] USB Type-C @ 5V/5A | USB Type-C @ 5V/3A |
| En plus : | |
| [08] Interface PCIe 2.0 x1 (par exemple pour mémoire SSD M.2) | — |
| [09] Bouton d’alimentation | — |
| [10] Connecteur de batterie RTC | — |
| [11] Port UART supplémentaire | — |
| [12] Port de ventilateur supplémentaire | — |

Basé sur un processeur quadricœur ARM Cortex-A76 64 bits cadencé à 2,4 GHz, le Raspberry Pi 5 est deux à trois fois plus performant que son prédécesseur et permet un démarrage nettement plus rapide de l’ordinateur. Il est également doté d’un processeur graphique amélioré, permettant de surfer sur la toile plus vite qu’avec le Raspberry Pi 4, tout en consommant moins d’énergie. Grâce à ce nouveau processeur graphique, il est également possible de lire des vidéos en qualité 4K sans à-coups et de manière plus fluide qu’avec le modèle précédent.
Le petit ordinateur monocarte, équipé de son SoC (State of Charge/niveau de charge de la batterie) développé récemment par Raspberry Pi, est polyvalent. Il peut servir de petit serveur pour diverses applications. Parmi elles, on trouve les serveurs web, les serveurs de base de données, et les serveurs de fichiers. Il peut également fonctionner comme serveur de jeux, remplacer le cloud ou servir de station pour conteneurs en Docker. Il peut également être utilisé comme unité de commande pour des projets de robotique.
Des applications quasiment illimitées dans le domaine de la domotique
Les possibilités d’application du Raspberry Pi dans ce domaine sont presque illimitées et vont de l’automatisation des tâches à l’amélioration du climat intérieur en passant par le divertissement de la famille — mot-clé : maison connectée. Le petit ordinateur peut par exemple être utilisé pour rendre une maison plus intelligente et plus divertissante.
Pour détecter les mouvements dans un bâtiment, la plateforme informatique peut être transformée en caméra de surveillance. Elle peut alerter les personnes compétentes en cas de présence de quelqu’un dans les locaux. Il est également possible de développer une station météorologique. Avec le Raspberry Pi comme pièce maîtresse, celle-ci surveille la température, l’humidité, la pression atmosphérique, ainsi que d’autres paramètres. Ces données sont enregistrées en temps réel.
Une autre application possible pour le Raspberry Pi est le développement d’un thermostat intelligent qui régule automatiquement la température dans votre maison. Des capteurs de température surveillent la température ambiante et transmettent au Raspberry Pi la commande correspondante pour le chauffage ou la climatisation. Et tout cela pour un coût minimal.
Applications à faible consommation
Outre ses performances élevées, le Raspberry Pi 5 se distingue par sa faible consommation d’énergie de seulement 3 W en mode inactif (repos) et de 9 W à pleine charge. Le Raspberry Pi 5 est donc adapté à de nombreuses applications à faible consommation d’énergie, pour lesquelles un coût d’acquisition faible et des performances élevées sont prioritaires.Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser leur Raspberry Pi 5 sans boîtier en cas de forte charge continue, l’Active Cooler est une solution de refroidissement alternative. Il combine un grand dissipateur thermique en métal avec un ventilateur à vitesse variable, alimenté et contrôlé par ce port.
Pour les utilisateurs qui préfèrent loger leur Raspberry Pi 5 dans un boîtier, reichelt propose un modèle élégant et très robuste. Il est équipé d’un ventilateur dont la vitesse peut être ajustée. Ce ventilateur est alimenté par un connecteur spécial sur la carte Raspberry Pi 5.
Raspberry Pi 5 pour les applications en temps réel
Le Raspberry Pi 5 peut servir de base pour des applications en temps réel dans l’industrie. Il peut servir à contrôler et à surveiller les processus de fabrication. Il permet également de collecter et d’analyser des données, ou d’assurer une communication transparente entre les appareils et les plateformes dans les solutions IoT. Pour ce faire, il est équipé d’une horloge interne en temps réel (RTC) dotée d’un circuit de charge pour pile bouton. La pile bouton permet d’alimenter l’horloge en cas de coupure de l’alimentation principale.Les utilisateurs industriels, dont les installations contiennent souvent des modèles Raspberry Pi plus anciens, devraient continuer à miser sur les variantes éprouvées en cas d’extensions prévues. En effet, les modèles Raspberry Pi en service sont déjà programmés et fonctionnent parfaitement. Il n’est donc pas nécessaire d’adapter le logiciel à un modèle plus récent.
Le Raspberry Pi 5 est le premier modèle à être équipé d’un bouton d’alimentation sur la carte électronique qui permet d’allumer et d’éteindre le petit ordinateur en appuyant sur un bouton. Une interface PCIe 2.0 x1 (par exemple pour la mémoire SSD M.2) ainsi qu’un port UART supplémentaire sont d’autres particularités de ce nouveau PC à petit budget.
Tout comme son prédécesseur, le nouvel ordinateur monocarte met à disposition 40 broches GPIO avec l’affectation standard Raspberry Pi pour le raccordement de matériel externe.
Le Raspberry Pi 5 fonctionne sous Linux, plus précisément sous Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian). La base de ce système d’exploitation Linux est Debian dans sa version actuelle 12, qui est utilisée comme base dans de nombreuses variantes de Linux, appelées dérivés. Le système d’exploitation se trouve sur une carte MicroSD ou sur une clé USB et peut être démarré à partir de l’un de ces supports.
En tant que nouveauté, le Raspberry Pi 5 est équipé d’une interface PCIe-2.0 permettant de raccorder des périphériques rapides tels que les cartes NVMe-SSD. Il dispose également de deux interfaces USB 3.0 avec une bande passante pouvant atteindre 5 Go/s ainsi que d’un port USB Type-C avec une puissance de 5 V/5 A. La principale nouveauté du Raspberry Pi 5 par rapport au Raspberry Pi 4 est qu’il peut prendre en charge deux caméras ou deux écrans, au choix. Il est également possible d’utiliser une caméra et un écran simultanément.
Kit d’intelligence artificielle pour le Raspberry Pi 5
En même temps que le Raspberry Pi 5, des accessoires intéressants ont également été lancés sur le marché. Ainsi, les utilisateurs avancés peuvent transformer le Raspberry Pi 5 en une puissante machine d’IA à faible consommation d’énergie à l’aide du kit Raspberry Pi AI. Ils peuvent alors utiliser le mini-ordinateur pour des expériences et des démonstrations d’IA avec des réseaux neuronaux et l’apprentissage automatique. Cela n’était pas possible avec le Raspberry Pi 4.Le kit Raspberry Pi AI est prêt à l’emploi et comprend un accélérateur AI Hailo 8L au format M.2 ainsi que le Raspberry Pi M.2 HAT+. L’accélérateur AI offre une puissance d’inférence pouvant atteindre 13 TOPS et permet d’effectuer des tâches d’inférence en temps réel et en profondeur tout en consommant peu d’énergie.
Le M.2 HAT+ (HAT signifie Hardware Attached on Top et désigne une carte d’extension) permet de connecter des périphériques M.2 au Raspberry Pi 5. Cela inclut des disques NVMe et des accélérateurs d’IA, connectés via l’interface PCIe 2.0. Le M.2 HAT+ est livré avec un logiciel de pilotage et de configuration. Il permet des transferts de données rapides, atteignant jusqu’à 500 Mo/s, vers et depuis les disques NVMe et autres accessoires PCIe. L’interface offre un seul canal PCI Express 2.0 exposé via un connecteur 16 broches de 0,5 mm.
Applications d’intelligence artificielle basées sur la vision par ordinateur
Pour développer des applications d’intelligence artificielle basées sur la vision par ordinateur avec le Raspberry Pi 5, le module de caméra compact Raspberry Pi AI est disponible. Il combine le capteur de vision intelligent Sony IMX500 avec l’accélération d’inférence embarquée. Cela permet de transférer les exigences de traitement de nombreux réseaux neuronaux sur le module de caméra lui-même. Le Raspberry Pi hôte est ainsi déchargé et peut utiliser ses ressources de calcul pour d’autres tâches.Un démarrage facile
Les passionnés de technique qui souhaitent rapidement entrer dans l’univers du Raspberry Pi peuvent opter pour le kit de démarrage RASP PI-C 4GB avec 4 Go de RAM. Ce kit contient tout le nécessaire pour démarrer un projet immédiatement. Il permet ainsi d’économiser du temps normalement consacré à la recherche et à la commande de composants individuels. Le Raspberry Pi All-in-One Bundle avec le Raspberry Pi 5 est une autre alternative. Le bundle est disponible avec 2, 4 ou 8 Go de mémoire vive. Il est basé sur le processeur ARM Cortex-A76 quadricœur avec VideoCore VII Dual-Core-GPU. Il comprend également un boîtier de haute qualité et très tendance. Une carte microSD de 2 Go (classe 10) avec système d’exploitation préinstallé est également incluse. Il comprend également un kit de refroidissement Raspberry Pi en quatre parties et un câble microHDMI vers HDMI d’un mètre de long. Le bloc d’alimentation USB-C du Raspberry Pi 5 fournit 27 W et une tension de 5,1 V/5 A CC. Il est plus puissant que le bloc d’alimentation de son prédécesseur et permet d’alimenter plusieurs périphériques.Conclusion
Avec la disponibilité du Raspberry Pi 5, le petit ordinateur monocarte a évolué. Il est passé d’un simple outil pour les bricoleurs et les passionnés d’électronique à une alternative de bureau à la fois performante et économique. Ce dernier permet de réaliser d’innombrables projets, allant des applications à faible consommation d’énergie aux applications temps réel exigeantes. L’accent est toujours mis sur le développement de programmes proches du matériel et sur l’apprentissage de Linux.
Images : reichelt elektronik, Raspberry Pi