Que l’on parte à la découverte d’une nouvelle capitale, en voyage à l’autre bout du monde, ou pour un road-trip : il faut veiller à ne rien oublier parmi les appareils mobiles que l’on utilise au quotidien. Nous avons fait le tour des nouveautés de l’année ! Ce guide présente les accessoires et les équipements technologiques à ne pas oublier avant les vacances 2017. 
Les équipements de voyage les plus importants
Une enquête a classé les 10 articles les plus importants à ne pas oublier lors du départ en vacances. Aux places 1 à 3, on retrouve la brosse à dents, l’appareil photo et le gel douche. À la 4ème place : le smartphone – qui se positionne avant les sous-vêtements de rechange.
Une chose est sûre : les 20 kg de bagages autorisés dans l’avion peuvent vite être dépassés, de même que le plus grand des coffres peut rapidement être saturé. Toutefois, certains accessoires technologiques sont indispensables. Les prises-adaptateurs font partie des essentiels, mais il y en a d’autres à garder à l’esprit !
Les prises de voyage : une compatibilité nécessaire
Les deux modèles de prises largement utilisées en France – les types CEE 7/4 et CEE 7/16 – sont également largement utilisés au sein de l’UE, de même qu’en Russie et en Turquie. La Grande-Bretagne constitue une exception. Dans ce pays, sont utilisées des prises dites « du Commonwealth » (BS 1363) comportant trois fiches plates.Si l’on veut partir l’esprit serein, il convient d’emporter avec soi un adaptateur de voyage correspondant ! Attention : les adaptateurs de voyage ne sont pas des transformateurs de tension ou de fréquence. Avant toute utilisation, il est nécessaire de s’assurer que le réseau et l’appareil correspondent à la même tension, et que la charge maximale conseillée pour chaque pays est bien respectée.
En effet, il faut savoir que la tension varie localement et qu’elle peut présenter des écarts significatifs. Elle n’est par exemple que de 120 Volts au Costa Rica, de 110 Volts en République dominicaine, et de seulement 100 Volts au Japon. De la même manière, la fréquence du réseau, de 50 Hertz en Europe, diffère sensiblement de celle qui est observée dans de nombreuses destinations de voyage !
Une batterie externe : une recharge « à emporter »
Une batterie externe est une source d’énergie mobile que l’on peut emporter avec soi dans un sac à dos ou un sac à main.En déplacement, lorsqu’un smartphone, une tablette ou un appareil photo ont besoin d‘électricité, il est possible de les brancher sur une batterie « de secours ».
La plupart des batteries externes sont compatibles avec les iPhones, les iPads, les appareils Android, les GPS, les appareils photos et de nombreux autres périphériques USB. Des batteries externes offrent même aux voyageurs des fonctions supplémentaires très appréciables : c’est par exemple le cas de la GOO 49216, avec lampe de poche LED intégrée.
De l’énergie solaire, pour une autonomie dans la jungle ou à la plage
Lorsque l’on se trouve dans des régions reculées, ou que l’on souhaite, pour des raisons de protection de l’environnement, profiter de l’énergie solaire, il est possible d’utiliser des alimentations électriques photovoltaïques.Sous forme de kit portatif, ce système photovoltaïque est constitué de petits panneaux solaires, rangés dans des poches. En cas de besoin, une lampe intégrée présentant de puissantes LED offre une capacité d’éclairage de 250 Lumen – pouvant durer des heures. Pour un parcours en montagne ou une aventure de type trekking, il existe des ensembles spéciaux, par exemple le PHAE TK 2X3, qui pèse moins de 250 grammes. Ce modèle permet une fixation facile sur un sac à dos ou une sacoche, et offre une bonne fonction de recharge pour les périphériques USB.
Un appareil pour se débarrasser des insectes grâce à la lumière et aux ultrasons
Un appareil pour chasser les insectes est particulièrement utile si l’on séjourne à côté d’un point d’eau ou dans une région sujette aux insectes. Grâce à ses ultrasons, l’appareil éloigne sur une surface d’environ 20 m² les visiteurs indésirables et gênants, tels que les moustiques, les moucherons, les mouches etc. Ne fonctionnant qu’avec des ultrasons, il ne pollue pas l’air avec des odeurs ou des insecticides – ce qui est particulièrement important dans les espaces de nuit.Pour une solution plus radicale, on trouve un grand nombre de dispositifs pour tuer les insectes : ces derniers sont, selon le modèle d’appareil, attirés par une lumière bleue spéciale ou par une lumière UV, puis tués sur une grille à haute tension.
Des jumelles et un trépied de voyage léger pour le plaisir des yeux
Pour prendre de belles photos de vacances, un trépied de voyage peut s’avérer être très utile. Les modèles conçus pour voyager présentent une structure à la fois légère et robuste, et leur poids, grâce à une structure en aluminium, est souvent inférieur à 500 grammes.
Une tête à trois entrées avec niveau à bulle facilite une installation rapide dans une position parfaite. Cette qualité de positionnement est renforcée par sa forme en étoile, qui améliore encore la stabilité du trépied. Vous êtes maintenant prêt à appuyer sur le bouton !
Si vous regardez quelque chose de loin, les jumelles sont l’accessoire idéal. Assurez-vous de faire attention à la résistance aux chocs si vous êtes dans un environnement intense. Les jumelles TECHNAXX TX-142 avec fonction photo/vidéo sont un compagnon particulièrement côtier : les jumelles comprennent une boussole numérique, un inclinomètre et un flotteur qui les maintiennent au-dessus de l’eau en cas de passage par-dessus bord. L’étui est rempli d’azote afin que les jumelles soient étanches toute l’année et garanties au moins 20 ans.
Images: Adobe Stock