On ne peut pas faire d’omelette sans casser des œufs, comme le dit le proverbe. Et là où il y a de la coupe ? Malheureusement, des blessures surviennent régulièrement. Rien qu’en Allemagne, plus de 40 000 accidents du travail pour coupure sont déclarés chaque année aux assurances. Le nombre de cas non signalés est inconnu.
Coupures et dommages de marchandises
Les conséquences sont souvent les mêmes : des utilisateurs absents pendant une longue période de temps et des employeurs qui doivent compenser ces absences. Outre les blessures dues aux coupures, il existe une deuxième catégorie d’accidents de coupure : les dommages causés aux marchandises lorsque l’emballage est mal découpé. Cela entraîne également des coûts considérables.
Ces deux types de d’accidents sont presque toujours causés par des outils de coupe, tels que des couteaux sans sécurité et non-adaptés. Non-adapté signifie : équipé d’une longueur de lame qui ne correspond pas à l’épaisseur du matériau à couper. A cela s’ajoute, et c’est crucial, l’absence de fonction de sécurité. Mais il existe une solution : les couteaux de sécurité – du leader du marché et de la qualité MARTOR.
Pionnier et marque leader
En 1976, MARTOR a lancé le PROFI, le premier couteau au monde avec sécurité certifié GS. Aujourd’hui, l’entreprise familiale de Solingen est la marque leader pour une découpe sûre sur le lieu de travail. Avec des filiales en France et aux États-Unis et un réseau dense de partenaires commerciaux fiables.
Des clients de l’industrie, du commerce et de la logistique dans plus de 80 pays du monde entier utilisent aujourd’hui les couteaux de sécurité MARTOR pour ouvrir tous les types d’emballages courants et couper une grande variété de matériaux – du carton au film plastique en passant par le cerclage, la mousse, les tapis en caoutchouc et les sacs de granulés. Avantages pour les entreprises : des processus de travail efficaces, beaucoup moins de coupures et beaucoup moins de dommages aux marchandises.
Trois techniques de sécurité pour les couteaux de sécurité
Les technologies de sécurité intégrées dans les couteaux de sécurité MARTOR garantissent une protection accrue de l’utilisateur et du produit : la lame protégée, la lame à rétraction automatique et la lame à rétraction semi-automatique.Dans les couteaux SECUMAX à lame protégée, la lame est si bien protégée que ni l’utilisateur ni les marchandises n’entrent en contact avec elle : une sécurité maximale.
Sur les outils de coupe SECUPRO à rétraction automatique de la lame, la lame se rétracte dans le manche dès qu’elle quitte le matériau de coupe. “Entièrement automatique” parce que vous n’avez même pas besoin de lâcher la glissière ou le levier avec lequel vous déplacez la lame pour cela.
Avec les couteaux SECUNORM à rétraction semi-automatique de la lame, la lame disparaît également en un clin d’œil à la fin de la coupe, mais à une condition : Vous avez déjà retiré votre pouce de la gâchette au préalable.
Sélection appropriée
Dans la gamme de couteaux de sécurité homologués GS de MARTOR, vous avez le choix entre des outils de coupe universels ou spécifiques, entre des manches en aluminium ou en plastique, entre de petites ou grandes profondeurs de coupe, entre des lames en acier ou en céramique, etc. En outre, il existe une famille des couteaux de sécurité à détection de métal, destinés aux industries sensibles telles que l’industrie alimentaire ou pharmaceutique. Vous trouverez donc exactement la solution de coupe dont vous avez besoin pour votre application.
Ergonomie, robustesse, confort
Le point commun de tous les couteaux de sécurité – outre l’augmentation de la sécurité au travail – est le design caractéristique des produits MARTOR, qui va bien au-delà de l’aspect extérieur harmonieux.Les couteaux MARTOR sont de forme ergonomique, de construction robuste et confortablement équipés. Cela permet non seulement à l’utilisateur professionnel de réaliser très facilement des fréquences de coupe élevées, qui peuvent se chiffrer en milliers chaque jour. Même le changement de lame, qui peut s’avérer nécessaire à un moment donné est facile, rapide et, surtout, sûr.
La gamme MARTOR de couteaux de sécurité de haute qualité est complétée par un large choix de lames de qualité, d’accessoires et d’une petite gamme de grattoirs, de couteaux pour l’ébavurage, de scalpels, etc. Vous trouverez des couteaux de sécurité et des accessoires dans la boutique en ligne de reichelt elektronik.
Un partenaire de service fiable pour les couteaux de sécurité
Des services sur mesure font également partie intégrante de l’ADN de MARTOR. Nous ne vous laissons pas seul avant et après l’achat de nos produits. Au contraire, nos conseillers techniques sont disponibles pour des inspections sur le lieu de travail lorsqu’il s’agit de problèmes de coupe complexes et de sélection optimale de produits. Nos vidéos de formation, nos affiches de sécurité et nos plans de couteaux vous aident à mettre en œuvre nos outils de coupe sur le lieu de travail et vous donnent un sentiment de sécurité lorsque vous les manipulez.
En outre, vous pouvez profiter de notre offre individuelle de formation et d’entraînement pour intérioriser encore davantage le monde de la coupe sûre MARTOR en théorie et en pratique. De plus amples informations en 15 langues et dans les médias mentionnés sont disponibles sur www.martor.com.