Plutôt que d’équiper un PC ou un Mac d’un nouveau disque dur plus volumineux, l’achat d’un système Networked Attached Storage (NAS) constitue une alternative astucieuse. Pourquoi ? Le stockage en réseau permet d’obtenir un espace de sauvegarde immédiat sur le réseau. Tous les ordinateurs connectés au réseau affichent immédiatement une plus grande capacité de stockage.
Les NAS permettent de stocker des films, de la musique, des images et d’autres données de façon centralisée pour tous les appareils capables de se connecter au réseau, même les téléviseurs intelligents.
Mais ce n’est pas tout : bon nombre de NAS actuels font également office de serveur d’impression, de sauvegarde et Web et offrent ainsi des fonctions supplémentaires.
Différences entre les systèmes NAS
Les prix des systèmes NAS s’élèvent à 150 euros environ et peuvent même dépasser 1 000 euros. Les différences de prix sont liées à la puissance et à l’équipement.
- 
Emplacements pour disques durs
Le prix dépend essentiellement du nombre d’emplacements. Outre la capacité de stockage potentiellement plus élevée, disposer de plusieurs emplacements permet une meilleure sécurité des données. Même si vous utilisez un disque dur serveur particulièrement robuste au sein d’un système NAS, personne n’est à l’abri d’une défaillance, engendrant une perte de données.
Les systèmes NAS équipés d’au moins deux emplacements constituent dans ce cas la méthode de sauvegarde la plus simple sous la forme d’une réplication des données (RAID 1). Ici, l’ensemble du contenu s’enregistre et se réplique automatiquement sur les deux disques. Si l’un des deux disques est défaillant, toutes les données sont encore présentes sur le deuxième disque. Le hic : seule la moitié de la capacité est disponible. Si le boîtier comprend par exemple deux disques durs d’une capacité de 4 téraoctets chacun, seuls 4 téraoctets sont disponibles pour le stockage de données, au lieu de huit.
- 
Puissance
Une interface Gigabit seule ne permet pas d’obtenir un système NAS rapide. Plus le processeur est cadencé, plus la mémoire vive est élevée, plus la qualité des différents disques augmente et plus le système NAS est rapide.
Des systèmes NAS lents produisent des taux de transfert de 40 mégaoctets par seconde seulement. Ceci reste encore insuffisant pour voir un film HD en streaming. Attention aux temps d’attente, si plusieurs utilisateurs se connectent simultanément au système NAS.
- 
Ports USB
Des disques supplémentaires peuvent être connectés au stockage via USB. Ainsi, ceci permet d’augmenter facilement l’espace de stockage. Et il est également possible de connecter une imprimante mise à la disposition de tous les ordinateurs du réseau.
Les utilisateurs ayant absolument besoin d’une vitesse de pointe absolue en cas d’utilisation d’un disque dur externe ne pourront plus se passer d’un système NAS doté d’un port eSATA ou UBS 3.0.
Sécurité
La plupart des fournisseurs de systèmes NAS développent leurs propres systèmes d’exploitation basés sur Linux. Pensez à activer les mises à jour qui sont régulièrement créées.
Grâce à ces mises à jour, le système NAS, tout comme l’ensemble des données qui y sont stockées, est protégé contre des attaques de hackers sur Internet.