Assistants vocaux, machines à laver intelligentes, volets roulants électriques : même si notre maison est devenue de plus en plus intelligente, la boîte aux lettres présente toujours un potentiel d’amélioration. Pour ne plus rater la réception de votre courrier, vous pouvez également rendre votre boîte aux lettres intelligente en quelques gestes. Ce tutoriels vous explique quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous et comment intégrer facilement votre boîte aux lettres dans votre domotique.
Signal d’ouverture avec un contact porte/fenêtre
La manière la plus simple de surveiller une boîte aux lettres est de savoir quand le volet de la boîte aux lettres est ouvert. Pour les applications domotiques, il existe déjà des capteurs qui enregistrent lorsque portes ou fenêtres sont ouvertes : Un capteur de contact est placé sur le cadre et sur la fenêtre ou la porte. Si ce contact est interrompu par une ouverture, le capteur transmet un signal. La plupart des solutions smart home, comme par exemple Homematic IP, proposent une application pour la commande centrale. Il est ainsi possible d’avoir toujours un œil sur sa maison, même lorsque l’on n’est pas chez soi.
Ce principe de fonctionnement peut également être appliqué à une boîte aux lettres. Le capteur surveille le clapet et vous êtes immédiatement averti lorsque vous recevez du courrier. Un contact porte/fenêtre se monte en un tour de main. Pour la boîte aux lettres, le mieux est d’utiliser des bandes adhésives des deux côtés. Intégrez votre nouveau contact de boîte aux lettres dans votre application Smart Home, vous aurez ainsi un œil sur votre boîte aux lettres à tout moment et de partout.
HMIP SWDM – la solution magnétique
Que vous souhaitiez intégrer votre boîte aux lettres dans votre système de maison intelligente ou que vous la considériez comme une première étape vers une nouvelle maison intelligente : La HMIP SWDM de Homematic IP fonctionne aussi bien comme modèle d’entrée de gamme que comme extension d’un système de maison intelligente déjà existant. Équipé de deux piles LR03, il vous garantit une surveillance sans faille pour environ quatre ans. Équipé d’un contact magnétique, le HMIP SWDM détecte automatiquement toute ouverture.
Dès que vous avez connecté le contact à votre système Smart Home (existant) via CCU2/CCU3 avec une centrale Homematic, vous pouvez connecter votre boîte aux lettres intelligente avec le point d’accès Homematic IP. Grâce à l’application cloud, vous pouvez ainsi accéder à votre système depuis n’importe quel endroit. Nous vous montrons dans cet article de magazine les autres possibilités dont vous disposez pour faire de votre maison un smart home avec Homematic IP.
Attention : comme le SWDM est un contact porte/fenêtre et qu’il est reconnu comme tel dans l’application, il faut veiller à l’exclure manuellement d’un éventuel scénario d’alarme. Dans le cas contraire, toute ouverture de la boîte aux lettres déclencherait une alarme si le scénario de déclenchement est actif. Configurez donc impérativement votre boîte aux lettres comme un scénario à part entière, qui vous donne simplement une indication lorsqu’elle est ouverte. Ainsi, vous ne manquerez plus aucune livraison postale.
Tout à portée de main : Reliez le SONOFF DW2-RF à une caméra.
Vous voulez savoir qui ouvre votre boîte aux lettres ? Le HMIP SWDMpeut être relié à une caméra qui se déclenche dès que le contact porte/fenêtre transmet le signal. Il faut toutefois savoir que les caméras de surveillance ne sont autorisées à filmer que la propriété privée. Les espaces publics tels que les rues et les trottoirs ne doivent pas être visionnés. Lorsque votre boîte aux lettres est ouverte, vous recevez immédiatement une notification push sur le téléphone portable associé. Ces notifications sont automatiquement enregistrées, ce qui vous permet d’y accéder à tout moment pendant trois mois.
Avec le SONOFF DW2-RF, vous êtes également en mesure d’ajouter un composant à votre système de maison intelligente. Si vous souhaitez activer une lampe extérieure lorsque la boîte aux lettres est ouverte, il vous suffit de relier l’interrupteur ou la lampe en question au capteur afin que les alentours s’illuminent. En combination avec une caméra, vous n’êtes ainsi pas forcément tributaire d’une caméra à vision nocturne.
La variante pour les programmeurs : le SHELLY DW2
Pour ceux qui sont un peu plus à l’aise avec les codes de programmation, le SHELLY B DW W est le contact porte/fenêtre parfait pour leur propre boîte aux lettres. Grâce à l’en-tête de programmation/débugage fourni, il est possible de flasher l’appareil avec un firmware alternatif. Avec l’ESP8266 intégré et sa puce flash de 2 Mo, le monde des développeurs s’ouvre à vous.
Mais même si vous n’êtes pas un développeur professionnel, le SHELLY DW2 vous réserve bien des surprises : Grâce à sa construction compacte, le contact est presque invisible. De plus, le capteur Lux intégré garantit un temps de réaction ultrarapide. Pour pouvoir utiliser le DW2, aucune autre commande n’est nécessaire. Il utilise le réseau WiFi de votre domotique et l’application Shelly Cloud vous permet de garder un œil sur votre boîte aux lettres à tout moment. En outre, le contact porte/fenêtre présente une compatibilité maximale : L’appareil peut être associé non seulement aux smartphones Android et iOS, mais aussi aux deux assistants vocaux les plus courants, Alexa d’Amazon et Google Assistant. Ainsi, vous pouvez également configurer des notifications vocales : Votre contact enregistre un mouvement et voilà qu’Alexa vous annonce : “Vous venez de recevoir du courrier”.
le HMIP BWMI signale tout mouvement
Une autre possibilité de surveiller votre boîte aux lettres est de recourir à des détecteurs de mouvement comme le HMIP BWMI. Celui-ci signale tout mouvement dans son champ de vision de 105°. Grâce à sa construction compacte, vous disposez d’une grande flexibilité de montage. Le détecteur de mouvement peut ainsi être installé dans presque toutes les boîtes aux lettres. Si nécessaire, vous pouvez également le relier à une lampe extérieure afin qu’il éclaire votre entrée autour de la boîte aux lettres dès qu’une livraison de courrier est enregistrée.
De plus, vous pouvez intégrer le HMIP BWMI en un clin d’œil dans l’application Homematic IP et l’intégrer ainsi dans votre maison intelligente. De cette manière, vous pouvez configurer une notification pour chaque ouverture de la boîte aux lettres. De plus, le détecteur de mouvement est équipé d’un contact anti-sabotage qui donne l’alerte dès que l’appareil est manipulé ou démonté. Vous assurez ainsi une surveillance sans faille de votre boîte aux lettres.
Conclusion
Que vous souhaitiez étendre votre maison intelligente ou simplement savoir quand vous recevez du courrier : Grâce à la toute dernière technologie Smart Home, l’installation d’une boîte aux lettres intelligente se fait en un tour de main. Grâce à un contact porte/fenêtre et à un détecteur de mouvement, vous êtes parfaitement équipé pour intégrer votre boîte aux lettres dans votre système domotique. Ainsi, aucun courrier ne vous échappera.
Image : Adobe Stock