Wir zeigen, wie Sie reguläre Steckdosen durch USB-Steckdosen ersetzen können, und welche Möglichkeiten es gibt, Steckdosen zu verstecken.

Comment installer des prises USB et les masquer

À la maison, c’est souvent la guerre pour brancher son smartphone ou sa tablette à une prise de courant. La solution : modifier les prises pour en faire une station de chargement USB. Par souci d’esthétique, il est possible de les masquer dans une table ou dans tout autre meuble.

Le projet

Niveau : Avancé
Temps : 2 heures
Budget : 50 à 150 €
Ce dont vous aurez besoin : Prise avec station de chargement BJ 20EUUSBAC-44G, BACH ELEVATOR, TYPE J
Compatible avec : un adaptateur (Prises intermédiaires)
Matériel nécessaire : une prise

 

Précautions

Règle de base : assurez-vous de bien couper le courant lorsque vous remplacez la prise. Pour cela, désactivez le fusible de la pièce correspondante et, par souci de sécurité, nous vous conseillons d’utilisez aussi un testeur de tension. Si vous n’êtes pas certain de pouvoir effectuer cette tâche par vous-même, adressez-vous à un professionnel.

 

La prise USB pas à pas

Dans un premier temps, dévissez le cache de la prise. Ensuite, desserrez les vis qui la maintiennent au mur. Enfin, tournez le boîtier métallique vers les trous de vis et retirez la prise du mur. Lorsque vous aurez la prise dans la main, vous verrez trois câbles : le conducteur de protection (vert-jaune, au milieu), le conducteur neutre (bleu, à droite) et le conducteur externe (marron ou noir, à gauche). Notez que le conducteur de protection doit toujours se trouver au milieu. Si vous constatez que les conducteurs sont d’une autre couleur ou qu’il y en a davantage que prévu, arrêtez-vous et adressez-vous à un professionnel.

Ensuite, retirez ou dévissez les connexions de la prise. Le plus important est de retirer le conducteur protecteur de la prise classique en dernier et de brancher celui-ci en premier dans la prise USB. Les autres conducteurs seront ensuite connectés à la prise USB. Dernière étape : vissez le cadre en métal dans le mur et replacez le boîtier de la prise. L’installation de la prise USB est désormais terminée et celle-ci peut être utilisée dès que le courant est rétabli pour la pièce correspondante.

Les alternatives aux prises USB

Moins joli mais tout aussi pratique, il existe des adaptateurs USB pour prises. Pour à peine plus de 10 €, vous pouvez par exemple acquérir le « EL USB Charge ». À l’instar d’une prise USB, celui-ci vous offre un port USB en plus d’une prise de courant normale.

 

Masquer ses prises

Si vous avez besoin de beaucoup de prises, il peut arriver qu’il ne soit pas suffisant d’équiper celles-ci de ports USB. Une alternative est d’installer un bloc multiprise et de le masquer afin qu’il ne soit pas visible. De cette façon, vous pouvez résoudre votre problème d’une manière très élégante et renoncer aux blocs multiprises voyants. Par exemple, le TWIST, TYP F – CEE 7/3 de BACHMANN est facile à installer et à utiliser.

 

Installer un bloc multiprise

Afin de masquer le bloc multiprise dans la table, faites une entaille de 42,5 mm de diamètre dans celle-ci. Placez ensuite le bloc et fixez-le au meuble à l’aide d’un contre-écrou. Grâce à sa forme compacte et à sa profondeur de montage d’à peine 40 mm, le TWIST peut également facilement être monté sur des tiroirs car le câble électrique passe à proximité du boîtier. Le système de fermeture est particulièrement avantageux : après l’utilisation, le couvercle peut être tourné et dissimule les prises. Cette solution est donc aussi bien adaptée aux bureaux qu’aux plans de travail de cuisine.

Remplacer ses prises classiques par des prises USB et les masquer n’est pas très compliqué ; nous vous le conseillons donc absolument par souci pratique et esthétique. De cette façon vous n’avez non seulement plus besoin de débrancher votre lampe pour recharger votre smartphone mais vous mettrez également un terme aux querelles familiales issues du manque de prises.

Images : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *