Êtes-vous en train de planifier un système d’éclairage intelligent pour votre maison ? Votre sécurité et votre confidentialité sont-elles prioritaires ? Alors Steinel a exactement les produits qu’il vous faut. En effet, en plus de l’esthétique et de la durabilité des produits, Steinel met l’accent sur la fiabilité et la sécurité des luminaires Bluetooth®. Dans l’article suivant, nous vous montrerons à quel point il est facile et rapide de démarrer grâce à l’écosystème Bluetooth® de Steinel.
Choisir le bon protocole de transmission:
les avantages de la norme Bluetooth®
Lors de la planification d’une maison intelligente, le choix du bon protocole de transmission sans fil est essentiel. Il est conseillé de choisir l’un des nombreux protocoles et de le réaliser de manière cohérente afin d’éviter d’éventuelles complications de fonctionnement et de contrôle.
Les protocoles de transmission les plus courants sont WiFi, ZigBee et Z-Wave, car ils peuvent être utilisés pour contrôler l’éclairage de n’importe quel endroit. Cette option n’existe pas avec une connexion Bluetooth®, car les luminaires ne sont pas connectés à Internet et ne peuvent donc être contrôlés que localement. En revanche, cet inconvénient peut être vu comme un avantage sécuritaire, puisque le contrôle ne passe jamais par un serveur inconnu de l’utilisateur. Toutes les commandes d’activation et de désactivation restent dans un réseau local.
Comme pour tous les autres protocoles radio, les lampes peuvent être contrôlées via Bluetooth®à l’aide d’une application. De plus, aucun élément de commande central (hub) n’est nécessaire, comme c’est le cas avec ZigBee, par exemple. Le protocole Bluetooth® fonctionne de manière très fiable et, contrairement aux protocoles basés sur Internet, est sûr, car une coupure Internet de votre fournisseur peut paralyser tout votre système domotique.
Particularité de la fonction de maillage
La portée d’une connexion Bluetooth® est généralement de dix à 15 mètres. Chaque luminaire Steinel compatible Bluetooth® prend en charge la fonction de maillage afin que vous puissiez contrôler vos lumières extérieures, même éloignées. Cela fonctionne comme une liaison automatique des appareils : chaque lampe a sa propre connexion avec la lampe voisine et agit en même temps comme répéteur. Par exemple, si vous souhaitez envoyer une commande à la dernière lampe, elle sera transmise de lampe en lampe jusqu’à ce que le message arrive en bout de chaîne.La fonction de maillage des lumières Steinel Bluetooth® assure une connexion stable et sécurisée entre les appareils. Ensemble, les lumières, les lampes forment un grand réseau maillé, compensant ainsi la courte portée du protocole Bluetooth®.
Installation et mise en service de l’éclairage extérieur Steinel
Cet article ne concerne pas l’installation des luminaires, car celle-ci est simple et intuitive. Il s’agit plutôt de la mise en service de l’éclairage extérieur Steinel L810 LED iHF.Téléchargez d’abord l’application Steinel depuis l’application ou le Google Play Store. Aucune inscription n’est requise pour utiliser l’application. Vous pouvez donc commencer immédiatement la configuration.

Si le luminaire a été connecté au secteur, vous pouvez le trouver dans l’application. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre téléphone portable. Ce n’est qu’alors que la configuration peut être lancée. Après le démarrage de l’application, l’option «Se connecter via Bluetooth®» apparaît (illustration 2). Cliquez sur ce bouton et toutes les luminaires à portée de votre signal Bluetooth® s’affichent automatiquement sur l’écran. Sélectionnez un luminaire que vous souhaitez configurer. Le luminaire sélectionné émet un signal optique sous la forme d’un voyant clignotant.


La première option de réglage est la portée du capteur de mouvement. Vous pouvez également faire varier l’angle de la zone de déclenchement selon vos besoins, de sorte que, par exemple, aucun piéton ne soit accidentellement détecté. Vous pouvez également utiliser le paramètre «Temps de suivi» pour régler la durée de la lumière une fois que le détecteur de mouvement a détecté une personne.
Avec le “réglage crépusculaire”, vous définissez un déclencheur qui n’active la lumière qu’à partir d’une certaine luminosité (en lux). Par exemple, si vous faites glisser le curseur complètement vers la droite, la lampe s’allumera quelle que soit la luminosité. Si la glissière est plus à gauche, la lampe ne s’allume que lorsque la lumière ambiante est sombre.
Vous pouvez utiliser le bouton «Lux Teach» pour déterminer automatiquement la luminosité ambiante actuelle.
La lampe dispose également de la fonction «luminosité de base». Celle-ci est active uniquement lorsque la lumière principale s’éteint. La lumière de base peut être atténuée comme la lumière principale avec un curseur. Vous pouvez également déterminer quand cette fonction est activée. De cette manière, le luminaire peut avoir un niveau de luminosité de base la nuit. Si le détecteur de mouvement n’est pas souhaité, il peut également être désactivé dans l’application.
Il est recommandé de créer un mot de passe d’installation et d’utilisateur pour empêcher tout accès non autorisé à votre système d’éclairage.


Voici comment fonctionne la configuration de la fonction de maillage
La fonction maillage n’a aucun intérêt pour le fonctionnement d’un seul luminaire, car un seul produit peut être spécialement configuré. Le système n’offre une valeur ajoutée que lorsque plusieurs lampes sont utilisées. Les produits d’un groupe se comportent tous de la même manière. Un appareil peut être désigné comme “maître de groupe”, tous les autres participants du même groupe prenant en charge le réglage du maître de groupe.
Des groupes voisins peuvent également être définis. Le groupe actif réagit aux signaux d’allumage des groupes voisins attribués et bascule en conséquence sur le mode d’éclairage principal ou de base.
Si vous souhaitez faire fonctionner un grand nombre de lampes, il est conseillé de subdiviser certaines zones en réseaux indépendants que vous pouvez exploiter individuellement selon vos besoins. Cependant, il faut s’assurer que les appareils de différents réseaux ne peuvent pas communiquer entre eux.


Pas de smartphone? Aucun problème!
Les luminaires LED iHF L810 de Steinel peuvent également être configurés pour les utilisateurs sans smartphone. Il y a qautre commandes sur la lampe elle-même, avec lesquelles vous pouvez régler tous les modes décrits ci-dessus. Cependant, une tablette ou un smartphone est nécessaire pour utiliser la fonction de maillage.

Configuration complète
Une fois la configuration de tous les luminaires et groupes de réseaux terminée, retournez au menu principal et appuyez sur le bouton «Paramètres et informations». Si vous passez maintenant en “mode utilisateur”, vous pouvez facilement contrôler vos lumières.
Toutes les photos ont été réalisées à partir de l’application Steinel. La photo 1 provient du mode d’emploi: (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/L700/STEINEL_065706_ANL-DE.pdf)