Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, spécifiant que “tous les logements doivent être équipés d’au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF)”, le propriétaire bailleur a l’obligation d’installer au moins un détecteur normalisé “dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres (couloir, palier)”. Grâce à ce tutoriel, découvrez comment procéder à l’installation et à la configuration très facilement.
À noter : tout détecteur de fumée installé dans un appartement ou une maison doit comporter la mention CE, et doit respecter la norme NF EN 14604.
Le projet
Niveau : débutant
Temps d’installation : 1 heure
Budget : en fonction du nombre/modèle de détecteurs de fumée entre 60 et 200€
Matériel : Détecteur de fumée
Outils : vis et tournevis ou tampons adhésifs
Installation / remplacement d’un détecteur de fumée : premiers pas
Il est important de bien suivre les instructions d’installation spécifiques au modèle dont vous disposez. Selon le modèle, fixez le détecteur de fumée avec des vis ou de l’adhésif.
Comme la fumée se déplace vers le haut, installez les détecteurs de fumée au centre du plafond, à une distance d’au moins 50 cm des néons, des lampes, des murs ou des poutres.
Aussi, évitez de placer les détecteurs de fumée trop près des conduits d’air ou directement au-dessus des fenêtres. Et n’installez jamais un détecteur de fumée dans le toit.
Un détecteur de fumée ne doit jamais être caché par des armoires ou recouvert de peinture. En effet, cela risque de recouvrir les fentes de ventilation du détecteur de fumée, rendant le dispositif inopérant.
Cas particulier : un plafond en pente
Lors de l’installation de détecteurs de fumée sur les toits inclinés, assurez-vous que le détecteur de fumée est monté en position horizontale. Pour les inclinaisons supérieures à 20 degrés, préférez une installation à au moins 50 cm et à 1 m du plafond maximum.
Pour les toitures inclinées avec une section centrale horizontale d’au moins un mètre, installez le détecteur sur cet espace.
Placer les détecteurs de fumée dans les couloirs
Dans les couloirs d’une largeur maximale de 3 m, disposez vos détecteurs de fumée à 15 m de distance les uns des autres. Si un couloir mesure plus de 15 m, il est recommandé d’en installer deux.
Pour les couloirs en forme de L ou de U, préférez une installation dans les angles.
Les couloirs d’une largeur supérieure à 3 m sont considérés comme des pièces. C’est la réglementation pratiquée pour les pièces de 60 m² qui s’applique : installez donc deux détecteurs de fumée.
Après l’installation suit la maintenance
L’entretien des détecteurs de fumée est primordial. Lorsque les piles sont usées, les détecteurs de fumée émettent un bip.
Il est d’usage de vérifier le fonctionnement du détecteur de fumée une fois par an. Toutefois, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions fournies par le fabricant concernant l’entretien du détecteur.
Pensez à remplacer vos détecteurs de fumée tous les 10 ans. En effet, la poussière ou d’autres contaminants peuvent boucher les fentes de ventilation et ainsi assourdir le signal d’avertissement.