Vous désirez équiper votre maison de fonctionnalités intelligentes sans devoir remplacer vos appareils électroniques par de nouveaux équipements Smart Home ? C’est désormais possible grâce aux prises de courant intelligentes. Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment fabriquer et contrôler vos prises intelligentes grâce à un adaptateur et un Raspberry Pi.
Le projet
Niveau : Débutant avec connaissances de basesTemps : 30 minutes environ
Budget : 79€ environ
Matériel requis : 1 x Raspberry Pi 2 ou 3, 1 x module RaspBee, 1 x prise intelligente Osram Smart PlugEn supplément : Ampoules connectées, boutons et capteurs ZigBee, disponibles auprès de Philips Hue, d’IKEA (gamme TRÅDFRI), de Paul-Neuhaus, de dresden elektronik, de Jung, de Busch-Jaeger ou encore de Xiaomi
Avant de commencer – Le système d’exploitation
Comme pour tous les projets Raspberry Pi, il faut tout d’abord installer un programme d’installation. Afin d’éviter de se compliquer la tâche inutilement avec l’installation du logiciel pilote, dresden elektronik, fabricant du module complémentaire RaspBee pour l’interface GPIO, propose une image Raspian préconfigurée. Vous pouvez la télécharger ici (page en anglais).La carte micro-SD doit faire au moins 8 Go de mémoire. Pour l’installation sous Windows, il est recommandé d’utiliser le programme “Win32DiskImager”. Vous trouverez un guide d’installation avec des instructions détaillées ici.
Premiers réglages importants
Pour cette étape, branchez le module d’extension RaspBee sur les douze premières broches de l’interface GPIO du Raspberry Pi comme montré sur les images ci-dessous :


Glissez maintenant la carte MicroSD dans la fente, connectez votre Raspberry Pi à l’alimentation pour le démarrer et connectez le Pi à votre routeur avec un câble LAN.

Le module complémentaire RaspBee est désormais une passerelle ZigBee à part entière. Il est alors possible d’appeler l’interface de contrôle (appli Phoscon) depuis un navigateur avec l’appareil de votre choix. Le Raspberry Pi sert ici de périphérique réseau. Il n’est donc pas nécessaire d’y connecter écran et clavier. Pour la première mise en service, une tablette ou un PC sont requis (les fonctionnalités sont limitées en cas d’utilisation d’un smartphone).
Pour les utilisateurs intéressés par la technique et plus expérimentés : l’image préconfigurée comprend un logiciel “deCONZ”. Ce logiciel permet de visualiser le réseau ZigBee et offre les fonctionnalités de base du contrôleur ZigBee. Ce logiciel est également responsable du démarrage d’une application pour contrôler la prise : l’application Phoscon. Cette application permet aussi de configurer la prise Osram Smart Plug afin de la rendre prête à l’emploi.
Ouvrir l’application et configurer la prise Osram Smart Plug
Pour ouvrir l’appli Phoscon, tapez l’adresse http://phoscon.de/app dans un navigateur. Vous pouvez maintenant cliquer sur la passerelle sur la page de connexion. La communication entre le navigateur et la passerelle s’effectue exclusivement via le réseau local. Si la passerelle n‘est pas encore affichée, une recherche se lance automatiquement. Il est possible de répéter cette action à tout moment en cliquant sur le logo P.
Il vous faut ensuite suivre les instructions de l’application. Tout commence par la définition d’un nom de passerelle et d’un mot de passe. L’appareil ZigBee, ici, la prise Osram Smart Plug, est ensuite configurée.

La recherche permet de détecter l’appareil, qui peut ensuite être affecté à un groupe. L’application vous guide tout au long du processus. Il est également possible de renommer l’appareil. Pour les besoins de ce tutoriel, nous avons choisi le nom “Osram Smart Plug”.
Nous avons également procédé à la création du groupe « Flur » (couloir), auquel nous avons attribué la prise. C’est une étape importante car, dans l’environnement ZigBee, les groupes d’appareils doivent toujours être assignés à un groupe pour être contrôlés. La prise Osram Smart Plug est désormais prête à fonctionner et peut être commandée par l’application.

Remarque : Pour rejoindre un réseau, un périphérique ZigBee doit toujours être dans sa configuration d’usine par défaut. Si ce n’est pas le cas, il faut d’abord réinitialiser l’appareil et effectuer une recherche d’appareil qui permettra sa détection. Pour réinitialiser le périphérique ZigBee, vous pouvez vous référer à la notice du fabricant.
Pour tous ceux qui utilisent le logiciel “deCONZ” : Il est possible de visualiser l’appareil et ses clusters ZigBee, dans le backend du logiciel si vous utilisez un lecteur VNC, ou en se connectant directement à un écran, un clavier et une souris avec le Raspberry Pi.

Illustration : Fotolia, # 89527108