POE (Power over Ethernet) est une technique qui vous permet d’alimenter des appareils, comme des caméras de sécurité en électricité via le câble LAN. Épargnez-vous la double pose de câbles et économisez de la place ainsi que des frais d’installation.
Une structure de switch vous donne en outre des possibilités de configuration étendues pour l’alimentation électrique via le câble réseau. Découvrez ici comment vous pouvez facilement installer vous-même des caméras de sécurité avec POE.
Le projet
Convient pour: Débutant
Temps nécessaire : à partir de 45 minutes (selon le nombre de caméras de sécurité)
Budget : à partir d’environ 260 euros
Ce dont vous avez besoin : Caméra de sécurité : Dahua Bullet C1 Full Color, Commutateur : UBI USW-E-8-POE, alternativement un point d’accès : UBI UAPACPRO
Peut être étendu avec : des caméras de sécurité supplémentaires
Pourquoi le POE est-il intéressant ?
Avant de décrire le projet plus en détail, nous souhaitons clarifier les avantages des appareils compatibles POE et pourquoi ils conviennent bien à ce projet.“Power over Ethernet” signifie que l’alimentation électrique d’un appareil compatible réseau est transmise via le câble LAN. La transmission des données n’en est pas affectée. Ainsi, un seul câble peut être utilisé à deux fins. Cela est particulièrement utile lorsqu’on doit poser de nouveaux câbles vers un appareil ou lorsqu’on fixe des appareils tels que des caméras à plusieurs endroits dans et autour de la maison qui n’ont pas de prise de courant à proximité immédiate.
On économise ainsi un espace précieux (par exemple dans des gaines de câbles étroites ou sous des plinthes de parquet). En outre, les enchevêtrements de câbles appartiennent au passé et on économise également des frais d’installation grâce à la réduction des efforts et des ressources nécessaires.
Installer des caméras de sécurité compatibles POE
Mais comment utiliser le POE ? Pour alimenter un appareil en électricité via le câble LAN, il faut un adaptateur POE. Dans notre cas, nous choisissons un modèle d’Ubiquiti qui contient déjà un adaptateur approprié. Si vous utilisez une caméra IP qui n’est pas déjà livrée avec un adaptateur POE, vous devez choisir un adaptateur qui utilise le même standard.

L’installation est très simple : Il suffit de placer la caméra à l’endroit souhaité, de raccorder le câble LAN à l’adaptateur POE et c’est parti.
Adaptateur POE versus commutateur ou point d’accès
Une autre possibilité consiste à utiliser un commutateur POE ou un point d’accès au lieu de l’adaptateur. L’avantage est ici qu’un seul commutateur peut alimenter plusieurs appareils en données et en électricité. Cette option est donc particulièrement utile lorsque plusieurs caméras sont installées.L’application associée au commutateur permet de consulter les statistiques des différents appareils ou de procéder à des réglages spéciaux pour certains ports.
Le commutateur Ubiquity de notre exemple détecte automatiquement les appareils compatibles POE et les alimente en électricité sans aucune autre étape d’installation.
À noter :
Comme pour l’adaptateur, il est important de veiller à ce que les mêmes normes soient utilisées. Dans ce cas, la caméra et le commutateur fonctionnent tous deux avec IEEE 802.3af.
Pour que l’alimentation électrique fonctionne sans problème même avec plusieurs appareils, il faut veiller, dès l’achat du commutateur, à ce qu’il soit suffisamment puissant pour alimenter les appareils comme prévu. Jetez donc un coup d’œil attentif aux fiches techniques des caméras et du commutateur.
Le câble LAN : ce à quoi il faut faire attention
Quel câble convient aux installations POE ? En principe, tout câble LAN de type CAT5 ou supérieur peut être utilisé. La longueur d’un câble dépend toujours de la puissance requise. L’idéal est d’utiliser un câble de haute qualité pour obtenir la meilleure performance de transmission possible.
Pour en savoir plus sur le contexte technique, les normes et les types de câbles, les classes de puissance et d’autres informations complémentaires, consultez ce conseils.
Important : en cas d’installation à l’extérieur, il est essentiel de choisir un câble réseau adapté à une utilisation par tous les temps. Les câbles réseau spéciaux pour l’extérieur sont dotés d’une gaine résistante aux intempéries qui protège également des rayons UV nocifs. Des câbles endommagés peuvent représenter un grave danger, c’est pourquoi il ne faut pas faire de compromis lors du choix des câbles.
Image : Adobe Stock, reichelt