Le nombre de cambriolages ne cesse d’augmenter : les caméras de surveillance ont le vent en poupe. En particulier dans la sphère privée. Quiconque souhaite savoir par exemple si les voisins ont installé des caméras cachées peut le découvrir grâce à un détecteur de caméra espion. Ce type d’appareil de détection identifie des caméras en quelques secondes seulement ; dans le commerce, ces détecteurs ont cependant un prix. Mais il est également possible de fabriquer soi-même un détecteur de caméras espion à moindre coût. Notre appareil émet une lumière rouge à l’aide de LED et fait clignoter les LED d’état des appareils qui réagissent aux télécommandes à distance et à la lumière infrarouge – découvrez ici les instructions d’utilisation.
Matériel nécessaire
Pour créer vous-même un mini détecteur de caméras, vous avez besoin des éléments suivants :
- un boîtier de petite taille doté d’un compartiment à piles
- un bloc batterie de 9 V, ainsi que d’un clip pour batterie ou d’un porte-piles
- un bouton-poussoir
- des LED rouge clair de préférence (six à huit pièces)
- des résistances, afin de faire fonctionner les diodes sur 9 V
- un câble court permettant de raccorder les composants
- un film projecteur de couleur rouge
- deux petits morceaux de gaine thermorétractable
- un rouleau de papier toilette
Assembler le détecteur de caméras espion
- Percez tout d’abord, dans les deux parties du boîtier, un orifice d’un diamètre de deux centimètres.
- Percez ensuite autour de plus petits trous pour les LED. Selon la luminosité, vous avez besoin de six à huit diodes. Arrondissez les bords des trous à l’aide d’un couteau de poche ou d’un foret légèrement plus gros, de façon à ne pas vous couper. Appliquez ensuite un peu de colle à l’intérieur du boîtier, puis collez les LED dessus. Lors du montage des diodes, la polarité doit être uniforme, par exemple, tous les pôles positifs peuvent être tournés vers l’extérieur. Ceci permet une connexion facile et empêche toute trajectoire en forme de zigzag lors de la connexion du câble.
- Raccourcissez ensuite un contact au niveau de chaque diode, afin d’y souder une résistance. Connectez ensuite tous les contacts des diodes en parallèle en utilisant le câble.
- Vous pouvez également percer dans le boîtier un autre trou destiné au bouton-poussoir. En utilisant une pince, vissez l’ensemble et reliez une extrémité du bouton-poussoir avec le circuit créé précédemment.
- Il ne manque désormais plus que l’alimentation électrique : pour ce faire, soudez le clip de batterie à l’autre extrémité de l’interrupteur. Utilisez de préférence pour la connexion les deux petits morceaux de gaine thermorétractable.
- Collez le film de couleur rouge. Découpez deux petites pièces rectangulaires, qui sont légèrement plus grandes que l’orifice, puis fixez-les avec de la colle instantanée sur les deux faces intérieures du boîtier. Important : Assurez-vous de ne laisser aucun résidu de colle sur le film, car ceci laisse des traces de doigts.
- Étant donné que les LED émettent également de la lumière vers l’intérieur, vous avez également besoin d’une protection visuelle. Pour cela, découpez dans un rouleau de papier hygiénique un anneau d’environ deux centimètres d’épaisseur, puis collez-le à l’aide d’un ruban adhésif. Le rayon doit être suffisamment grand pour recouvrir le trou. Collez-le fermement à l’aide de colle instantanée, puis verrouillez ainsi le boîtier.
Place désormais au test pratique !
Regardez à travers l’orifice percé dans le boîtier.
Une pression régulière sur le bouton permet de faire clignoter les LED. D’autres LED clignotent à proximité ?
Vérifiez ensuite s’il s’agit d’une caméra cachée.
Image : Fotolia/115817413/phonlamaiphoto