Le sur-cadencement provoque bien souvent une surchauffe de l’ordinateur. Dans ce tutoriel, découvrez comment installer un système de refroidissement.
Si l’on opte pour un refroidissement séparé, il est possible de l’envisager par eau ou par air. Avec un peu de préparation et de travail manuel, il est possible d’installer soi-même les deux systèmes. Les bricoleurs chevronnés choisiront plus volontiers un refroidissement à eau.
A noter, il existe des systèmes de refroidissement à eau dont l’installation est également adaptée aux débutants. L’Arctic Liquid Freezer 240 par exemple, est un appareil silencieux qui s’installe facilement.
Premiers pas : la préparation
Tout d’abord, il faut retirer l’ancien système de refroidissement du processeur. Il conviendra d’éliminer les résidus de colle de l’ancien système qui seraient encore présents. Grâce à une solution spéciale adaptée aux pâtes conductrices, il est tout à fait possible d’éliminer de tels résidus de colle.
Ensuite, l’anneau de retenue livré avec les équipements doit être mis en place sur la pompe au moment de la préparation, et être verrouillé en tournant vers la droite. Avant de pouvoir placer la pompe au niveau du processeur, appliquez la pâte conductrice de chaleur livrée avec les équipements. Si l’on souhaite acheter une pâte conductrice séparément, la pâte thermoconductrice TG-WLPH-015 est un choix parfaitement adapté pour un contexte de sur-cadencement.
Montage et mise en place
Selon les différents processeurs, il convient de placer les boulons d’espacement inclus avec les équipements livrés (vis d’espacement) entre la plaque arrière et la pompe. Ils jouent le rôle d’espacement.
La pompe se fixe à l’aide de quatre vis papillon. Serrez les vis papillon en diagonale et toujours à la main (évitez les tournevis électriques, car ces derniers serrent trop les vis et provoquent des tensions à l’intérieur de la platine).
La particularité de l’ArcticLiquid Freezer 240 est qu’il possède à la fois deux ventilateurs sur la partie arrière et deux sur la partie avant, contrairement aux anciens systèmes de refroidissement qui ne possédaient qu’un ou deux ventilateurs. L’ensemble des quatre ventilateurs offre donc un meilleur refroidissement.
Un système de refroidissement peut, selon la direction de flux d’air privilégiée, être installé comme entrée ou comme sortie d’air. Les montages comme entrée d’air sont préférables, car ils rendent le refroidissement plus efficace. Pour cela, il convient de prévoir l’installation de telle manière que les aérateurs soient dirigés vers la droite. A l’inverse, ils doivent être dirigés vers la gauche pour la sortie de l’air. Il est important que les câbles de chacun des aérateurs soient orientés dans la même direction, c’est-à-dire vers l’intérieur. De cette façon, il est ensuite plus facile de les attacher sans risquer de créer des enchevêtrements de câbles.
Veillez également à ce que chaque aérateur dirigé en sens opposé des autres contrarie leur fonctionnement, réduisant ainsi l’efficacité du refroidissement.
Positionnement du système de refroidissement
En fonction de la place disponible, le système se fixe sur la partie supérieure ou en périphérie du boîtier. Un montage latéral est cependant plus élégant, puisque les câbles et les tuyaux sont fixés plus facilement.
Sur la partie intérieure du boîtier, les aérateurs sont aussi fixés à l’aide de vis placées en diagonale. À l’extérieur, les aérateurs sont fixés au boîtier au niveau des orifices prévus à cet effet.
Grâce au répartiteur en Y au niveau des câbles, les différents câbles s’attachent ensemble, puis se fixent sur une plaque unique – la plaque principale, également dénommée plaque mère.
Un refroidissement à eau adapté aux besoins de chacun
Les systèmes de refroidissement à eau sont considérés à juste titre comme le nec plus ultra. L’ArcticLiquid Freezer 240 notamment, dispose d’une forte puissance de refroidissement grâce à ces 4 aérateurs, y compris lorsque le PC fonctionne au maximum de ses capacités. De plus, le système fonctionne silencieusement !
Ce système de refroidissement à eau convient aussi bien aux débutants qu’aux professionnels !