Hôtels, maisons de retraite, écoles ou grande maison individuelle : si vous souhaitez avoir accès à internet dans un bâtiment avec de nombreuses pièces réparties sur une large surface, il vous faudra une grande quantité de câblage. L’Ethernet sur coaxial permet d’utiliser les câbles d’antenne comme des lignes de transmissions de données.
Le projet
Convient à : utilisateur avancé
Durée : 30 minutes
Budget : à partir de 240€
Matériel : Système EoC (par exemple, EOC 1-32 d’Axing)
En supplément : d’autres modules (par exemple EOC 2-32 d’Axing)
Autre équipement : Routeur, accès internet et PC, ordinateur portable ou tablette
La solution aux problèmes de connexion
Pouvoir utiliser internet nous apparaît aujourd’hui comme une évidence. Disposer chez soi d’une connexion rapide et disponible à tout moment ne coûte que quelques dizaines d’euros par mois, et un routeur Wi-Fi sans fil distribue les données dans toute la maison. Mais comment approvisionner un grand bâtiment composé de nombreuses pièces ? Un réseau sans fil ne permettrait pas de connecter l’ensemble des pièces, quant aux répéteurs et amplificateurs réseaux, ils ne fournissent qu’une solution limitée. Enfin, équiper toutes les pièces de connexions Ethernet représenterait un effort de construction bien trop grand.
Heureusement, une solution existe : il s’agit de l’Ethernet sur câble coaxial. De nombreux bâtiments sont en effet déjà équipés, dans leurs murs, de câbles pour la réception de la télévision et de la radio, avec, dans chaque pièce, une prise de raccordement. L’Ethernet sur câble coaxial permet d’utiliser ces câbles pour les signaux internet, en plus de la télévision.
Une solution plus sûre que la ligne électrique
Depuis longtemps, il existe des solutions qui transfèrent les données internet via les câbles d’alimentation existants et qui apportent ainsi une réponse pratique au problème de la mise en réseau d’une maison composée de nombreuses pièces. Il y a néanmoins une différence de taille par rapport aux câbles d’antenne. Les câbles d’alimentation ne sont pas blindés, ce qui donne lieu à d’importantes pertes lors de la transmission de données. Ainsi, le débit de données diminue très rapidement sur de longues distances. De plus, le réseau électrique d’une maison est relié au monde extérieur, il est donc ouvert et vulnérable. Les câbles d’antenne, en revanche, sont uniquement dans la maison. Dépourvus de connexion à l’environnement, ils ne constituent donc pas de points d’attaques supplémentaires pour les intrus éventuels. Par conséquent, il est bien plus sûr d’utiliser l’Ethernet sur câble coaxial que via la ligne électrique.
Choisir le bon système d’EoC
Les différents appareils diffèrent en termes de vitesse de transfert, de gamme de fréquences et selon que l’installation se fait uniquement via Ethernet ou également via WLAN. Il est important de noter que les modems tels que les EOC 1-32 et EOC 2-32 ne doivent être utilisés dans un réseau CATV (télévision par câble) que si la plage de fréquences de la voie avant commence à 258 MHz. Sinon, en utilisant ces deux modules, les programmes TV transmis en dessous de cette fréquence seront abandonnés. Dans tous les cas, le câble de télévision dans la maison doit être compatible avec les chaînes en amont. En cas d’incertitude, le système de distribution de la télévision doit être vérifié – il peut être nécessaire de remplacer d’abord les composants du système.
Une connexion fiable partout dans la maison
Deux modems (par exemple, EOC 1-32 de Axing) suffisent pour démarrer. L’un d’entre eux est à connecter au routeur internet via le câble Ethernet fourni et l’autre à la prise d’antenne arrière ou au multi-commutateur satellite via un câble coaxial (un câble d’antenne).Dans le cas de la télévision par câble, un connecteur intermédiaire est également nécessaire: Pour les EOC 1-31 ou 2-31 d’Axing, un filtre passe-haut TZU 19-65, pour les EOC 1-32 et 2-32, un filtre passe-haut TZU 19-68X.
Un autre modem EOC 1-32 est connecté à la prise antenne d’une pièce éloignée et un ou deux ordinateurs sont connectés à sa connexion Ethernet. Le récepteur TV ou satellite peut être utilisé de manière habituelle. Dans le cas d’une réception TV par câble ou TNT, le signal TV peut être relié au modem EoC. Pour les réseaux de télévision par câble qui n’ont pas encore été étendus et dans lesquels les programmes de télévision sont également transmis en dessous de 258 MHz, la connexion par modem se fait via un commutateur TZU 40-03.
Un réseau sans fil propre à chaque chambre
Avec un modem par chambre et un autre modem pour le routeur Internet, il est possible de connecter jusqu’ à 15 chambres au routeur central. Cependant, il serait plus pratique de travailler avec des modems tels que le EOC 2-31 ou le EOC 2-32 d’Axing, qui fournissent toujours le WLAN aux points terminaux eux-mêmes. C’est la solution idéale pour les hôtels comme pour les maisons de retraite, car de nombreux utilisateurs travaillent avec un ordinateur portable ou même une tablette et ne veulent pas ou ne peuvent pas être relié par câble. En effet, certains ordinateurs portables modernes, en particulier ceux au design plat, ne sont plus équipés de port Ethernet.
L’autre avantage est que chaque chambre est équipée de son propre réseau sans fil et que les hôtes ou les résidents n’ont pas besoin de partager des réseaux radio. Les visiteurs d’une maison de retraite peuvent donc se connecter au réseau sans fil d’un membre de leur famille. Il peut être réglé de manière à ce que les appareils du réseau local sans fil ne se voient pas. Cela isole les différents utilisateurs les uns des autres et permet une utilisation particulièrement sûre.
Illustration : https://de.fotolia.com/id/188742512
Première publication : 06.03.2018 | Révision fondamentale : 06.01.2021