Compromisloos ontwerp en veelzijdige toepassingsscenario’s
Dankzij hun ontwerpflexibiliteit kunnen u en uw bedrijf ruimtes compromisloos vormgeven: structuurgeluidstransducers zijn ideaal voor moderne kantoren, vergaderruimtes of verkoopruimtes. Ze maken gerichte geluidsbeheersing op specifieke oppervlakken mogelijk, wat vooral voordelig is in zakelijke omgevingen met verschillende geluidseisen. Ze zijn ook gemakkelijk te onderhouden en te onderhouden, waardoor mankracht en kosten worden bespaard. Door hun verborgen installatie zijn ze beschermd tegen omgevingsinvloeden zoals schoonmaakmiddelen en water en kunnen ze niet zomaar omvallen of anderszins beschadigd raken zoals een vrijstaande luidspreker.

Onzichtbaar geluid voor elke ruimte
Structurele geluidstransducers zijn echte akoestische wonderen die in talloze vormen kunnen worden gebruikt. Basgeluiden, zoals motor- of explosiegeluiden, zijn niet alleen hoorbaar maar ook merkbaar. Vanwege de haptische ervaring zijn ze populair in de thuisbioscoopsector, bij gamers, simracers en DJ’s. Ze krijgen ook steeds meer nieuwe fans in de doe-het-zelfgemeenschap die hun huis goedkoop willen upgraden. Exciters maken het mogelijk om tegen lagere kosten betere geluidservaringen te creëren dan standaard speakers in hetzelfde of soms zelfs hogere prijssegment.
Ze kunnen overal worden gebruikt waar goed geluid gewenst is, maar het geluidssysteem onzichtbaar moet blijven. Voorbeelden hiervan zijn galerijen achter foto’s, in de auto achter het deurpaneel, in de badkamer aan de douche- of badkuipwand, in keukens, op kasten, aan plafonds – eigenlijk overal waar een oppervlak tot trillen kan worden gestimuleerd.

Een individuele luidspreker volgens uw wensen
Structuurgeluidstransducers bestaan uit drie hoofdcomponenten: een oscillerende massa, een aansluitklem voor de versterker en een montageplaat waarmee de exciter op een object kan worden geïnstalleerd van jouw keuze. Als er via de aansluitklem een signaal binnenkomt, trilt de oscillerende massa overeenkomstig. Deze geeft het signaal vervolgens door aan de montageplaat en stimuleert op zijn beurt het gewenste oppervlak. Het is belangrijk op te merken dat het materiaal waarop de exciter wordt geplaatst de geluidseigenschappen beïnvloedt.De werking van de exciter is vergelijkbaar met die van een standaardluidspreker. Geluidsstraling volgt echter een ander principe: structuurgeluidstransducers hebben het moeilijker om dikkere voorwerpen te laten trillen – zogenaamde buiggolven verspreiden zich. Als een steen die je in het water gooit en de rimpelingen worden weerspiegeld op de rand van het zwembad. Op het oppervlak ontstaat een chaotisch golfpatroon. Daarom is de geluidskwaliteit sterk afhankelijk van de eigenschappen van de plaat die moet worden opgewonden.
Hoe de VISATON-opwekker werkt:

Geschikte voorwerpen en materialen voor contactgeluidstransducers
De exciters zorgen voor een goed geluid dankzij hun brede verspreidingskarakteristieken en zijn eenvoudig te installeren. Er zijn echter een paar dingen waar u tijdens de installatie rekening mee moet houden om de best mogelijke geluidservaring te garanderen.Een exciter kan op diverse voorwerpen geplaatst worden, mits deze aan bepaalde eisen voldoen: voldoende sterkte, licht gewicht en een bepaalde dikte. Het is belangrijk om te onthouden dat elk materiaal de geluidskwaliteit beïnvloedt, of het nu een gestructureerd object is zoals generfd hout of een glad object zoals glas. Magnetisch materiaal moet worden vermeden omdat de exciter een permanente magneet heeft en anders voorgespannen zou zijn. De grootte en vorm van de plaat zijn ook van cruciaal belang: het geluid van een plaat neemt toe met de grootte ervan, omdat grotere platen meer laagfrequente geluidscomponenten reproduceren. Daarentegen wordt het geluid dunner als de plaat kleiner is, omdat er minder laagfrequente geluidscomponenten worden weergegeven. In principe zijn er veel verschillende vormen mogelijk.
Het opzetstuk moet vrije trillingen mogelijk maken, bijvoorbeeld aan een verlaagd plafond. Andere materialen die goede resultaten opleveren zijn HDF-panelen of panelen van plexiglas, echt glas, hardschuim of gipsplaat. Als de afstand tot de muur te klein is, worden diepe geluiden gedempt door de geluidsstraling van beide kanten. Afhankelijk van het type vindt de montage plaats door deze eenvoudig op de plaat te schroeven of door deze te lijmen met lijm, siliconen of iets dergelijks, afhankelijk van het materiaal. De zelfklevende pads zijn bijvoorbeeld ideaal voor transducers voor structuurgeluid. De montageplaat moet vlak liggen. Als de exciter een schroefdraadbus heeft, wordt een geschikte schroefdraadbout aangebracht om een veilige bevestiging te garanderen.
De plaatsing van de exciter ligt niet in de “gulden middenweg”
Indien mogelijk mag een bekrachtiger nooit centraal op een vierkant oppervlak worden gemonteerd, maar altijd iets verschoven. De 2/5 – 3/5 regel is hier nuttig gebleken: als de contactgeluidstransducer iets naar een hoek wordt verplaatst, kunnen mogelijke rimpelingen in de frequentierespons worden vermeden. Het wordt aanbevolen om verschillende posities van de exciter op het materiaal te testen om de meest geschikte locatie voor bevestiging te bepalen. Voor dergelijke testopstellingen kan bijvoorbeeld dubbelzijdig plakband worden gebruikt. Theoretisch kunnen deze tests ook aan de voorzijde worden uitgevoerd.
Zorg er bij het bedraden van de bekrachtiging voor dat de kabels geen geluid veroorzaken, bijvoorbeeld door trillingen tegen een metalen plaat. Als dit gebeurt, kunt u de kabels afdekken met schuim om ruis te minimaliseren. Een speciale versterker is niet nodig; De exciter kan worden aangesloten op conventionele versterkers, maar heeft vanwege het lagere rendement iets meer versterkervermogen nodig.
Andere contactgeluidstransducers van VISATON zijn nu verkrijgbaar in de reichelt-shop.
Afbeeldingen: Adobe Stock, VISATON