Wie last heeft van hooikoorts, weet precies wat wordt bedoeld: hoesten, moeilijk ademen en tranende ogen zijn klassieke symptomen van een allergie voor pollen. Volgens de statistieken leidt bijna een derde van de bevolking aan een allergie, de meesten daarvan met een hoop gesnotter tot gevolg. Zeer vervelend: na warme winters wordt de periode dat er pollen in de lucht zitten langer. De eerste vroegbloeiende pollen zijn er al in februari, terwijl de laatbloeiende pollen nog tot eind oktober kunnen voorkomen. Maar ook zonder allergie kan verontreinigde lucht als onaangenaam worden ervaren vanwege schadelijke deeltjes zoals fijnstof of milieucontaminanten, en kunnen er gelijksoortige symptomen ontstaan als bij een allergie.
Luchtreinigers kunnen erbij helpen om (in elk geval in gesloten ruimtes) de schadelijke stoffen tegen te gaan. Of u nu in de auto zit of op kantoor bent: de lucht wordt via speciale filters gereinigd en weer teruggeblazen. Zo zorgen ze voor een verbeterde kwaliteit van leven, op geheel natuurlijke wijze. Wij leggen uit hoe luchtreinigers precies werken en waarop u moet letten bij de aankoop.
Toepassing van luchtreinigers
Voordat u een luchtreiniger kiest, moet eerst worden bekeken hoe groot de ruimte is waarin de luchtreiniger gebruikt gaat worden. Gaat het om een werkplek op kantoor of om de eigen auto? Ook de filtertechnieken en wattages die het filter gebruikt, zijn daarvan afhankelijk. De ruimte kan groter zijn dan de vermelde aanbevolen ruimte. Dan moet een luchtreiniger wel duidelijk langer en vooral vaak met een hoger werkingsniveau worden toegepast om een toereikende luchtwisseling te bereiken voor het reinigen van de lucht in de ruimte.
De vuistregel hiervoor is als volgt: bereken het totale volume lucht in de ruimte (lengte x breedte x hoogte van de ruimte). Vermenigvuldig deze waarde met 2. De waarde (m³) die daaruit volgt, moet minimaal overeenkomen met de luchtreinigingsprestaties (m³/h) van de hoogste ventilatorstand.
Voorbeeld: Afmeting van de ruimte: 5 x 4 x 2,5 m = 50 m³ x 2 = 100 m³ à De luchtreiniger moet in elk geval een luchtreinigingsprestatie kunnen bereiken van 100 m³/h.
Luchtreinigers moeten zo zijn ingesteld dat ook een algemene werking mogelijk is. Het is belangrijk de onderhoudsinstructies precies op te volgen en met name om ook de filters te vervangen zoals aangegeven in de handleiding. Sterke vervuiling leidt ertoe dat de luchtweerstand in het apparaat verhoogd is, wat leidt tot een hogere geluidsproductie, wat weer kan leiden tot schade aan de motor.
De modernste filtertechniek voor schone lucht
De werkwijze van luchtfilters is gebaseerd op de gebruikte filtertechniek waarmee stof- en pollendeeltjes en milieucontaminanten uit de lucht worden gefilterd.
Een zogeheten HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air-filter) kan deeltjes van wel 0,3 micrometer uit de lucht filteren. Dat komt overeen met een totale filtering van fijnstof en zwevende deeltjes van 99,9%. HEPA-filters zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de ruimtevaart en worden vandaag de dag met name toegepast in kantoren en openbare ruimtes. Het oppervlak van een HEPA-filter lijkt op papier. De krachtige filtering vindt plaats via de 1000 lagen van het filterweefsel die in een filter op elkaar worden gelegd en met elkaar worden verbonden. Op die manier blijven fijnstof en zwevende deeltjes, maar ook sigarettenlucht, pollen, mijtallergie, dierhaar en sporenelementen in het filter hangen.
Een elektrostatisch luchtfilter bestaat uit een systeem van meerdere parallel aan elkaar geplaatste metalen platen met een statische lading. Omdat het strikt genomen geen filter is in de klassieke betekenis van het woord, is de wetenschappelijk correcte benaming elektrische scheider of elektrische stofscheider. De aangezogen lucht wordt langs de metalen platen geleid en krijgt daarbij een elektrische lading. De stof- en vuildeeltjes worden aangetrokken door de metalen platen, vormen een laag op het filter en worden zo verwijderd. Deze filters worden onder andere ook gebruikt in de industrie voor het reinigen van ventilatieafvoerlucht van machines.
Fotokatalytische filters reinigen lucht op dezelfde manier als bij elektrostatische filtering via metalen platen met een laag titaniumdioxide (TiO2). Deze platen worden in het apparaat beschenen met UV-licht, waardoor een chemische reactie in gang wordt gezet en er radicalen ontstaan met een sterk oxiderende werking. Deze reageren met alle niet volledig geoxideerde, gasvormige stoffen. Ook schimmels en bacteriën worden daarbij gedood.
Voor zuivere lucht in de auto
De auto is onze beste vriend en wordt door velen dagelijks gebruikt. Maar bijna niemand denkt na over hoe slecht de luchtkwaliteit in de auto kan zijn. Zodra het autoraam of de autodeur wordt geopend, komen de pollen en deeltjes de binnenruimte in. Ook op kleding zitten vaak microdeeltjes die zo meekomen de auto in. Mensen met een huisdier hebben ook nog eens te maken met huisdierharen in de auto.
Normale luchtfilters verwijderen alleen grotere deeltjes uit de doorgevoerde lucht. Hiermee kunnen echter niet de schadelijke deeltjes en allergenen worden geëlimineerd die al in het voertuig aanwezig zijn. De Philips GoPure Slimline 230 verwijdert 99 procent van de giftige gassen, chemische verontreinigingen en deeltjes en allergenen tot 0,3 µm die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken. Daarnaast wordt de volledige binnenlucht gereinigd, onafhankelijk van de wijze waarop deze binnenkomt.
Vrij ademen op kantoor
Er is bijna geen plek waar meer tijd wordt doorgebracht dan op kantoor. De meeste mensen zijn er elke dag wel 7 tot 9 uur. Een slechte luchtkwaliteit in de binnenruimte kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals mentale vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, droge ogen, nekpijn, griepachtige symptomen, enzovoort. Al deze klachten worden tezamen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ‘Sick Building Syndrome’ (aan gebouwen gerelateerde ziekte) genoemd. Luchtreinigers, zoals de Aura Care bureauluchtreiniger, dragen via ionentechnologie bij aan een gezondere lucht op de werkplek. De energie-efficiënte luchtreiniger van Rexel produceert negatieve ionen die de luchttoevoer naar de hersenen verhogen, zodat u zich wakker en vol energie voelt. Bovendien trekken negatieve ionen schadelijke stoffen in de lucht aan, waardoor deze zwaarder worden en neerslaan op oppervlakken waar ze dan makkelijk van afgeveegd kunnen worden. De luchtreiniger werkt ook zo geruisloos dat deze direct naast u op het bureau kan worden gezet. In plaats van het verwisselbare HEPA-filter kan bij de Rexel-luchtreiniger ook een actief koolfilter, dat schadelijke stoffen en onaangename geurtjes absorbeert, of een geurspoor worden gebruikt.
Voor een nog grondigere reiniging van de lucht kan een luchtreiniger met nanodeeltjesfilter met hoog vermogen worden gebruikt, zoals de nanoCLEAN-luchtreiniger. Op basis van drie filterlagen en vijf filtertechnieken zorgt deze luchtreiniger ervoor dat er binnen geen deeltjes met een afmeting tot 10 nanometer meer zijn. Bovendien torent het vermogen van deze kleine en compacte luchtreiniger ver boven dat van een HEPA-filter uit. Het apparaat is door ECARF gecertificeerd als allergievriendelijk en is dankzij de geïntegreerde automatische uitschakeling zeer energie-efficiënt. Het filter gaat wel 800 uur mee zonder functieverlies.